如何为土壤压实选择合适的夯实租赁设备
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

您的作业现场是否需要小型而强大的工具来快速压实土壤?夯锤就是为这项工作而制造的。它们是轻巧的机器,您可以手动驾驶,同时提供强大的力来压缩土壤。您需要 租一台夯实机 来进行道路维修、沟渠作业、地基以及任何需要坚实平整地面的工作。

夯实机的工作原理

夯实机是一种以天然气、柴油或电力为动力的土壤压实工具。它上下驱动板,每分钟敲击地面 750 次。这会在小面积内产生强烈冲击。大多数夯实机重 75 至 120 磅,这意味着一名工人就可以操作它们。

您可以租用的夯实机类型

2 冲程夯实机: 这些车型使用二冲程发动机,设计简单、功能强大。它们每分钟可进行更多冲击,并具有最长的履带板行程,这意味着每次敲击压实板都能移动更远的距离。这种更深的冲击有助于在高海拔地区保持性能,在高海拔地区,发动机功率可能会因空气变稀薄而下降。 

4 冲程夯实机: 这些夯实机是作业现场最常见的类型,使用汽油运行。许多由可靠的本田 GX100 发动机提供动力。主要缺点是 4 冲程夯实机可能会在较高海拔处失去动力,因为它们依赖进气进行燃烧。

蓄电池夯锤: 这些电动装置不会产生排放物,因此非常适合通风不良的狭窄或室内区域。它们很安静,这使得它们在医院、学校或办公室附近很有用。蓄电池夯实机提供与燃气型号相同的压实力,但振动更小,工人压力更小,并且一键启动简单。它们也几乎不需要维护。

如何选择合适的夯实机

对于大多数工作来说,4 冲程夯实机是最佳选择。它高效、可靠,符合当今的排放标准。由于它通过曲轴箱而不是燃烧机油进行润滑,因此运行更清洁,并避免了燃油积聚。

但是,在某些情况下,其他选项可能会更好:

  • 为高海拔地区选择 2 冲程夯实机,这样它的性能更可靠。
  • 选择蓄电池夯可以减少燃料使用、降低噪音并保护环境,同时不损失性能。

还要考虑品牌。选择 Wacker Neuson、 Multiquip 或 Weber  等值得信赖的品牌意味着您将获得安全可靠的设备。

从 Cat Rentals℠ 租赁冲击夯

对于大多数建筑企业来说,租赁是获得合适夯实机的最具成本效益的方式。Cat Rentals℠ 提供来自值得信赖的品牌的高质量土壤压实工具。您可以租用一天、一周、一个月或更长时间。我们的团队将帮助您选择适合您工作的尺寸和重量级别。

浏览我们的全系列 夯实机 和其他 压实设备。

查找您 附近的 Cat Rentals 网点或索取 快速报价。

夯实机常见问题解答

问:夯实机有什么作用?

答:夯实机通过快速、高冲击力的打击压实土壤,使地面稳定,适合施工。

问:哪种夯实机类型最适合大多数工作?

答:大多数承包商更喜欢 4 冲程夯实机,因为它们高效可靠。

问:我应该在哪里使用电池供电的夯实机?

答:蓄电池夯最好放在狭小空间、室内或对噪音和排放敏感的地方附近。

问:为什么租而不是买?

答:租赁可以省钱,避免维护成本,还可以让您在购买前尝试不同的型号。

查找您附近的 Cat 租赁服务
快速获取报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置