.png)
几乎每个行业都会发生工伤,但建筑工伤尤其常见,而且通常很严重。由于建筑施工通常需要进行艰苦的劳动、搬运重型材料以及在恶劣的环境中工作,因此这些作业现场比许多其他行业的工地具有更大的受伤风险。
OSHA 已经确定了建筑工地上最常见的四种伤害类型 。继续阅读以了解它们是什么以及您可以采取的预防措施。
建筑工地上的跌倒通常被归类为从高处坠落或同一高度坠落,例如滑倒和绊倒。大多数从高处坠落是由于脚手架结构不良、梯子使用不当以及楼梯间和竖井间隙未受保护造成的。滑倒和绊倒通常是由于物品放错地方而造成的,这些物品阻碍了人行,溢出或泄漏导致表面打滑。
您可以采取多种措施来帮助防止在工作中跌倒:
- 遵守有关屋顶、脚手架和梯子的所有安全规定,并就这些规定对员工进行培训。
- 使用所有适当的坠落设备,如护栏、人员防坠落系统和安全网。
- 保持工作区域干净整洁,没有杂乱的东西,并且光线充足。
- 确保员工穿上具有足够牵引力的鞋子。
OSHA 将“被物体撞击”定义为人与物体或设备之间的碰撞。例如被车辆撞到以及物体落在人身上时发生的强行接触。
通过清楚地标记或封锁脆弱区域可以避免撞伤,佩戴适当的个人防护设备 (PPE),例如安全帽和安全眼镜,可以帮助最大限度地减少其影响。可以采取的其他预防措施包括:
- 正确堆放材料,避免物体坠落和滑动。
- 避免提升或悬挂负载。
- 确保员工知道不要将自己置于固定物体和移动物体之间。
- 正确固定材料和工具,以免它们掉落。
- 如果您的视线受阻,请勿倒档行驶。
触电最常见的伤害是皮肤烧伤,但它也可能导致更严重的伤害,如心脏骤停和神经损伤。触电死亡通常发生在由于接线安装不当、设备损坏或工作实践不当而导致环境不安全时。
OSHA 法规侧重于电气设备的要求以及设计和使用。他们建议使用电气保护装置和适当的绝缘以防止触电。
防止触电死亡的其他方法包括:
- 使用所有必需的 PPE。
- 使设备断电并采用正确的锁定和挂牌程序。
- 与通电零件保持安全距离。
当工人被夹在两个或多个物体之间时,就会发生事故。如果车辆将人困在墙上、身体部位被拉入机械或材料倒在某人身上,就会发生这些事故。
专注于周围的环境是防止这种情况发生的最佳方法之一。为确保安全,请避免:
- 将自己置于重型设备和不可移动的物体之间。
- 将手或身体其他部位放在移动物体附近。
- 穿着长袖、首饰或其他可能被移动物体卡住的物品。
- 在积水的挖掘区域工作。
- 处于旋转物体的回转半径内。
Cat Rentals℠ 提供一系列具有内置安全功能的可靠设备,帮助您提高作业现场的安全性。要了解有关我们产品的更多信息, 请在线 浏览我们的设备或致电 1-800-RENT-CAT 获取信息或租赁报价。