在寒冷的天气下浇筑混凝土面临着独特的挑战。如果温度降至 40°F 以下,混凝土凝固缓慢,更容易开裂或损坏。但冬天不必停止您的项目。通过做好适当的准备并使用 Cat Rentals℠ 解决方案(例如加热器、地冻装置和机装箱),您可以全年保持工作顺利进行。
当内部温度在 50°F 和 60°F 之间时,混凝土固化效果最好。 低于 40°F 时,水化过程显着减慢,使混凝土容易失去强度和开裂。在 25°F 或更低的温度下,混合物中的水会结冰,导致永久性结构损坏。
监测环境和混凝土内部温度对于获得质量结果至关重要。承包商经常使用隔热毯和便携式加热器来保持一致的固化条件。
在倾倒之前,请采取措施确保您的网站已准备就绪:
- 加热您的材料:通过将骨料和水存放在加热的棚屋或围栏中,将它们保持在冰点以上。
- 地面解冻:冻土导致粘合不良。使用地解加热 器租赁 来准备路基。
- 检查模板:确保模板没有可能影响浇筑的冰或雪。
- 舞台设备:在混凝土卡车到达之前设置 好发电机 和加热器。
适当的准备可确保更好的结果并减少倾倒过程中的延迟。
混凝土混合物通常需要在寒冷天气下进行调整:
- 使用热水:与加热至 140°F 或以下的水混合以加速固化。
- 增加水泥含量:更多的水泥加速水合作用。
- 使用促进剂:氯化钙等添加剂可缩短凝固时间。
- 限制粉煤灰或熔渣:这些会延长固化时间,在冬季混合物中应尽量减少。
即使在较冷的环境中,这些调整也有助于混凝土达到所需的强度。
即使使用正确的混合物,如何固化混凝土也会有所不同:
- 用毯子盖住:隔热固化毯可保持热量以实现一致固化。
- 竖立的围栏:临时避难所可以抵御风、雪和冰。
- 使用加热器:间接燃烧加热器可在不增加过多水分的情况下提供受控的温暖。
- 监控状况:使用温度计或数据记录仪确保混凝土保持在安全养护范围内。
增加 灯塔租赁 可以在冬季较短的日照时间内提高现场安全性。
寒冷的天气给作业现场带来了额外的风险。保持工作区域远离冰雪,防止滑倒、绊倒和跌倒。使用足够的照明以避免发生事故,并确保加热器按照制造商指南操作,以防止火灾危险。
租用合适的支持设备,从加热器到照明,即使在恶劣条件下也能确保项目保持安全和高效。
通过从 Cat Rentals 租赁加热器、解冻装置、发电机和机装箱,即使在冰寒温度下,您也可以保持安全和质量。
好处包括:
灵活的租赁条款:每日、每周或每月
全球 1,300+ 个代理商网 点,便于快速访问
支持和培训,以确保安全、高效地使用。
能够在线 请求 快速报价以简化租赁流程
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie