.png)
如果您从事建筑行业,您就会知道员工在开始工作之前获得适当的认证是多么重要。这些认证可以使您的公司在客户中显得更值得信赖,提高您的工作场所安全性,并帮助您的员工以最有效的方式完成工作,减少在项目上花费的时间并提高质量。培训和认证计划可以涵盖建筑实践的几个不同要素,从起重机操作到减少工地的危险。
无论您在建筑行业做什么,您都可以从建筑认证中获得很多价值。当您尝试通过获得公司员工的认证来让他们做好准备时,您应该查看周围最好的建筑认证和组织,以确保您的公司准备好应对任何情况。
职业安全与健康管理局 (OSHA) 不提供任何认证课程,但他们确实为 建筑行业提供 外展培训计划 。该计划帮助建筑行业的人员学习如何应对常见健康和安全危害的基本和高级实践。您可以报名参加 10 小时或 30 小时的课程,并在完成培训后获得结业卡。
这个 10 小时的课程主要针对需要了解基本安全信息的入门级工人。这个 30 小时的课程专为对工作现场安全负有一定责任的员工而设计,因为该课程为学生提供了更多样化的培训和深入的信息。主管和建筑专业人员通常是该培训计划的主要参与者。这些课程不对人们进行 OSHA 标准培训,而是侧重于识别、避免、预防和 控制危害。
除了这些培训课程,建筑行业的人员可能还对危险废物运营和应急响应 (HAZWOPER) 课程感兴趣。虽然 OSHA 制定并建立了管理 HAZWOPER 的标准,但他们不主持、认证、批准或认可任何 HAZWOPER 培训计划。
由于 HAZWOPER 提供了紧急服务和危险废物运营监管指南,您可能希望您的员工了解这些指南,以遵守法规并安全地开展运营。尽管 OSHA 没有直接与任何培训计划相连,但 OSHA 区域办事处、OSHA 培训学院教育中心、培训师、外展培训师或合规协助专家可以帮助您找到当地的 HAZWOPER 培训师。
当您寻找 HAZWOPER 课程时,最好查看 OSHA 的 HAZWOPER 常见问题解答页面 ,其中包含许多有关选择计划的相关信息。例如,OSHA 建议您或您的员工参加的任何课程都不应 100% 在线,因为他们认为仅基于计算机的培训计划无法满足获得 HAZPOWER 培训证书的推荐培训要求。
作为一个非营利组织, 全国工程和测量 审查员委员会 (NCEES) 旨在帮助工程师和测量师获得专业执照。NCEES 成立于 1920 年,旨在为所有州创建一个更统一的要求系统。
由于这一使命,他们为美国的专业人士制定、管理和评估 测量和工程考试 。该组织非常受人尊敬,以至于那些在大多数州寻求工程执照或测量执照的人需要通过 NCEES 提供的考试。
您应该审查一些州特定的执照要求,但 NCEES 的考试很可能会包含在任何执照过程中。为确保您或您的员工采取适当的措施获得许可,您可以查看 您计划在各个州 和外国实体的许可委员会。
NCEES 的工程考试从工程基础 (FE) 开始,然后进入专业工程 (PE),然后进入结构工程 (SE)。如果您正在寻找您的员工获得认证,他们可能需要参加以下三项考试:
- 工程基础: 由于这是大多数人成为专业许可工程师的通常第一步, 因此 FE 考试 是为完成本科学工程学位的学生或刚刚毕业的学生而创建的。该考试涵盖 110 个问题,并通过基于计算机的测试 (CBT) 在批准的地点进行。
- 专业工程: FE 考试测试潜在工程师了解其学科的基础知识, 而 PE 考试 则试图确定在他们试图进入的任何工程门徒中具有基线能力水平的潜在工程师。该考试适用于大学毕业后在其特定学科领域拥有至少四年工作经验的工程师。
- 结构工程: SE 是一项为时 16 小时的考试 ,用于测试结构工程的基线能力。该考试涉及横向和垂直部分,测试考生是否知道如何设计桥梁和建筑物,特别是在大风或地震活动的地区。
NCEES 还提供两种测量考试:测量基础 (FS) 和专业测量 (PS)。那些有兴趣成为专业执照测量师的人可能需要参加以下两项考试:
如果您处理混凝土,美国混凝土协会 (ACI) 的 认证绝对是黄金标准。您会发现材料工程、建筑和混凝土设计等一系列行业的公司将员工获得适当的 ACI 认证作为首要目标。ACI 总共提供 18 项认证,涵盖各种与混凝土相关的任务。
这些认证包括与混凝土现场测试、向上倾斜监督、砖石、平面修整、强度和实验室测试、粘合锚安装和骨料测试相关的认证。这些测试分为 三个主要类别的程序:
- 测试计划: ACI 提供的三种主要认证计划类型之一涵盖测试。此类别中涵盖的每个测试认证计划都会评估您是否具备执行各种混凝土实验室或现场测试的知识和能力。要获得认证,您还必须证明您可以胜任地记录和报告测试。您可以找到骨料、水泥、现场混凝土、实验室混凝土和砖石的测试认证。
- 检查计划: 另一个主要认证类别与检查有关。这些认证计划测试您检查正确混凝土施工和安装实践的知识和能力。您可以获得非损伤测试认证,以及混凝土锚杆、混凝土建筑和喷射混凝土的适当检查。
- 建筑和专业课程: 建筑和专业课程认证涵盖了您在多种专业用途中对混凝土施工实践的了解。粘合锚安装、混凝土基础和混凝土平面饰面是三个可用的计划。您还可以获得倾斜混凝土施工、喷射混凝土施工和混凝土质量管理认证。
出于多种原因和几个不同的群体, 获得这些认证是有帮助的。其一,技术人员、检查员和工匠可以从这些证书中受益,因为他们所需的严格测试有助于确保他们建造出高质量的混凝土结构。此外,获得这些认证所附带的证书使那些拥有这些认证的人对客户和雇主更具吸引力。
建筑公司的员工中需要经过 ACI 认证的人员。事实上,由于从当地到国际层面的建筑规范,如果没有 ACI 认证人员在项目生命周期的关键时刻在场,许多工作就无法合法完成。即使没有需要 ACI 认证的建筑规范,拥有 ACI 认证的员工也能让公司高枕无忧,因为他们的项目正在以最高质量水平完成。
除了满足建筑规范和完成最高水平的工作外,ACI 认证的个人对于希望在竞争中脱颖而出的雇主来说也非常有价值。拥有多项 ACI 认证的员工还允许雇主承担更多样化的项目。项目质量也将处于行业前列,提高企业的声誉。
美国绿色建筑委员会 (USGBC) 能源与环境设计 领导力 (LEED) 认证专业人员和项目或建筑参与绿色实践。随着越来越多的客户和公司转向绿色商业实践, 获得 LEED 认证的员工 对于希望将自己推销为最新绿色实践的企业至关重要。
通过 LEED 专业认证计划,您或您的员工可以在绿色设计和建筑方面获得独立认可。您通过 LEED 获得的第一个证书将是 Green Associate 证书,这意味着一个人了解最新的可持续建筑实践。获得此初始认证后,您可以继续获得其他 LEED 认证。
要获得 LEED 证书,您必须通过考试。Green Associate 证书考试不需要任何先决条件,但专业课程的考试要求您通过 Green Associate 考试。学习指南、教育机会和考生手册可以帮助考生学习这些考试,因此建议考生使用它们。
Green Associate 证书是最受欢迎的,但您也可以选择更专业的认证来进一步推进您的职业生涯。为了让您了解 LEED 认证可以为您提供什么,请了解有关其认证计划的更多信息:
LEED Green Associate
获得 LEED 绿色协会证书 是一个 明确的标志,表明建筑专业人士对绿色建筑的实践和原则有着坚定的理解。它针对的是那些刚接触可持续建筑的人。
考试涵盖 100 个问题,参与者必须获得不低于 170 分(满分 200 分)才能通过。除了通过考试外,LEED Green Associate 还必须在通过考试后继续采取措施以维持其认证。目前,Green Associates 需要在通过考试后的两年内有 15 小时的继续教育时间才能保持他们的认证。
LEED AP 与专业
通过 LEED Green Associate 考试后,您可以通过获得 LEED AP 证书来进一步脱颖而出。这些证书将证明您对绿色建筑实践和原则有更深入的了解。此外,您将证明您是某种 LEED 评级系统的专家,因为您可以在多个专业 LEED 领域获得认证。USGBC 建议您在参加考试之前拥有一些参与注册 LEED 项目的实践经验。
每个专业的考试有 100 个问题,需要 170 分(满分 200 分)才能通过。要参加它,您必须拥有 LEED Green Associate 证书并且年满 18 岁。LEED AP 专业认证包括:
- LEED AP BD+C: LEED AP 建筑设计 + 施工认证专为想要展示其绿色建筑知识的专业人士而设计。通过考试将表明您对设计和建造住宅、教育、医疗保健和商业绿色建筑的不同阶段有深入的了解。
- LEED AP O+M: 如果您希望在绿色运营和维护领域脱颖而出,LEED AP 运营 + 维护认证非常适合您。通过认证,您将证明您知道如何在运营和维护中使用最佳实践来减少对环境的影响、提高效率、实践可持续运营并提高现有建筑的性能。
- LEED AP ID+C: LEED AP 室内设计 + 建筑证书表明您知道如何打造健康和可持续的租户区域和商业室内设计,同时还能鼓励生产力。该考试涵盖生产性工作环境的设计、建造和改造。
- LEED AP ND: LEED AP 社区开发项目非常适合想要建立鼓励步行的社区的人们。这些证书表明您知道如何规划、设计和开发适合步行的社区和社区。
- LEED AP 住宅: 如果您想证明您知道如何建造可持续住宅,请查看 LEED AP 住宅证书。通过考试意味着您知道如何设计和建造耐用的房屋,这些房屋不会产生大量浪费,并且在生产中使用更少的材料和资源。
国家起重机操作员 认证委员会 (NCCCO) 为各种起重机提供起重机操作认证。由于每个认证都特定于正在操作的起重机类型,因此您的员工可能需要获得多个认证。NCCCO致力于帮助制定有用的性能标准,以保证起重机的安全操作。
目前,NCCCO 为业内一些最常用的起重机类型提供了几种不同的认证计划。您的操作员可以 找到所有类型起重机的专业认证 ,从专用打桩机、动臂卡车和塔式起重机到铰接式起重机、基础钻机和挖掘机井架。除了认证操作员外,非操作员还可以获得多个职位的认证,例如起重机检查员、提升总监、信号员和索具工。
尽管这些认证涵盖不同的设备,但它们都遵循相同的原则和步骤。在他们为候选人提供的资源中,NCCCO 希望确保所有候选人都精通并了解潜在认证的主题。为了验证考生的知识,他们开发和管理与认证相关的考试材料。最后,NCCCO 向符合相关标准的人颁发认证。
NCCCO 认证有很多好处。员工获得适当的认证后,事故发生的可能性就会降低,损失风险也会降低,员工训练有素,就业机会也会增加。NCCCO 是最可靠的组织之一,因为它们已获得美国国家标准研究所的认可并 得到 OSHA 的认可。
美国建筑管理协会 (CMAA) 颁发的认证施工经理® (CCM) 认证表明,获得该认证的人员已满足施工管理认证计划的要求。其中一些要求包括现场经验、正规教育以及展示您在 CMAA 材料方面的知识和能力的能力。
许多建筑经理试图获得 CCM 认证,以提升他们的职业生涯、增长他们的专业知识并展示他们在自己的领域追求卓越的承诺。CCM 准备将管理技术应用于项目的生命周期,从初始规划阶段到设计和施工阶段。CCM 应用于项目的技术可以帮助您控制项目的质量、成本和时间。
从本质上讲,获得 CCM 称号的人表明他们最有资格以最高水平的道德行为和质量提供施工管理服务。
要获得 CCM,施工经理必须参加涵盖 15 个关键科目的全面面对面考试 。考试的一些科目涵盖安全、时间管理和成本知识等关键领域,以确保 CCM 拥有全面的丰富知识可供借鉴。除了通过考试外,您还必须有两名证明您专业经验的推荐人,并且您必须 每三年重新获得一次认证。
要获得考试资格,您还必须在建筑行业拥有丰富的经验。您需要四年制学士学位和至少四年的施工管理经验,或者八年的总施工经验,其中四年是管理经验。由于这些严格的要求,任何人获得认证都是一项重大成就。
公司喜欢在员工中拥有 CCM,因为他们可以宣传他们拥有业内顶尖人才。如果您的员工中有 CCM,您还可以相信您的项目将以安全、经济的方式完成。有了这些专业人士在您身边,您可以降低风险并增加所有项目按时完成的机会。
除了为您的员工提供顶级建筑认证外,他们拥有最好的设备来完成工作也至关重要。选择 Cat Rentals℠ 的一台机器,您可以确信自己拥有完成艰巨作业所需的动力和耐用性。花点时间浏览我们的租赁设备。如果您有任何疑问或想租用我们的设备,请随时与我们联系或查找您当地的分支机构。