建筑机器人:自主建筑的 7 大趋势
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

建筑机器人技术的出现也称为自主施工,为提高作业现场的安全性和效率提供了大量机会。自动化流程可以通过处理重复性和危险的任务来改变我们在建筑中构建劳动力的方式。了解建筑机器人技术的七种即将到来的趋势,以及它们如何帮助您优化运营。

1. 自主重型设备

如果您的建筑设备可以自我控制,会怎样?挖掘机、滑移式装载机和推土机等自主设备可以使用自主控制自行运行。当今可用的大多数自主设备都依赖于控制系统。用户将系统安装到像 Caterpillar 这样的知名制造商制造的设备上。然后,软件程序使用传感器数据来控制机器。

在这个工人短缺和供应链挑战的时代,自主重型设备比以往任何时候都受益更大。软件程序允许您准确地告诉设备您希望如何完成工作,并且在几分钟内,它就会生成一致的副本,而无需操作员干预。

您的机器无需三名工人来制造一个零件,而是可以在一名检查员的监督下承担繁重的工作,检查员可以监控质量并根据需要调整设备的设置。对于那些复杂、重复的任务来说,这尤其是一个好消息,这些任务在员工完成时会带来责任,因为让机器来代替这些任务可以帮助您提高整个设施的安全性。

2. 3D印刷

现代 3D 打印技术可以处理各种建筑级材料来生产建筑物和基础设施的零件。用户可以自动化生产,以比手动过程更有效地创建一致的组件。即将推出的建筑 3D 打印技术将侧重于打印更大的组件,包括整个结构。

由于其精确性,3D 打印还可以减少生产过程中产生的废物。一旦您为您的产品创建了完美的蓝图,打印机就可以日复一日地以细节和准确性工作。它不需要休息,甚至不需要放慢速度,它的第 100 个输出看起来和第一个一样。3D 打印机可让您将全天候生产带入您的设施,加快其他所有操作并帮助您提高利润。

3. 无人机

智能无人机可以使用计算机视觉“看到”工作现场,用于安全、项目管理和材料估算方面的应用。在安全领域,无人机就像智能飞行安全摄像头,可以根据传感器激活寻找入侵者。在监督现场时,现代无人机可以跟踪项目进度并扫描现场材料以估计总量。

无人机监控是现场管理的绝佳备份,甚至可以在您的人员到达问题之前识别出问题。通过在您的现场提供这双额外的眼睛,您的员工可以感到更安全,因为他们知道在需要时还有另一种方式可以获得帮助。

4. 拆除

拆除工作的固有危险使得寻找机器人解决方案对工人安全非常宝贵。当今的拆除机器人可以执行各种任务,包括拆除墙壁、收集碎片和粉碎混凝土。先进的拆除机器人系统可以处理整个现场,包括难以到达的区域。 

虽然现代拆除机器人的性能比人类工作人员慢,但它们极大地提高了安全性。通过让人类工人远离这些条件,您的企业承担的责任就会大大减少。当您的员工感到更安全时,他们可以更好地专注于自己的工作,从而为您当前的站点和之后的每项工作带来更好的结果。

5. 半自动砌体

砌砖机器人为具有数百年历史的建筑技术带来了现代自动化。用户创建 CAD 程序后,砌砖机器人会以极高的精度执行文件。当机器人管理砌砖过程时,工人们维持砖块的供应并刮掉多余的砂浆。这些砖石机器人可以减轻身体劳累,同时提高砌砖效率。

6. 精益建筑中的机器人技术

机器人技术在建筑领域的兴起为将精益建筑应用到商业实践中创造了更多策略。由于其精度,建筑机器人可以减少不必要的浪费,从而提高效率和利润。这一优势与精益建筑的消除浪费原则完美结合。根据公司的预算和运营情况,从长远来看,它可能会从将机器人技术集成到其精益实践中中受益。随着自动化变得越来越普遍和负担得起,我们可能会看到更多的企业通过机器人技术进行精益建筑。

7. 预制开发

模块化建筑是未来的新浪潮。自主建筑提供了在异地大量建造设备、工具甚至房屋的某些部分的机会。然后,这些零件可以随意选择,运输到目的地并在现场组装。

模块化建筑让您保持供应链的领先地位。您无需等待必须从头开始构建的具有独特规格的订单,而是可以创建可立即发货的各种型号的目录。

机器人设备——建筑业的未来?

现代建筑业几乎给每个行业带来了许多挑战,从缺乏经验丰富的员工到工人的不满。虽然有些人认为自动化设备是造成这一问题的根源,并会导致更多的工人流失,但许多制造商发现事实并非如此。相反,工人们正在寻找自主设备来使他们的工作更轻松、更安全,而不是完全消除它们。

当您将机器人设备引入您的运营时,您将有可能比以往任何时候都更高效地工作。自主施工可以增强许多领域的运营:

  • 费用: 借助自动化机械,您的更多产出正是您所需要的。机器不会因为疲劳而减速,也不太可能犯导致库存浪费的错误。他们可以全天候进行制造,几乎不会出现中断或错误。虽然它们确实需要定期维护才能继续做好工作,但跟上机器的使用成本是非常值得的,因为您节省了材料成本。
  • 时间: 通过一致的生产时间,您可以更好地估计产量水平。其中许多自动化机器的工作速度远远超过普通人的工作速度,这意味着您可以节省时间。而且机器不需要额外的全天候时间进行安全培训或学习组装新产品。您只需教程序做一次,在大多数情况下,它可以轻松处理接下来的所有事情。
  • 安全: 当设备因误用而损坏时,费用可能会很高。然而,与您的一名员工在工作中受伤的身体、社会和财务成本相比,这根本不算什么。一旦这些机器按照您的安全协议进行了编程,它们就会使您的整个设施变得更加安全。您的员工可以帮助管理复杂的工作,而无需实际参与其中,从而让您对一些最具挑战性的运营多一双关注。
  • 利润: 所有这些效率措施都可以转化为盈利能力的大幅提升。工作速度越快,完成的项目就越多,这使您作为完成工作的施工团队从竞争对手中脱颖而出。然后,您可以更快地自由地从事新工作,从而最大限度地利用您和员工的时间。
Cat Rentals℠ 灵活的车队能力

建筑行业的期望总是在变化,您希望保持设备机群的多功能性。当您需要即时调整设备机群时,请咨询 Cat Rentals℠。我们在世界各地的网点、响应迅速的客户服务和灵活的租赁计划在不断发展的行业中保持不变。

有关我们租赁的更多信息,请浏览我们的在线库存、提交快速报价或致电 1-800-RENT-CAT。我们的团队将很乐意帮助您找到任何建筑工作所需的工具。了解我们的设备如何为您进入的每个作业现场带来变革 — 查找离您最近的 Cat 代理商 ,立即开始使用。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置