租赁重型设备需要多少钱?
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

对于成长中的企业和承包商来说,租赁重型设备是一种实用的解决方案。通过设备租赁,您可以灵活地在需要时获得所需的设备,而无需安排融资来购买新机器或二手机器。重型设备租赁可帮助您控制项目成本、管理管理费用并遵守紧迫的生产计划。

租用重型设备需要多少钱?如果您正在权衡购买或租赁建筑设备之间的选择,了解全局并了解设备租赁的全部成本非常重要。本设备租赁成本指南将涵盖不同设备类型的一些典型租赁费率,以及影响设备租赁费用的因素。我们还将审查与租赁和运营机械相关的一些额外成本,以便您清楚地了解如何为下一个项目制定预算。

按设备租赁类型划分的成本

重型设备的租赁价格因设备类型而异。无论您是租赁滑移式装载机、紧凑型履带式装载机和多地形装载机等紧凑型建筑设备,还是选择挖掘机、挖掘装载机和轮式装载机等全尺寸设备,价格在很大程度上取决于设备的尺寸。与紧凑型设备相比,全尺寸重型设备的保养和维修成本更高,这也计入了租赁费。

在大多数情况下,租金价格由小时费率决定,从最少小时数开始,例如半天。但对于承包商来说,按天租用设备通常更方便。以下是各种类型设备的一些典型日租金:

  • 挖掘机: 挖掘机 是最受欢迎的租赁设备之一,因为它们通常只需要很短的时间,例如为家庭或地下游泳池挖掘地基。挖掘机的尺寸也多种多样,从重量在 1 吨到 10 吨之间的小型液压挖掘机到工作重量为 190,000 磅的全尺寸挖掘机。一台典型的全尺寸挖掘机,重量在 15 吨到 20 吨之间,企业主的购买成本在 200,000 美元到 500,000 美元之间。相比之下,每日租金仅为 450 至 3,500 美元。 
  • 叉车: 叉车租赁 可帮助仓库经理和承包商减少计划内维护期间或发生意外故障时的停机时间。叉车租赁可以帮助管理人员以较小的短期成本保持生产力。购买一辆新叉车的成本在 10,000 美元到 25,000 美元之间,甚至更多。要在有限的时间内租用叉车,您每天预计需要支付 100 至 600 美元。
  • 滑移式装载机: 滑移式装载机 是另一种受欢迎的设备租赁, 它是紧凑型推土机,可以帮助您移动土壤和物料、清理和准备地块或犁雪和冰。滑移装载机每天的租金在 200 至 400 美元之间。在考虑滑移装载机租赁成本时,您还需要考虑租赁作业机具 的成本 ,以便充分利用设备租赁。
  • 剪式升降机: 短期项目通常需要高空作业升降机 ,在这些项目中,工人必须在不需要梯子的情况下安全地到达高度。 剪式升降机 是一种高空作业升降机,可在工人安装设备或维修时提供坚实的平台。租用剪式升降机既方便又实惠,每天费用在 100 至 250 美元之间。

有关特定设备租赁成本的更多信息, 请填写 快速报价 以帮助您制定设备需求的预算。

哪些因素决定设备租赁费?

决定重型设备租赁成本的因素有很多。从您需要的设备类型和尺寸到您需要的时间,设备租赁费均基于您的具体需求。除了您的项目需求之外,设备租赁价格在全国各地往往差异很大,具体取决于当地市场和该地区的竞争力。

以下是影响您的重型设备租赁成本的一些重要因素:

1. 设备类型

在计算租赁费用时,首先明确您需要租赁的设备类型非常重要。考虑项目规模和项目性质等因素。这里有几个例子:

  • 住宅或小型作业设备: 对于住宅园林绿化项目,滑移式装载机、 紧凑型履带式装载机和多地形装载机 等紧凑型装载机是最受欢迎的选择,因为它们具有巨大的多功能性和兼容的工装机具。
  • 大型作业设备: 对于较大的土地管理工作,您可以考虑使用大型机器 ,例如挖掘装载机,它通过将两台机器 (一台轮式装载机和一台挖掘机  ) 合二为一,提供了卓越的价值。挖掘装载机非常适合建筑工地,因为它们可以在最初的地块清理阶段使用,也可用于为建筑做准备的平整和回填作业。

其他专业重型设备,如 林业机械、 道路工程设备 或 自卸卡车, 也可用于短期租赁。联系您附近的 Cat Rentals℠,讨论您的项目需求,并获得有关选择合适机器类型的帮助。

2. 设备尺寸

选择租赁设备存在两大风险 — 租用设备太大或太小。

一旦您确定了适合您项目需求的设备类型,决定租赁成本的下一个因素就是设备的尺寸。选择租赁设备 时存在两大风险—— 租用过大或过小的设备。这两种风险都会对您的预算产生负面影响。

对于工作来说,设备太小会导致操作员工作更辛苦、工作时间更长,从而推高生产成本。小型设备对于大型作业效率低下,需要更长的时间才能完成平整、挖掘或灌木清除等任务。低效的设备会损害生产力,增加您需要设备的时间,并可能扰乱生产计划。

相反,对于工作来说太大的设备也可能效率低下。设备越大,操作就越困难。较大的设备也会消耗更多的燃料,这会增加您的管理成本。全尺寸设备不适合较小的空间,增加了发生事故和损坏的风险。 

访问 Cat Rentals 时,您将获得有关选择合适设备尺寸的帮助,从而获得最具成本效益的解决方案。

3. 设备技术

影响定价的另一个因素是设备租赁的年龄。一些租赁提供商库存旧型号的设备,这些设备的性能可能不如新型号,尤其是在维护不善的情况下。较旧的设备可能缺少一些可以大大提高您的底线的关键技术。

现代重型设备采用了可提高生产率、降低运营成本和增强安全性的技术。 Cat 建筑技术 通过提供平整辅助或压实控制来提高操作员效率,因此您可以获得最精确的最终产品。当您从 Cat Rentals 租赁时,这些技术是 Cat Cat 租赁设备的标准配置。 

完全配备最新技术的较新机器的前期租赁成本可能比旧型号更高,这反映在您的每日租金中。但是,燃油经济性和操作员效率的提高抵消了新设备的额外成本,使其成为提高整体生产率的经济高效的解决方案。

4. 合同期限

决定租赁建筑设备成本的一个重要因素是您需要租赁的时间。设备租赁时间短则几个小时,长则几个月不等:

  • 按小时计费的租赁协议: 在许多情况下,要按小时租赁设备,提供商将要求最低小时数才能授权租赁协议。这可以从两个小时到六个小时不等,并因企业及其独特的政策而异。 
  • 每日租赁协议: 下一个最短的租赁期限是每日租赁期。对于需要在周末或几天内完成项目的房主或小企业主来说,这是一个受欢迎的选择。它使人们能够灵活地在需要的时间获得所需的准确设备,而无需支付较长的合同费用。此外,如果项目花费的时间比预期长,许多租赁提供商能够延长每日租赁协议。
  • 每周租赁协议: 承包商还可以按周租用重型建筑设备,这在可能过于有限的每日租金或可能太长 的月租之间提供了一个愉快的中间。
  • 月租协议: 通过按月租金,企业依靠这些长期选择来进行房屋建筑或商业建筑等项目。道路工程和其他季节性工作也受益于月租协议的灵活性。 

在许多情况下,当您长期租赁设备时,租赁提供商能够提供减少每日租赁金额的交易。

5. 位置

租赁重型设备的成本也因地点而异,因为某些市场比其他市场更昂贵。营业税更高,工资更高,用品或零件更贵。所有这些经济因素都会推高开展业务的成本,并将成本转嫁给客户。 

每个租赁提供商都会根据当地市场的竞争情况来设定价格。在有很多本地选择的市场和只有少数可靠提供商可供选择的地区之间,成本可能有很大差异。在寻找负担得起的重型设备价格时,请务必货比三家并比较不同提供商(包括 Cat Rentals)之间的价格。 

Cat Rentals 在全球设有 1300 多个网点,就在您附近。凭借庞大的代理商网络,我们的网点可以根据我们维护良好和高性能设备的价值提供有竞争力的价格。

6. 专用设备

影响租赁重型建筑设备费用的最后一个因素是您需要的设备是否广泛可用。较小的租赁提供商在任何给定时间可能只能租赁一定数量的最受欢迎的设备。 

如果您需要专用设备,例如 发电设备、 泵设备 或 混凝土设备,您可能会发现在访问较小的网点时更难获得这些产品。当试图在短时间内获得这些租金时,可能会出现这种情况。当小型租赁企业确实库存特种设备时,他们可能会为此收取溢价,尤其是在峰值需求季节 。

通过选择在许多不同地点拥有大量库存的租赁提供商,您将更有可能在需要时找到所需的专业设备,而无需支付更高的费用。Cat Rentals 拥有全球代理商网络,可帮助客户从附近的其他地点采购所需的设备。您的租赁设备专家将能够找到并确保您需要的确切类型的设备,您可以放心,每台租赁设备都按照相同的高标准质量和保养服务。

设备运营成本如何影响您的费率

在为您的租赁设备定价并比较提供商之间的不同费率时,对租赁总成本有一个现实的了解非常重要。租赁设备并不止于提供商报价的租赁费。租赁设备还有其他成本,您可能要等到开始项目后才会意识到。燃料、劳动力和您的时间等成本加起来都反映了租赁的总成本。 

考虑与租赁和操作重型设备相关的以下成本:

1. 预付租赁费

租赁和运营重型建筑设备所涉及的最明显成本是您每日、每周或每月的租赁费。正如我们所见,这个数字可以从每天 100 美元到每天 3,500 美元或更多不等,具体取决于您需要租赁的设备类型和从哪里租用。

根据提供商的不同,您的预付费用可能包括在租赁协议生效当天将设备运送到现场的费用。或者,这可能是您可以选择利用的单独费用,以方便您自己安排交通。

对于短期租赁,这笔租金还将包括使设备高性能和功能齐全的所有维护和修理,因此您可以在整个项目中信赖它。如果您租用设备几个小时或几天,那么您的租赁费可能还包括燃料费用。租赁费中包含的确切服务和费用因企业而异,因此请务必询问费用中包含的内容以及您是否需要了解其他隐藏费用。

2. 工装机具成本

Cat 设备以其多功能性而闻名,可与众多不同的工装兼容。

租赁建筑设备时要考虑的另一项费用是完成项目所需的工装机具的类型和数量。Cat 设备以其多功能性而闻名,可与众多不同的工装兼容,从而优化租赁设备的功能并最大限度地提高生产率。 

例如,滑移式装载机和其他紧凑型设备通常会在租赁中附带通用铲斗。如果您只需要移动土壤、运输物料或进行基本的挖掘、回填和初步平整,那么这是一个合适的附件。但是,如果您需要执行更具体的操作,则需要选择合适的工装机具。

重型设备租赁中可添加的工装机具 示例 包括:

  • 螺旋钻附件租赁:螺旋钻可以提高重型设备租赁的价值和多功能性。使用螺旋钻,您可以使用机器为地基、路标和围栏钻孔。如果您仅在 60% 到 70% 的项目中需要螺旋钻、需要临时更换正在维修的设备或业务突然激增时,我们建议您租用螺旋钻。当您租用螺旋钻时,您可以避免额外的费用,例如存储、维护和折旧。
  • 铲刀附件租赁:铲刀可以将您的重型设备租赁转变为一台功能强大的机器,能够移动成堆的泥土、砾石、覆盖物、沙子和垃圾。铲刀工装可以提高重型设备租赁的生产率、多功能性和性能。Cat Rentals 代理商提供角铲、适用于各行各业的 U 型铲刀、推土机铲刀和箱式铲刀等选件。
  • 清扫器附件租赁:清扫器可帮助您将多地形装载机、反铲或滑移式装载机转变为清扫机器。使用此租赁设备快速高效地收集、清理和清扫作业现场、停车场和街道上的碎屑。根据您对刷子直径和清扫宽度的需求,从角扫帚、收集式扫帚或实用扫帚中进行选择。角扫帚非常适合清理停车场和城市街道,而收集式扫帚则非常适合将碎片放入料斗中进行倾倒。
  • 割草机附件租赁:割草机非常适合清除户外休闲区、住宅区、公用地役权或高速公路中央隔离带的杂草丛生的植被。您可以在重型设备租赁上安装割草机,以控制您的灌木、灌木或树木问题。配备高强度刀片的割草机可以轻松切割和覆盖茂草,完全平衡的刀片架可最大限度地减少振动,并使切割机能够穿过树桩和岩石。考虑液压流量和切割宽度,为作业选择合适的割草机。
  • 压实机附件租赁:压实机可用于涉及沙子、砾石和土壤等材料的压实任务。常见应用包括铺设沥青路面和浇筑混凝土。通过将压实机连接到您的重型设备租赁中,您可以更高效、更快速地完成作业。压实机配有采用革命性吊舱设计的振动滚筒压路机,为您提供频率和振幅之间的最佳平衡,实现卓越的光洁度。
  • 甩刀割草机附件租赁:当您的建筑或景观项目需要可靠的设备时,甩 刀割草机 非常有用。无论您是要让一块土地处于最佳状态,还是清理路边的高草,我们的连枷式割草机都能提供卓越的性能和坚固的设计,让您可以清除任何类型的植被或碎片,例如树枝、灌木丛和厚而高的草。即使是沟渠、小路和山坡也会更容易通行。
  • 铲叉附件租赁:铲叉可用于增强 Cat 机器的物料处理和提升能力。这些工装非常适合配备快速连接器系统的机器。从建筑叉、工业抓叉、木材叉、托盘叉和实用叉中进行选择。如果您没有足够的空间来存放前叉附件,租用是一个不错的选择。
  • 抓斗工装租赁:抓斗是一种工装选件,可用于处理松散材料、拆除建筑物、执行清理任务、分类垃圾以及筛选拆除现场的碎屑和碎石。有抓斗工装可供选择,包括承包商专用抓斗、森林机器抓斗、桔皮式抓斗和垃圾抓斗。
  • 液压锤附件租赁:液压锤是用于破碎砖块或混凝土块的可靠工具。液压锤可以连接到您的重型设备租赁设备上,并将其转变为强大的拆除工具。H65E 和 H55E 等机具配有全封闭外壳,可提高操作员安全性并最大限度地降低噪音。自动关闭可防止空弹发射和磨损。 
  • 林业表土疏松机附件租赁:表土疏松机可以切割和覆盖茂草和植被,用于各种工作,包括环境维护、土地开垦和灌木丛清理。林业表土疏松机租赁可用于滑移装载机等重型建筑设备。使用表土疏松机,您可以在狭窄空间和树木繁茂的地形中进行覆盖,并将废物转化为利润。 
  • 剪切工装租赁:剪具使您能够在拆除和施工环境中切割坚硬材料。合适的剪具可根据需要切割固体材料和金属结构,让您能够快速高效地承担要求最高的项目。有旋转式、直式、斗杆式或动臂式剪具租赁可供选择。
  • 推雪犁附件租赁:推雪犁使您的重型设备租赁在冬季活动期间更加有效。穿过重负荷的冰雪,并使用可反转的螺栓固定式铲刃确保始终与地面接触。弹簧式可翻转铲刃自动调节,为您提供更高的离地间隙,弧形刮雪板使积雪更易于推开。

与设备租赁类似,工装机具租赁的费用也会有所不同,具体取决于您要租赁的型号、尺寸和时间长短。

3. 燃油和油液成本

重型设备需要定期补充液压油和其他油液。

无论您是租赁还是拥有重型设备,都需要考虑燃油成本。短期重型设备租赁可能包括燃油费用,特别是不消耗太多燃料的按小时或每日租赁。对于长期租赁(例如每周或每月协议),您需要安排根据需要为设备加油。

燃油输送服务的价格可能会根据您所在的位置和当时的经济气候而有所不同。除了加油,您还需要确保在整个协议期间充分维护长期租赁。重型设备需要定期补充液压油和其他油液才能正常工作。这可以通过您的租赁提供商安排。

4. 人工成本

与租用重型设备相关的另一个成本是操作机器的劳动力。无论您是计划自己运行设备还是聘请了操作员,这两种情况都需要花钱。作为操作员,这将花费您的时间。雇用操作员时,无论他们的工资是多少,您都会花费您的费用。

租赁重型设备,尤其是长期租赁设备,并不像在需要时随时操作那么简单。您还需要进行例行检查和操作员检查表,以确保设备可以安全操作。这些程序是必不可少的,执行起来既需要时间又需要金钱。在为您的项目和必要的租赁设备制定预算时,请务必考虑这些额外成本。

5. 操作员培训费用

根据项目的性质和租赁设备的类型,您可能需要投资于操作员培训,以确保您的作业现场拥有经过全面认证的操作员。操作员培训分为不同级别,从行业专家主持的面对面培训到模拟器培训,为操作员培训提供了一种安全、经济的方式。 

操作员培训为工人提供充分了解和操作设备所需的技能,从而最大限度地提高产量。此外,还向操作员传授了他们需要的重要安全行为,以确保他们在作业现场保护自己和他人。

操作员培训的价格取决于培训水平和私人培训提供者。

6. 运输成本

租赁重型设备的费用还涉及交通费用。一些租赁提供商在其定价中包含送货服务或提供额外收费的送货服务。他们会送走设备,为您设置设备,然后在协议结束时回来取走设备。

但是,如果您要长期租赁设备以用于多个不同的项目,则需要一种将设备运入和运出各个作业现场的方法。为此,您需要一辆尺寸适合机器的拖车。此外,您需要支付拖车保险费用,以确保在公共道路上往返不同地点是合法的。

从 Cat Rentals 租赁重型设备

租用重型设备是一种经济高效且便捷的方式,可以承接更多项目并最大限度地提高盈利能力。由于能够保持较低的管理成本并获得高性能设备,租赁可以让您从投资中获得最大的生产效率。从 Cat Rentals 代理商处租赁设备可获得保养良好的高质量机器,从而实现最佳价值。

从 Cat Rentals 租赁您的重型设备

有关租赁重型设备费用的更多信息,请立即访问您当地的代理商。与我们的租赁设备专家合作,选择合适的重型设备并 获取短期或长期租赁的报价 。 在线浏览我们的租赁设备 或 查找您附近的代理商。请致电 1-800-RENT-CAT 了解更多信息。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置