挖掘、挖掘和挖渠:设备选择如何提升盈利
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置
一台 Cat 小型挖掘机在建筑工地搬运泥土。

在建筑行业工作中,您会学到一件事 — 土方不仅仅是“搬运泥土”。仅仅因为一台机器可以完成一项工作并不意味着它会以最有效或最有利可图的方式完成这项工作。尺寸、功率、多功能性、现场条件和运输都会影响哪种机器最有意义。通过租赁,您可以灵活地将设备更精确地匹配这些工作要求,而不必“凑合”使用不适合工作的机器。

在为您的下一次土方工作选择设备之前,需要考虑以下几点:

  • 适合作业的设备尺寸合适。 选择比您需要更大的尺寸和功率会降低燃油效率,而太低的功率和容量会减慢生产速度。将机器与作业需求相匹配。
  • 考虑运输成本。您打算如何移动机器?拖车和卡车要求、CDL 要求、许可证和交付都会影响租赁总成本。在做出选择之前,请考虑机器将如何到达作业现场。
  • 在专业化与多功能性之间取得平衡。 专用设备可以更高效地执行一项任务,而接受多个附件的机器可能在整个作业中效率更高。
  • 机器尺寸与作业现场相匹配。 在狭窄的作业现场、城市位置或存在障碍物的区域(大型设备安全操纵空间较小)中,紧凑型设备可以提高生产率。
承包商常见问题

选择土方设备通常归结为几个实际问题:机器需要执行哪种工作,以及哪些作业现场条件会影响其性能?

以下是如何开始缩小选项范围。

一台 Cat 紧凑型履带式装载机将砾石装载到现场自卸车中。

问题 1:大多数土方机器可以做同样的工作吗?

答:

仅仅因为一台机器可以完成一项工作并不意味着它会以最有效或最有利可图的方式完成这项工作。租赁团队可以帮助您将设备选项与您的具体工作要求进行比较,并找到最佳匹配。此常见任务快照和设备应用示例用作快速入门选择指南。

挖掘、挖掘和挖沟服务的表比较

问题 2:如何为工作选择“正确”的机器?

答:

每项工作都有一组要求,并且可能不止一台机器可以满足这些要求。以下是设备选择的五个关键考虑因素,可以帮助您找出最适合您工作的设备。

考虑项目任务 - 专门任务或一般任务

如果项目是专业的,那么专为该任务设计的机器可能会更有效。如果作业包括多项任务,则功能更丰富的机器可能会更好地工作。例如,挖沟机挖沟的速度可能比挖掘机更快、更高效,但一台带有附件的挖掘机可以更快地完成多项任务。在某些情况下,一项作业可能需要多台机器,但请记住,您可以从与机器一起租用的工装中获得出色的多功能性。

确定工作现场条件 – 空间和规模

分析您将在的区域,尤其是空间限制和地形。这些条件有助于确定您需要的设备尺寸和功率,以及重要的安全注意事项。挖掘前先打电话。总是,总是,总是确保挖掘是安全的。安全是重中之重。

如果您的工地由于树木和建筑物等障碍物而使空间更狭小,请考虑使用较小的设备型号。机尾回转幅度很小或没有尾部回转的挖掘机也可以在狭窄空间内很好地工作。您可能还会考虑迷你或紧凑型设备。

如果您在几乎没有限制的大型开阔区域作业,选择较大的挖掘机或挖沟机将为作业提供更大的动力和生产率。

了解土壤因素 – 成分和密度

土壤条件决定功率和伸展范围。挖掘机的动臂和斗杆配置比挖沟机的伸展距离更远,因此更适合挖得更深。挖掘机、滑移式装载机和挖掘装载机可以使用多种工装,使其功能更广泛,因此只需一台机器即可在不同的地形上工作。

如果挖沟机是合适的选择,地面条件会告诉您选择哪种切割类型。

岩轮挖沟机 使用齿轮,用于切割坚硬的地面和岩石,这使得它们成为岩石或压实场地的更佳选择。

链式挖沟机 使用带有齿链的杆或臂,有点像电锯。它们专为应对各种条件而打造,可以挖得比石轮更深更宽,因此,当现场的地面变化或沟渠需要额外的深度或宽度时,它们成为更通用的选择。

驾乘式挖沟机 根据土壤提供多种链条选择,您当地 cat Rental Store 的链条通常与您所在地区的条件相匹配。

地图主要尺寸 - 挖掘深度、宽度和坡度

您要挖掘的沟渠的类型和大小将在您的设备决定中起着重要作用。

如果需要进行平整,您需要了解标高和尺寸,以确保您的设备具有提供所需精度的技术。你想让你的出价尽可能紧。租用具有合适坡度技术的设备可能会对您赢得投标的能力产生巨大影响。

对于较大的宽度和深度规格,挖掘机可能更实用。沟渠的深度决定了挖掘机挖掘所需的伸出距离。挖掘机铲斗的大小与沟的宽度相匹配。

要在整个项目中移动的物料量也很重要。体积决定了能够最高效地完成作业的挖沟机、挖掘机、附件或铲斗的大小。

控制成本 – 从头到尾的预算

您希望将运营成本保持在尽可能低的水平。设备尺寸会影响成本。选择尺寸和功率超过您需要的设备可能会降低燃油效率。功率和容量太小的设备可能会花费更多时间来完成任务,从而增加成本。租赁的规模还决定了它的运输方式,运输会影响成本。您打算如何移动机器?您有合适尺寸的拖车和卡车吗?您需要 CDL 许可证吗?您需要任何许可证吗?所有这些东西都可能会变得昂贵。您的租赁团队可以帮助您确保支付费用。

预先彻底审查您的作业将帮助您和您的租赁团队选择最能满足您的作业需求、控制成本并正确完成作业的机器。

问题 3:什么时候租房对土方工作有意义?
两名工人在建筑工地检查 Cat 设备。

答:

如果一项工作需要设备机群中通常不会保留的设备,专用机器可以更高效地完成任务,或者您需要与现有设备不同的尺寸或配置时,租赁会很有意义。当特定附件或机器技术可以提高特定项目的生产率时,它也会有所帮助。

无论您是租赁设备还是从已有设备中进行选择,目标都是一样的:尽可能使机器与作业相匹配。租赁可以帮助您避免投资可能使用有限的设备,同时让您更好地控制设备成本。如果它可以防止现有机器在其最佳位置之外工作,它还有助于提高生产率并降低运营成本。

通过租赁,您还可以灵活地仅在作业需要时使用专用工装和技术,并由当地 Cat® 代理商提供支持,帮助保持设备正常工作并最大限度地延长正常运行时间。在估算中包括租赁选项可以帮助您在开始工作之前比较不同设备方法的全部成本和生产效率。

在最需要的时候从 Cat Rentals℠ 获得更多价值
显示 Cat Rentals 主页的笔记本电脑屏幕

通过 Cat Rentals℠ ,您可以在需要时获得所需的设备。凭借 70+ 个值得信赖的品牌、遍布全球的 1900+ 个网点以及全天候在线访问,Cat Rentals 不仅可以灵活调整,还能节省成本。以下是您可以信赖的一些好处:

  • 一站式优质设备满足您的作业需求
  • 提供大量附件和专用工具,功能齐全
  • Cat Rentals 全天候在线访问
  • 无长期维护或维修责任
  • 租赁设备操作和安全方面的培训和指导
  • 由 Cat 代理商网络提供的专业知识、支持和服务

凭借专家建议、灵活的租赁条款、现场支持和维护良好的随时可用的机器,我们确保您在最需要的时候获得所需的东西。浏览我们完整的设备库存,索取快速报价或查找您附近的代理商。

关于专家的更多信息

Ty Roberts 是 Caterpillar Inc. 的小型挖掘机高级产品顾问。Ty 在土方设备和应用领域拥有专业知识。

Richard Clark 是 Vermeer Corporation 的公司客户经理,该公司是 Cat Rentals 提供的挖沟机制造商。

分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置