洪水灾害设备租赁
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

洪水可能发生在任何人身上,无论身在何处。统计数据显示,从 1980 年到 2020 年,美国发生了 33 次洪水,每场洪水都造成 了数十亿美元的经济损失。好消息是,有许多类型的设备可以帮助您管理洪水清理。如果您正在计划洪水破坏清理项目或遇到紧急情况,租赁可以帮助您减少损失并提高生产力。

虽然在发生事故和天气灾害时您可能需要偶尔的防洪设备,但从当地经销商处租用设备可以降低长期成本。有多种类型的洪水灾害清理解决方案可供租赁,合适的 Cat® 代理商可以为您提供灵活的条款。

泵

如果您正在寻找最好的泛洪设备,请选择 高质量的泵租赁。溢流泵有助于清除地下室和工作现场等洪水地区多余的水。无论您是在大型还是小型现场工作,泵租赁都可以帮助您在洪水过后抢救更多的财产和贵重物品。清空淹没的地方后,您可以轻松地将收集到的水丢弃在排水沟中。

加热系统

洪水过后,湿气会残留在财产上和内部,对多孔和无孔表面造成损坏。在加热器租赁的帮助下,您可以更快地恢复受影响的设备和资产。

热干燥是蒸发水分的快速方法,尤其是与除湿机和其他防洪清理设备结合使用时。如果您需要在短时间内去除空间中的水分,供 暖系统 是一个不错的选择。这有助于防止霉菌、霉菌、腐烂和其他可能造成长期损害的问题的发展。

除湿机

如果您正在工作的房产在洪水过后仍然潮湿,您也可以使用除湿机去除水分。除湿机的工作原理是干燥封闭空间中的空气,这有助于防止霉菌和细菌生长。

此外,使用除湿机可以帮助加快表面和其他可能潮湿物体的干燥过程。由于这些机器需要时间来去除水分,因此它们与其他设备类型结合使用最为有用。

风扇和空气传动装置

各种形状和尺寸的租赁风扇可以通过干燥潮湿的表面来帮助加快洪水清理速度。这些设备通过移动空气来运行,它们有助于水分随着时间的推移蒸发。

使用强大的空气搬运器,您可以干燥坚硬和柔软的表面。风扇和空气搬运车租赁旨在满足需要更快地恢复洪水地区并防止贵重物品丢失的专业人士的需求。

联系我们了解洪水清理租赁

在 Cat Rentals,我们为您提供应对任何洪水所需的工具。我们广泛的防洪清理设备提供了可靠的解决方案,您可以在最苛刻的情况下信赖 。

浏览我们的设备库存 或致电 1-800-RENT-CAT 了解更多信息。 如果您有特定的产品或定价问题,您也可以请求报价 。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置