叉车类型:哪种类型适合作业?
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp
选择合适的叉车

选择正确的叉车有助于提高工作场所的生产力和安全性。该机械具有各种尺寸和提升能力,并根据情况和工地而有所不同。选择合适的叉车时,您需要了解您的预期用途和您将处理的货物类型。我们对不同类型叉车的指南将帮助您选择最适合您需求的叉车。

跳转到某个部分:

获取快速报价
OSHA 叉车分类

叉车是一种工业机动卡车,用于提升和运输材料和物体。它们受职业安全与健康管理局 (OSHA) 监管,以帮助确保工作 场所安全使用的操作标准。OSHA 根据叉车的动力方式、操作方式和使用地点对不同类型的叉车进行分类。

根据美国劳工统计局 (BLS) 的数据,2011 年至 2017 年间,有 614 起与叉车相关的工作场所死亡事故。了解 OSHA 如何对工业动力卡车进行分类至关重要,这样安全经理才能确保操作叉车 的每个人都符合 OSHA 标准。 

以下是 OSHA 的七种叉车类别:

I 类:电机骑手卡车

这些工业叉车是电动的,使其成为室内环境的首选叉车类型。I 类叉车可以是平衡式或三轮式,并配有缓冲轮胎或充气轮胎。驾驶员可以根据型号从站立或坐下位置操作叉车。

I 类叉车最常见于仓库、零售库房、工厂和食品储存设施,主要用于库存和托盘移动。

II 级:电机窄通道叉车

电动机窄通道叉车专为最大化存储空间而设计,用于狭小空间,过道太窄,叉车无法转动。这些叉车可以是订单拣选式或标准式叉车 — 订单拣选员垂直于操作员移动库存,而标准式叉车则垂直于操作员提升负载。

作为机动性极强的叉车,II 类叉车旨在快速有效地移动高流量仓库中的库存。

III 类:电机手推车

作为蓄电池供电的手控叉车,手推车从转向舵杆上左右移动以驱动它们。这些卡车可以是手扶式叉车,也可以是骑乘式叉车,具体取决于型号。

常见的手推车类型是托盘搬运车、步行堆垛机和牵引拖拉机。它们通常用于辅助支持,以帮助管理大型叉车稍后移动的库存。

IV 级:内燃缓冲轮胎叉车

IV 类叉车由柴油、汽油或天然气提供动力。它们的缓冲轮胎使其非常适合在室内光滑、平坦的表面上使用,例如仓库和存储设施。这种叉车类型最常用于运输托盘货物,包括装卸送货卡车。

由于缓冲轮胎比充气轮胎离地面更低,因此内燃缓冲轮胎叉车可用于间隙较低的环境中。IV 类叉车有许多不同型号,具有广泛的承重能力,从小型应用到重工业应用。

V 级:内燃充气轮胎叉车

V 级叉车与 IV 级叉车类似,但采用充气轮胎而不是缓冲轮胎。这些轮胎非常适合户外应用,例如木材场和建筑工地,但它们也可以在室内使用。

与 IV 级叉车一样,V 级叉车具有令人难以置信的容量范围,从单托盘应用到装载货物集装箱。

VI 类:电动和内燃机牵引式拖拉机

牵引式拖拉机不是垂直提升,而是坐式或驾驶式叉车,可以水平牵引负载。它们通常用于机场和装配线,包括室内和室外。它们可以由内燃机(例如柴油、燃气或天然气发动机)或电池提供动力。

由于牵引式拖拉机通常用于需要长距离行驶的环境,因此它们专为提供速度、高加速度和小转弯半径而设计。

VII 级:崎岖地形叉车

OSHA 的最后一类工业叉车是崎岖地形叉车,指的是为户外和不平坦地形设计的任何叉车。然而,根据 OSHA 的说法,这一定义并不意味着所有 VII 类叉车都可以在任何类型的地形上使用。不同类型的 VII 类叉车最适合在某些特定环境中使用。

例如,伸缩臂式装卸机是专为建筑工地设计的 VII 类叉车。其低轴距和宽重量分布使其具有稳定性,因为伸缩臂可以在机器前方的空中延伸数英尺而不会破坏稳定性。

叉车的类型

虽然由于工作场所的安全要求,OSHA 的分类对于安全经理和雇主来说至关重要,但大多数人按类型而不是类别来称呼叉车。了解不同类型的叉车及其用途可以帮助您根据设置、应用、承重能力等因素选择合适的叉车。 

虽然所有叉车都设计用于通过提升或牵引来移动物资或材料,但它们的移动方式和可承载的承重能力差异很大。以下是建筑工地或仓储设施中最受欢迎的 10 种不同叉车类型。

1. 仓库叉车

如果您正在设想叉车,您可能正在考虑仓库叉车。这些是坐式叉车,操作员可以像高尔夫球车一样从驾驶室控制卡车。通过液压叉齿直接延伸到卡车前方,仓库叉车可以垂直提升和移动托盘和其他大型物品,以将它们放置在货架上或从货架上移走。

顾名思义,仓库叉车用于室内仓库和存储设施,特别是用于进入货架。它们最适合在平坦平坦的表面上短距离运输 1 至 5 吨的重物。

2. 侧装载机

侧面装载机沿着仓库过道侧向移动。侧向装载机侧向移动,与负载方向相同,可用于运输长货物,例如管道、管道和木材。这种能力使他们能够沿着狭窄的过道移动,提升和移动材料,而不会被过道入口或角落阻挡。

这些叉车最常在封闭的驾驶室中操作,但也有站立式型号,这在室内空间很常见。还有其他版本,车轮可以转动 90 度,以便进行侧面或前向运输。

3. 平衡叉车

作为仓库叉车的一种,背压叉车因其后部的重量而得名,以平衡前部负载的重量以防止倾翻。这些叉车可以是坐式或站立式的,这使得操作员可以在运输负载之间快速进出叉车。

另一种类型的平衡叉车是三轮版本,它允许操作员轻松地在小圆周内机动。这一特点使得三轮平衡重叉车更适合过道狭窄或空间狭小的仓库。它们通常用于室内仓库,可以是电动、丙烷或柴油燃料。

4. 伸缩臂式装卸机

 伸缩臂式装卸机 是一种带有动臂和伸缩臂的工业叉车。伸缩臂式装卸机是起重机和叉车的组合,旨在从非常高的空间中提升或回收负载,并且通常以奇怪的角度。有些型号的高度可达 45 英尺,非常适合工业建筑工地。

与所有叉车一样,伸缩臂式装卸机配有叉齿,用于运输托盘负载、大型建筑设备和建筑用品。铲叉还可以更换为兼容的附件,使伸缩臂式装卸机成为多功能的工业卡车,可用于许多不同行业。

具体来说, 大容量伸缩臂式装卸机 可以承载超过 15,000 磅的负载,在石油、天然气和采矿业中很常见。 

5. 工业叉车

工业叉车是一个广义术语,描述用于重型工业应用的高容量叉车。这些叉车是处理混凝土和金属产品等重物的仓库的标准配置。

它们还可用于运输砖块、采石场和林业产品,包括超过 30000 磅的负载。这种承载大量有效负载的能力是工业叉车和仓库叉车之间的主要区别特征。 

虽然工业叉车不像伸缩臂式装卸机那样具有在奇怪角度下的伸展能力,但它们确实具有良好的机动性和耐用性,这在工业环境中也是必需的。

6. 崎岖地形叉车

崎岖地形叉车也称为 直桅叉车 ,专为户外使用而设计。崎岖地形的叉车配备大型坚固的充气轮胎,可以穿越不平坦的表面,例如岩石、泥泞或积雪覆盖的地面。  

崎岖地形叉车旨在将重量均匀分布在更大的表面积上,确保卡车和负载在运输过程中保持稳定。崎岖地形叉车的后部也有重量,以平衡前部负载。

崎岖地形叉车主要用于建筑工地,可运输大型和重型建筑用品和设备。凭借强大的发动机,崎岖地形叉车可以达到高效户外工作所需的高速。

7. 托盘搬运车

托盘搬运车是紧凑型动力卡车,专门用于提升和移动较小的负载。占地面积如此之小,使得托盘搬运车非常适合存储较小、较轻负载的仓库,例如食品和饮料设施。它们是一个非常受欢迎的选择,因为它们价格实惠且维护成本低。

托盘搬运车非常易于操作,前叉直接放置在托盘下方,并由液压千斤顶抬离地面。因为它们很小,所以它们没有太多的覆盖能力。相反,它们通常用于将地面负载从一个地方移动到另一个地方,为运输或库存做准备。

8. 步行式堆垛机

步行堆垛机是一种没有驾驶室的电动叉车。相反,它们有一个平台,操作员站在铲叉后面进行操作,这意味着操作员走在卡车后面。它有一个附加手柄,操作员可以使用它来操纵步行式堆垛机。

因为它们不是大功率卡车,所以步行式堆垛机更适合短距离运输货物。与托盘搬运车一样,步行堆垛机非常适合较轻的负载。然而,与托盘搬运车不同的是,当您需要比托盘搬运车所能提供的更大的范围时,会使用步行堆垛机。

步行式堆垛机用于仓库、零售和仓储,有些型号是为狭窄过道设计的。

9. 订单拣选员

订单拣选机是一种叉车,用于将工人提升到货架或高处以放置或取回物品。它们是几乎只在室内使用的电动叉车。 

为客户订单储存各种商品的仓库需要订单拣选叉车来帮助员工快速高效地履行订单。订单拣选员无需拉下整个托盘或箱子来拣选产品,而是允许工人前往存储容器挑选单个物品。

10. 伸展叉

标准叉是一种在室内使用的电动叉车,特别是在具有高架的大型仓库中。前移式卡车的铲叉伸出卡车驾驶室,驾驶室位于负载和铲叉的侧面。此功能使其可用于在拥挤的仓库中穿过狭窄的过道。 

标准式卡车还有两个支腿,可防止卡车在重载到达高度时倾翻。标准式卡车采用开放式舱室,可为操作员提供良好的视野,从而实现更好的操控性。

前移式卡车离地面较低,因此适合在户外或任何有不平坦表面的地方使用。

叉车的用途

正如叉车的类型多种多样一样,它们的使用方式也多种多样。 

在选择适合您需求的叉车类型时,了解如何使用不同类型的叉车至关重要。在投资新叉车或为即将到来的项目选择租用叉车之前,了解您的企业将如何使用叉车非常重要。 

一旦您确定了需要叉车做什么,您就可以缩小适合您的叉车类型的范围。以下是使用叉车的四种不同方式:

搬运物料和供应品

使用叉车最明显的方式是移动材料,无论是在仓库或零售中心的室内,还是在建筑工地的室外。使用适合正确承重能力的合适类型的叉车可以更轻松地搬运物料。

叉车的物料处理应用的一些示例包括:

  • 在建筑供应场运输木材、钢制托梁、桁架、清水墙和其他建筑用品。
  • 在矿山和采石场提升重工业产品,如砖块、混凝土和石头。
  • 搬运大型容器,如垃圾箱、回收箱和便携式厕所

在建筑工地上,大容量工业卡车和伸缩臂式装卸机等特种叉车用于在建筑过程中运输和提升这些材料。

整理仓库

仓库叉车是仓储设施中保持简化操作的重要机器。叉车有助于保持仓库井井有条、库存充足且方便工人操作。它们移动和堆放托盘、箱子、板条箱、箱子、桶和其他集装箱货物。

在仓库中使用各种不同尺寸的叉车有助于提高效率。例如,托盘搬运车可用于在地板上移动的小负载,而标准式搬运车可以完成高重货物的提升,将它们整齐、安全地堆放在货架上。

当您需要叉车来帮助您的仓库井井有条时,请务必为您的仓库布局选择具有正确功能的正确型号,包括用于狭小空间的窄通道卡车。

装载货物

在物流运营中,拥有一种快速、安全和高效地将货物运入或运出送货卡车的方法对于生产力至关重要。为您运输的货物类型配备合适的叉车有助于改善您的供应链指标。

在仓库中,叉车为其他工人腾出时间来分拣和组装货物,而叉车操作员则装载送货卡车。这种能力允许以更快的速度装载或卸载更多的送货卡车。

造船厂等其他场所也使用大容量工业叉车来移动集装箱、大型托盘负载等,以帮助加快运输操作。

移动人员

叉车不仅用于搬运货物。它们也是将工人安全移动到高处的绝佳解决方案。在仓库环境中,订单拣选员是订单履行过程中的重要组成部分,因为它们通过将员工带到货物而不是将货物下到地面进行拣选来节省大量时间。

在工业能力中,伸缩臂式装卸机可以配备篮子或平台,以安全地将工人提升到高度。这在进行维修、安装设备或一般建筑施工时非常有用。

使用叉车运送人员时,必须遵守适当的安全要求,例如符合 OSHA 标准的护栏以防止跌倒。

选择叉车类型时要考虑的因素

在选择正确类型的叉车时,您必须考虑它的用途以及它应该承载的地点和重量。叉车种类繁多,专为特定用途而设计,因此了解决定使用任何给定叉车类型的正确方式的不同因素非常重要。

在决定选择哪种类型的叉车时,请考虑以下因素来选择合适的叉车:

位置

首先要考虑的是您将在哪里使用叉车——室内、室外或两者的组合。一般来说,由工业电池供电的电动叉车是室内环境的首选,因为它们不会排出烟雾。室内表面也比室外表面更光滑、更均匀。

内燃机叉车更适合户外使用,因为它们通常动力更强,可以在室外地形中行驶。此外,户外用叉车需要能够在崎岖的地形上行驶。

容量

叉车需求的下一个考虑因素是提升能力。叉车的容量范围非常广泛——从用于几百磅的小型轻负载的托盘搬运车到可以提升数万磅重量的大容量叉车。

如果您处理各种重量,找到最大容量更高的叉车是一个不错的选择,但要谨慎行事。但是,您希望避免选择对工作来说矫枉过正的叉车,因为它们更昂贵、功率要求更高且操作更具挑战性。

提升高度

高度要求是另一个重要的考虑因素。在确定适合作业的叉车时,请计算安全提升或取回物料所需的最大伸出距离。考虑平均高度和最大高度,以确定您需要的叉车伸展能力范围。

除了伸展高度外,您还需要考虑间隙限制。如果有低垂的灯具或架空光束或装置,请选择可以在室内安全操作、无障碍的叉车。

轮胎类型

不同类别的叉车有不同的轮胎类型。在充气轮胎和缓冲轮胎之间做出选择是您需要做出的常见选择。缓冲轮胎由实心橡胶制成,非常适合室内使用,例如仓库和存储设施。缓冲轮胎可以在平坦、坚固的表面上平稳滑行。

充气轮胎是充气式的,可以处理更大容量的负载。它们通常用于户外环境,例如木材场、造船厂和分级建筑工地。崎岖地形叉车配备重型充气轮胎,适用于崎岖不平的地面。

租赁与购买

在选择适合您需求的叉车类型时,您的最终决定是租用还是购买。租用叉车是在投资之前尝试正确型号的好方法。叉车租赁也适用于一次性需求、短期合同或季节性项目。 

由于管理费用低且无需持续的维护责任,从信誉良好的经销商处租用叉车是一种经济高效的选择。

哪些行业使用叉车租赁?

无论您从事什么行业,Cat Rentals℠ 都能满足您的需求。我们精选的叉车有适合以下应用的选项以及更多:

Cat Rentals℠ 的热门 OEM 品牌

Cat Rentals 很荣幸能够提供以下值得信赖的 OEM 品牌的产品来提供物料处理解决方案: 

  • Liftking: 半个多世纪以来,Liftking 不断改进崎岖地形叉车,并创造出具有卓越价值和严格规格的型号。Liftking 以其设备内置的灵活性、可靠性和便捷技术而闻名。该公司的重型叉车旨在应对军事和商业行业的最大挑战,并在木材、农业和采矿行业中超越性能。Liftking 叉车的提升能力在 5,000 至 65,000 磅之间。 
  • Master Craft: Master Craft 叉车专为满足农业、制造和建筑项目的需求而制造。它们功能齐全,足以胜任从拆除和装载到土方和物料处理等各种工作。我们的 Master Craft 选择包括 MC/M 系列叉车、MC Fox 叉车、MC Tugger III 和卡车反铲。
从 Cat Rentals℠ 租用叉车

有这么多不同类型的叉车和需要考虑的因素,获得专家帮助以做出正确的决定至关重要。要获得值得信赖的租赁设备专业知识,请与 Cat Rentals℠ 合作。在 Cat Rentals 租赁叉车是高品质且维护良好的工业卡车,价格具有竞争力。

我们在全球拥有 1,300 多个网点,您可以在附近的商店找到所需的叉车。浏览我们的叉车和物料搬运机出租库存,找到您需要的叉车和物料搬运机。有关叉车租赁的更多信息,请致电 1-800-RENT-CAT 联系 Cat Rentals。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp