-(1).png)
燃油费用可能占重型设备运营成本的 30% 到 50%。 影响机器燃油效率的因素有很多,包括:
- 操作员技术和驾驶习惯
- 怠速时间
- 给定项目的设备类型和配置
- 技术
- 维护工作
- 承载负载
- 作业现场和工作日设置
在作业现场分析这些元素并找到降低油耗的机会非常重要。然后,您可以进行必要的更改和调整。无论您的工作人员使用挖掘机、自卸卡车、反铲、推土机还是机器组合,确保整个设备机群具有良好的燃油效率都至关重要。在本指南中了解重型机械的燃油效率提示。
跳转到某个部分:
养成良好的燃油效率习惯可为您的重型设备带来诸多好处。以下是省油机器的三个优点:
- 节约成本: 较低的燃油使用量意味着每年在燃油上的花费更少,随着时间的推移,可能会为您节省数千美元。
- 更环保: 燃料会排放二氧化碳和甲烷等温室气体,危害环境。机器的燃油效率越高,行驶一段给定距离所需的汽油或柴油就越少。通过使用更少的燃料,重型设备产生的污染和有毒物质排放更少。
- 更好的设备性能: 随着时间的推移,过多的燃油浪费会对发动机造成压力并损坏内部机构。通过提高重型设备的燃油效率,您可以帮助机器更高效地运行。您还可以避免代价高昂的停机和维修,更好的机器性能通常意味着更长的使用寿命。

从操作员培训到定期机器维护,许多实践都可以控制油耗。探索重型设备燃油效率的最佳实践。
1. 减少闲置时间

每年,怠速导致汽油和柴油总计损失超过 60 亿加仑 。即使燃油价格低至每加仑 2 美元,这种浪费的燃料每年也可能超过 110 亿美元。除了增加燃油成本外,机器长时间怠速运转还会使部件磨损,并最终缩短发动机机油寿命。
减少怠速技术有助于降低这些成本并显着提高燃油效率。一些建筑机器配备了自动怠速功能。机器静止一段时间后,它会自动降低发动机的每分钟转数(RPM,Revolutions per Minute)以减少燃油消耗。
您还可以为驱动程序强制实施空闲策略,并使用报告技术对其进行监控。这些法规可能包括:
- 允许发动机最多预热五分钟。
- 将旧设备的停机时间限制在两分钟以内。
- 在休息期间,或者当工人等待五分钟以上装载或卸载时,请关闭设备。
注意监控系统中的怠速报告,并指导工作人员在必要时尽量减少怠速时间。通过每天遵循这些简单的实践,您的团队可以大大节省燃料成本并保持设备的完整性。
2. 优先维护
定期检查和调整可以提高燃油效率并延长机器使用寿命。将皮带调整到适当的张力、润滑机器并调整履带张力可以实现更平稳的移动并因此减少燃油消耗。
遵循建议的维护计划可以帮助您的设备实现最佳性能。保养不当的设备比保养良好的设备消耗更多的燃油,即使它们执行同样数量的工作也是如此。预防性维护措施可以降低长期燃油和维修成本,从而提高机器生产率和使用寿命。
一致的设备维护应包括:

- 轮胎检查: 轮胎压力过高或过低都会严重影响燃油效率。轮胎胎面会影响燃油经济性,因为 35% 到 50% 的滚动阻力 来自轮胎胎面。此外,轮胎充气不足也会影响机器性能。确保定期对轮胎进行专业检查、调整和充气,以提高燃油效率。专家还可以识别磨损或损坏并进行相应的维修。
- 磨锐切削刃和齿: 随着时间的推移,钝化的铲刃或铲斗齿会降低机器性能并增加油耗。铲斗齿或铲刀变钝的设备具有更大的阻力,无法高效地切割物料。
- 换油: 新鲜的机油在流经发动机时对金属部件进行润滑,帮助机器更高效地运行并减少燃油消耗。
- 空气滤清器更换: 肮脏的空气滤清器会限制发动机中的气流,要求发动机更加努力地工作并消耗更多的燃料。远程信息处理监控系统可以告诉您自上次更换滤清器以来的小时数。
根据维护计划更换机器油液是提高燃油效率的另一项最佳实践。使用推荐的油液,例如液压油和发动机油,以确保您的设备获得正确类型和数量的油液。
您还应该注意轮胎是否过度打滑。当轮胎频繁打滑时,机器消耗更多燃油,从而严重负担发动机。足够的压载(用于提供设备稳定性的重质物料,如砾石、沙子或金属)可以防止轮胎经常打滑。确保适当的滚动阻力以提高燃油效率。此外,在运输较轻的负载时,您还可以移除压载。
3. 避免携带额外的重量
机器越重,运行所需的能量就越多。重型机器具有较高的滚动阻力和惯性,这两者都会增加燃油消耗。将过多的物料和重量装载到已经很重的设备上会对发动机和燃油经济性造成压力。

尽可能减轻设备的重量,避免携带过重的负载。机器每 减掉 100 磅 ,燃油效率可提高 1%。请务必查看制造商关于承载重量限制的建议。
4. 避免超速和快速加速,并在较低转速下换档
重型设备通常在稳定运行时保持最佳性能。频繁的加速和制动会消耗更多的燃油。遵守速度限制、逐渐加速和轻柔制动可将燃油经济性提高 多达 40%。负责任地驾驶设备对您和他人来说也更安全。
在培训员工正确使用机器时,提醒他们避免快速加速和“长耳兔启动”,这会增加油耗和有毒物质排放。鼓励他们以缓慢、稳定的速度操作机器,以节省燃油并保持安全的驾驶习惯。
当驾驶员在高转速下加速和减速时,他们会消耗更多的燃料。提醒您的船员在换档前降低转速。
5. 相应地计划工作日
您可以通过提前战略性地规划工作日来提高燃油效率。例如,确保操作员使用障碍物最少的最短行驶路线。为设备规划最有效的驾驶路线可以为燃油经济性创造奇迹。
此外,请注意如何使用每台机器来确定是否可以采用更有效的解决方案。例如,您可以使用更大的轮式装载机铲斗或一台推土机而不是两台。在作业规划期间,您还可以考虑材料暂存区和重型设备位置,以防止不必要的运输和搬运负载。
通过绘制日常运营计划并确定改进领域,您可以降低油耗并最大限度地延长设备使用寿命。
6. 集成监控技术
监控技术有助于减少怠速和降低油耗。先进的设备机群远程信息处理系统使用计算机化数据来节省燃油使用量和成本。除了机器怠速之外,它还可以监控燃油消耗、运行时间、维护警报、驾驶习惯以及影响燃油经济性和费用的其他变量。
通过为您的重型设备实施远程信息处理系统,您可以发现过多的燃油消耗,检查机器的状态并查看驾驶员如何操作它们,然后根据需要进行调整。例如,您可能不需要像预期的那样多机器用于特定项目,因此您可以将它们重新分配到另一个作业现场。
远程信息处理使您能够评估不同的建筑项目需要多少台机器。限制作业现场的机器数量还可以降低运输成本并提高生产力。此外,您可以使用远程信息处理技术来确定设备类型是否适合其应用。
通过移动应用程序或 Web 浏览器查看特定机器及其数据,例如其消耗的燃油量。您可以比较不同操作员的燃油消耗量,并确定可能在培训期间有所帮助的趋势。例如,当标准模式或经济模式在燃油更少的情况下同样高效地工作时,操作员可能会使用更耗油的功率模式。
许多远程信息处理平台易于使用,可从任何地方访问。在大多数情况下,您无需亲自到工作现场即可了解重型设备的状态。
7. 提供适当的培训
熟练的机器操作员在提高燃油效率方面发挥着重要作用。整合全面的培训计划,对船员进行正确的设备使用教育。

教导操作员安全、负责任地驾驶,避免急制动、急加速、过度怠速、超速和其他可能增加油耗的行为。全年持续培训可强化良好的操作习惯,打造更可靠的团队。
还应对操作员进行培训,了解可用的设备模式及其对燃油效率结果的影响。留出时间提供这种额外的培训,以便他们能够正确地使用这些模式。在大多数情况下,标准模式和经济模式最适合节省燃油。标准模式适用于日常提升、挖掘和平整。当操作员需要减慢机器速度以进行精确作业或在轻度平整条件下工作时,经济模式是理想选择。
8. 确保高效沟通
除了适当的培训外,整个团队的强有力沟通也至关重要。机器使用不当、怠速和其他导致燃油消耗过多的原因通常来自缺乏沟通。
建立可靠的沟通系统来报告燃油浪费实例,并呼吁关注改进领域。通过促进工作人员之间的沟通,您可以最大限度地减少不必要的机器使用、工人停机时间和燃油消耗。
9. 使用适合作业的机器和规格。
设备越大,耗油越多,无需使用尺寸过大的机器,从而提高效率。同样,小于必要的机器可能会使发动机过度工作,导致损坏和昂贵的维修费用。从长远来看,为项目使用错误的机器或附件类型会产生更多工作。更多的工作意味着更高的燃油消耗。

完成一项任务的机器不足将无法以峰值燃油效率运行,而用于这项工作的机器过多则浪费。因此,您可以通过使用适合作业的机器尺寸来降低成本并最大限度地提高性能。将设备分配给特定任务时,请确保机器尽可能小,同时仍能满足作业要求。
除了选择适合作业的机器外,配置机器的方式还决定燃油消耗。对于某些任务,您也许可以运行 6x4 配置,即一台三轴机器,其动力传动系为其中两个车轮的两端提供动力,以最大限度地减少轮胎磨损并节省燃油。
仅在泥泞重的情况下或其他严苛条件下,才使用 6x6 配置(全轮驱动传动系,具有三个轴,每个轴上至少有两个车轮)。通过为作业使用最紧凑的发动机尺寸和设置,您可以享受更好的燃油经济性优势。
除了发动机尺寸和配置之外,还应查明可能浪费不必要燃油的其他因素。磨损或损坏的铲齿、钝化的铲刃和堵塞的空气滤清器都会消耗额外的燃油。它们还可能导致发动机过热、拖拽操作并阻碍高效的工作流程。
10. 分析作业现场设置
请务必检查、评估并确定作业现场的改进领域,这有助于提高燃油效率。工作流程是关键,尤其是当必须完成流程中的一步才能开始下一步时。通过实施某些减少怠速的措施,您可以确保尽可能多的油耗有助于完成生产任务,进而提高燃油效率。
远程信息处理技术使工作人员能够深入了解他们的作业设置如何影响燃油消耗。这些监控平台可以生成有关闲置时间、工作模式频率、行驶时间和其他数据的报告。有了这些信息,您可以识别挫折,并就使用哪些设备来执行某些任务、它们应该在哪里、需要多少台机器以及其他关键考虑因素做出更好的决定。
11. 升级您的设备
考虑升级您的设备以提高燃油效率。更新、高质量的机器比旧的、破旧的或维护不善的机器运行效率更高。除了最新技术外,新设备型号的其他进步也有助于提高燃油效率,例如不需要操作员干预的变速箱。
一些建筑机器具有内置系统和功能,可以自动执行牵引力辅助设备、控制系统、发动机液压交互和变速箱换档点,您可以使用它们来提高性能和燃油效率。其他机器的性能模式可调节液压功率和速度、发动机马力和轮辋牵引力,以提高燃油效率。了解如何利用这些节油功能可以帮助您最大限度地减少燃烧和浪费。

此外,新的先进技术柴油通常比老一代柴油更省油。柴油发动机在短时间内取得了长足的进步,实现了更加一致的燃料使用。另一个需要考虑的因素是,制造商经常优化现代发动机以与系统的周围部件配合使用,因此混合搭配的方法可能不切实际。
如果您希望升级您的重型设备车队,请选择 Cat Rentals℠。我们的库存包含来自 Caterpillar 和其他可靠制造商的最新型号设备,可帮助您节省资金并在更短的时间内完成更多工作。无论您需要用于短期还是长期项目的机械,您都可以从多种建筑设备类型中租赁。
压实设备
Cat Rentals 代理商提供 各种压实设备 租赁服务,适用于光滑表面和崎岖地形。从土壤压实机和垃圾填埋压实机到双钢轮压路机,您当地的代理商可以帮助您找到满足您独特要求所需的解决方案。
租赁压实设备库存以优质品牌为特色,提供令人印象深刻的耐用性和性能。Cat Rentals 还提供适用于狭窄空间和住宅项目的轻型压实机设备,例如自行式平板夯。无论您作业的条件或应用场合如何,您当地的代理商都能满足您的需求。
土方设备
Cat Rentals 提供广泛的 土方设备租赁 选择,以提高车队性能和灵活性。借助各种尺寸和配置的挖掘装载机、推土机和挖掘机,您可以找到与您的项目相符的土方设备。无论您是需要平整道路、挖掘地下室还是填平沟渠,都可以浏览可供租赁的土方设备,以找到适合您工作的合适选择。
林业和园林施工设备
林业和园林绿化企业每天都依赖重型设备。如果您在这个行业工作,Cat Rentals 代理商可以帮助您找到能够按计划完成项目并安全快速完成工作的机械。
您可以根据需要租用削片机、收割机、铰接动臂装载机、集材机和其他园林绿化解决方案,无论您的项目持续一天、一周还是几个月。如果您正在寻找符合您要求的 林业设备 ,Cat Rentals 就是您的一站式服务。
物料处理设备
我们的 物料处理设备租赁 可让您轻松装卸、提升和运输重物。无论您是在仓库、建筑工地、装卸平台还是其他地点工作,这些机器都可以快速高效地移动材料,从而提高车队的生产力。
我们的库存包括来自 Caterpillar 和其他知名制造商的物料处理设备。您当地的代理商可以提供物料处理解决方案的周租、月租和长期租赁选项。
您可以租用带轮子或货架的物料和垃圾搬运机,以及各种提升高度和容量的直桅叉车和伸缩臂式装卸机。无论您选择哪种设备,这些设备类型都旨在帮助您快速完成工作。
无论您从事什么行业或应用,您都可以通过 Cat Rentals 以极具竞争力的价格找到技术先进的设备。凭借丰富的产品知识和行业专业知识,我们的代理商可以帮助您在选择设备时做出最明智的决策。
如果您准备好寻找满足您需求的高品质机械,请立即浏览 我们的租赁设备选择 。 请联系您当地的代理商,了解 为您的应用寻找合适的解决方案。