起重机操作员指南
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

像起重机操作员一样进入行业可以让您在不到一年的时间内接受培训,并在不久之后开始认证测试。进入这个领域的途径有很多,让您可以选择适合自己的道路。无论您是高中毕业并想尽快进入劳动力市场,还是正在改变职业,成为一名起重机操作员都非常简单。

跳转到某个部分:

如何成为起重机操作员

您可以采取几条途径成为一名专业的起重机操作员。与大多数职业一样,您获得的培训和认证越多,您就越有资格操作先进设备并有可能赚更多的钱。 

在大多数情况下,您需要从基础培训开始。根据您在哪里获得起重机操作员的工作,基础培训可能足以让您入门,而其他领域则要求操作员获得认证。以下是您可以采取的几个步骤来成为起重机操作员。

参加贸易学校课程

如果您是刚毕业的高中毕业生,并且知道自己想以起重机操作为职业,您可以考虑参加贸易学校课程,而不是就读四年制大学。如果您是一个想要从事新职业的成年人,贸易学校也是一个很好的起点。 

这些课程比大学更实惠,可帮助您获得起重机操作等行业所需的知识和培训。您将立即进入您想要的研究领域,学习专业技能,并经常通过实践培训将其付诸实践。贸易学校课程提供基本培训和知识,帮助您开始您的职业生涯。它们通常是快节奏的课程,会在短时间内带您到达您想去的地方。 

如果您的贸易学校课程不涵盖一般操作员培训,您还需要在进入劳动力市场之前完成此课程。一般操作员培训教您有关机器安全协议和设备维护的知识,以确保您可以安全、熟练地操作机器。 

一旦您完成了起重机操作员计划的必要课程和培训,您通常会得到帮助寻找工作或进一步的现场培训机会,例如学徒计划。

查找学徒计划

虽然许多起重机操作员跳过学徒期,但这些计划对于没有经验的起重机操作员来说非常有益。学徒计划不会立即投入现场,而是将您与经验丰富的起重机操作员配对,在您通过工作学习该领域时为您提供指导。 

您将进入真实的工作现场,亲身体验起重机操作员的含义。您的导师会为您提供指导,让您更舒适地过渡到该领域。学徒制可以让您建立牢固的专业联系,从而带来未来的工作机会。

寻找学徒岗位

获得认证

一些州或市要求起重机操作员在被认为有资格雇用或机器操作之前获得认证。在其他情况下,认证可以成为您作为起重机操作员职业生涯发展的一种方式。您可以获得几种不同的认证。一些最常见和最受欢迎的认证来自国家起重机操作员认证委员会 (NCCCO)。 

NCCCO,通常缩写为起重机操作员认证 (CCO),该计划允许您获得操作通常需要的不仅仅是基本培训的专用机器的授权。例如,NCCCO 计划为格子动臂履带式 (LBC) 和格子动臂卡车 (LBT) 起重机以及伸缩臂回转 (TLL) 和固定驾驶室 (TSS) 起重机提供认证。您可以直接通过 NCCCO 或经认可的认证计划获得认证。 

除了满足一般 CCO 资格要求(例如年满 18 岁和遵守政策)外,起重机操作员还必须通过笔试和实践考试才能获得认证:

  • 笔试: 认证考试的笔头部分包括每个人都必须参加的核心考试,以及您最多选择的四门专业考试。您必须至少选择一个专业——LBC、LBT、TLL 或 TSS——但您可以选择多个。核心考试由 90 道多项选择题组成,您有 90 分钟的时间回答。每个专业考试包括 26 道多项选择题,您有一个小时的时间回答这些问题。要获得认证,您需要拥有核心能力和至少一个专业。 
  • 实践考试: 实践考试将要求您证明您对起重机操作的熟练程度。根据您选择的专长,您将参加相应的实践课程。如果您选择多个专业,则需要通过所选每个专业的实践考试。

通过认证考试后,您将获得一张层压身份证,授权您进行起重机操作。 

成为起重机操作员需要多长时间?

由于成为起重机操作员有多种途径,因此从头到尾的时间长短会有所不同。标准贸易学校课程通常持续一到两年,基本操作员培训课程可能需要长达八个月的时间,具体取决于提供商。如果您选择贸易学校路线,您可以在两到三年或更短的时间内进入劳动力市场。如果您直接开始基本的操作员培训,您可以在一年内成为一名起重机操作员。 

相对较短的时间框架使这个职业非常适合那些可能在工作之间并需要一个好选择的人,特别是对于那些可能不会将起重机操作作为终身职业的人。如果您认为自己在这个职业中没有成长,那么基础培训课程足以让您入门。如果您打算将起重机操作作为您的职业,您可以投入更多时间进行培训和认证。 

通过认证考试所需的时间范围因人而异,尽管笔试和实践考试都必须在一年内通过。您可以按任何顺序参加考试,但在通过第一次考试后,您必须在 12 个月内通过第二次考试才有资格获得认证。如果超过 12 个月,则必须重新启动认证过程。 

获得认证后,您的认证将持续五年,五年后,认证到期。在到期日期之前的一年内,您需要重新认证以在到期日期后 保持您的认证 。重新认证包括重新参加笔试。如果您没有至少 1,000 小时的起重机经验,您还必须重新参加实践考试。 

成为起重机操作员所需的时间长短最终取决于您打算在职业生涯中投入多少时间。虽然您可以快速学习基本技能,但您也可以花几年时间提升并获得额外的专业认证。

起重机操作员能赚多少钱?

平均而言,美国起重机操作员的年 收入超过 65,000 美元 。起重机操作员的工资会因多种因素而有很大差异,包括证书、经验、地点和行业。例如,钢铁制造行业的运营商平均年收入为 53,000 美元,而发电行业的运营商平均年收入接近 89,000 美元。 

随着增长机会和对起重机操作员需求的增加,如果您能够投入时间和培训成为一名合格的专业人士,您很可能会在这个行业找到一份高薪工作。

专业技能组合
需要起重机操作员的行业

起重机是极其宝贵的机器。它们的多功能性和强度为他们赢得了从建筑到机械安装等各个行业的席位。如果您正在考虑成为一名起重机操作员,请知道以下行业对此职位的需求正在增长:

  • 施工: 起重机是建筑工地上最常需要的。从住宅和商业建筑到公共建筑,该行业依靠该设备来搬运钢材和混凝土等重型材料。例如,在建造桥梁时,需要起重机来将悬浮在空中的材料固定到固定。起重机还可用于将大型机械设备运入建筑工地及其周围。
  • 运输和储存: 起重机在航运和仓储场是必要的,特别是当运输或储存的货物是沉重的板条箱或大型集装箱时。在将货物运往海外时,需要将房屋大小的集装箱搬上和搬下货船。最有效和最高效的方法是使用起重机。 
  • 制造: 从汽车到手机塔,许多制造业都找到了起重机的用途。在制造大型、重型部件和产品时,起重机提供了一种将这些部件在设施中移动并将成品移动到其他区域以保持生产运行的方法。 
  • 钢: 起重机可以轻松移动钢铁和其他重金属。无论是卸载原材料还是运输钢铁产品,起重机在钢铁行业都发挥着至关重要的作用。该设备对于在各种结构的施工过程中移动钢梁和其他部件也是必需的。
  • HVAC 和机械安装: 中央空调等暖通空调系统可能非常大和重,尤其是用于大型建筑物和设施的暖通空调系统。在移动和安装这些和其他机械结构时使用起重机。 
常见类型的起重机

作为起重机操作员,您可能会操作各种不同的起重机。起重机类型根据其结构、强度和移动能力而有所不同。了解有关常见类型起重机的更多信息,包括您可以通过 NCCCO 获得操作认证的起重机。

格子动臂履带式起重机

格子动臂履带式起重机是最大的移动式起重机之一,通常需要拆解和装配才能在工作地点之间移动。由于其尺寸,这些机器通常会在作业期间留在作业现场。履带式起重机用途广泛,易于移动和提升重物。格子动臂设计采用“V”形或“W”形的焊接钢,可提供强度而又不会过重,并提供更宽的操作半径。宽履带为履带式起重机提供了机动性和稳定性,通常用于在光滑的表面上移动。

格子动臂卡车起重机

格子动臂汽车起重机提供了安装在卡车上的格子动臂履带选项的强度。格子动臂汽车起重机不是随履带移动,而是用轮子移动,这使得它们更容易 从一个场地移动到另一个场地 ,并穿过不平坦的地面。格子动臂卡车通常配备支腿,有助于分配负载重量并在提升时稳定起重机。这些设备对于需要快速起重机工作的大型作业非常有效。

格子动臂卡车起重机

伸缩臂式起重机

伸缩臂起重机具有可伸缩的动臂。动臂由一系列相互配合的部分组成,动臂可以通过液压装置伸出或缩回。这些起重机用途广泛,因为动臂高度可以调节,而且它们通常比其他类型的起重机具有更高的伸出距离。您会发现秋千和固定驾驶室:

  • 回转驾驶室: 回转驾驶室可 360 度旋转,使操作员能够全面了解起重机周围区域。这些驾驶室非常有用,因为操作员可以旋转驾驶室以在不同区域工作,而不必旋转整个起重机。
  • 固定驾驶室: 固定驾驶室则相反——它们是静止的。固定式驾驶室看起来像卡车驾驶室,只允许操作员看到起重机正前方以及紧邻左侧和右侧的情况。 

桥式起重机

桥式起重机通常是工作流程重复的建筑工地或设施中的永久性设备。水平梁安装在工作区域上方,其中使用履带和滑接轮在整个货架中移动负载。这些起重机在产品需要沿装配线移动或持续通过特定区域移动的仓库和设施中特别有用。

塔式起重机

另一种类型的永久性或半永久性选项是塔式起重机。这些最常用于建造摩天大楼等高层建筑。这些设备是固定的。通常需要移动起重机来组装塔式起重机,因为它们无法驾驶到工作现场。三角帆是从桅杆上伸出的臂,可 360 度旋转以获得最佳功能。

在 Cat Rentals 查找工业建筑设备
从 Cat Rentals℠ 代理商处租用起重机

从 Cat Rentals℠ 代理商处租用起重机和起重机卡车是以实惠的价格利用高质量设备的好方法。您只需在需要使用设备时支付设备费用,并且可以避免存储额外的设备。我们的代理商甚至涵盖所有 起重机租赁的维护和维修。Cat 代理商可随时为您找到最符合您需求的机器,如果出现任何租赁设备问题,也可以在现场为您提供帮助。 

在线联系我们 以了解有关我们代理商的起重机库存的更多信息,或 查找您附近的经销商 以获取租赁设备报价。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp