轻型压路机:类型、用途以及如何选择

分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

土壤压实形成稳定的地基。当您压实地面时,您会压出气穴,使表面承受重量、排水并防止沉降。轻型压实机可帮助您在狭窄的空间内完成这项工作,而不会过度压实。使用本指南了解作用力、每种工具适合的位置以及如何选择合适的租赁设备。

如需更广泛的概述,请阅读为您的项目选择合适的压实设备。

了解压实力

压实通过两种主要机制提高密度:静态力和动态力。每一种在土壤中的表现都不同,并且建议使用不同的工具。

  • 静力依靠机器的重量向下压并揉捏顶层。您可以添加或删除权重以更改效果,但深度是有限的。

  • 动力利用发动机驱动的能量将土壤压实得更深。两种常见类型是:
    • 冲击压实:提供快速打击,将能量驱动到较低层。
    • 振动压实:振动颗粒,使其沉淀在一起并填充表面空隙。

什么是轻型压实机?

轻型压路机的类型

大多数小型作业使用立式夯实机或较宽的平板夯。一些混合动力混合了特定站点的功能。

夯锤也称为夯锤,通过紧凑的履带板集中高能量冲击。垂直设计适合需要深度和控制力的沟渠和狭小空间。夯实机适用于粘性或半粘性土壤,例如粉砂粒和粘土。使用它们进行回填、基础准备以及在建筑物旁边工作。

平板夯是一种轻型压实机 ,它结合重量和振动来锁定粒状土壤。当板在表面上振动时,操作员走到机器后面。与夯实机相比,板材每趟覆盖的面积更大,并且在平整的水平表面上表现出色。它们操纵良好,减轻了操作员的紧张程度。

振动夯锤将夯实机的集中占地面积与增加的振动相结合,以降低基材的凝聚力。它们出现在道路工程、景观美化和公用事业设施中。

动力

轻型压实机应用

压实技术支持在这些领域实现更强大、更安全的工作。

在 住宅 和商业场地,压实是场地平整的一部分。它可以强化基材并帮助结构持久。

  • 水土流失: 压实可减少松散物料,从而减少风和水移动的土壤。
  • 混凝土板裂缝: 厚板下的坚固地基可降低沉降和开裂的机会。
  • 管道泄漏: 更紧密的回填可以防止维修管路和接头移动。
  • 结构损失: 一致的密度限制了可能损坏地板和地基的不均匀运动。

对于 园林 绿化人员来说,控制是关键。您想要稳定的路径和床,而不会使空气和水源匮乏。轻型工具有助于在灌溉管线周围设置摊铺机和压实,而不会过度使用。

在 采矿 和重型工作区域,致密的土壤可以支撑卡车、设备和人行。它还减少了运输道路和人行道沿线积水的空隙。

公路、铁路和跑道项目依赖于压实的地基。紧密的基材可抵抗冻融损坏和冲刷,因此表面保持光滑的时间更长。

选择 Cat Rentals 购买混凝土搅拌工具

如何选择轻型压路机

将工具与您的土壤、作业规模和场地限制相匹配。这些检查可帮助您自信地挑选。

土壤类型
  • 粘性土壤: 粉砂粒和粘土中的细颗粒粘在一起。使用冲击力驱除湿气并清除空隙。夯锤和振动夯锤是一个不错的选择。
  • 粒状土: 沙子和砾石很容易碎裂,但会留下很大的空间。利用振动使颗粒沉降并锁定。平板夯可提供坚固、均匀的结果。
项目类型和规模
  • 覆盖范围: 更大的板每次行程覆盖的地面更多。平衡区域与您需要压实的铺层厚度。
  • 深度: 在建筑物附近进行厚铺层或深度压实时,通常需要使用夯锤或夯锤进行集中冲击。
安全和运输
  • 操作员舒适度: 选择与经验相匹配并减轻压力的型号。寻找符合人体工程学的手柄和清晰的控制装置。
  • 移动机器: 计划装卸。盘子很重;确保确认起吊点并使用正确的装备。
获得更好效果的操作提示
  • 水分: 太干的土壤不会编织;太湿的土壤可能会被泵吸或弄脏。瞄准可工作的水分,以便颗粒结合而不会坍缩。
  • 电梯: 薄而均匀的层压实。在薄层上多次通过比在厚层上通过一次更有效。
  • 通行证: 每趟稍微重叠以避免软缝,并边走边检查进度。
  • 边缘和沟渠: 从边缘向中心工作,并在模板、公共设施和结构附近格外小心。
  • 表面处理: 清除碎屑和大块岩石,使板或履带板与土壤均匀接触。
选择轻型压路机时的注意事项

您可以租赁的轻型压实机品牌

通过 Cat Rentals℠,您可以从值得信赖的制造商处租用冲击和振动型号。

Toro 平板夯专为使用混合土或粒状土壤的艰巨作业和沟渠作业而设计。 Wacker Neuson 利用控制技术提供轻度压实,有助于跟踪进度并避免过度压实。 Weber MT 提供冲击和振动选项,其系统可减少冗余作业次数。

从 Cat Rentals℠ 获取压实设备

浏览所有 压实设备 或直接进入沥青 压实机、 驾驶式压路 机和 手扶式压路机等类别。

如果您希望获得当地帮助,请访问我们 全球 1,300 个网点 之一或 在线填写快速报价请求。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp