如何处理混凝土
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

无论您是在家中进行大规模拆除、商业建筑工作还是改造项目,处理项目中的剩余材料有时都是整个过程中最具挑战性的部分。混凝土等材料需要特别注意,因为大块材料会很快堆积在您的工作现场周围。虽然一些公司最终将这些大堆多余的混凝土拖到当地垃圾填埋场,但还有更环保的替代方案。

回收混凝土的好处

尽管 100% 回收混凝土可能不切实际,但尽可能这样做可以对环境和项目预算产生重大积极影响。由于混凝土块和混凝土板占用大量空间,因此将它们运输到垃圾填埋场的成本可能非常高。幸运的是,有很多方法可以回收废旧混凝土,具体取决于碎片的类型、数量、尺寸和形状。

回收混凝土比将其直接倒入垃圾填埋场的一些主要好处包括:

  • 降低处置成本: 回收或重新利用用过的混凝土可以节省大量运输和垃圾填埋场费用。
  • 提高效率: 利用现场混凝土回收选项可以消除大堆料并让您的设备自由移动,从而提高运营效率。
  • 降低材料成本: 当您将旧混凝土重新用于回填、骨料基层、园林施工覆盖物或其他一些可用的形式时,您可以降低公司的总体原材料费用。
混凝土处理方法

根据项目类型,某些混凝土处理方法比其他方法更有效。如果房主正在更换人行道部分并且有几块剩余的混凝土板,那么租用设备来粉碎多余的材料就没有多大意义。与此同时,如果一家建筑公司正在使用数吨破碎的混凝土进行拆除项目,那么使用垃圾箱并在每次装满后将其拖走是不值得的。

几种最常见的混凝土处置方法包括:

  • 堆填场: 尽管垃圾填埋场是最不环保的选择,但对于较小的工作或无法进行环保回收时,垃圾填埋场有时是必要的。
  • 垃圾箱: 许多废物管理服务机构提供垃圾箱,收取固定费用,包括运输和处置费用。这些服务通常利用最实用的回收形式,而不是将容器清空到垃圾填埋场。垃圾箱是小型作业的经济高效的选择,不会造成过多的浪费。
  • 建材供应商: 根据您产生的混凝土废物的大小、形状和数量,建筑用品零售商将接受用过的混凝土并适当回收,尽管您可能需要将其运送到他们的设施。 
  • 景观公司: 景观美化公司在建造人行道、挖掘地基或建造挡土墙时经常寻找用过的混凝土和其他材料作为基层和回填材料。根据碎片的数量或大小,他们甚至可以免费清除您的废物。
  • 垃圾运输车: 尽管垃圾运输公司收取清除混凝土废料的费用,但它们有时是比租用大型商用卡车运输混凝土废料和在场外回收更好的选择。
  • 现场回收: 如果您的运营规模足够大且足以支付设备租赁成本,那么选择 Cat Rentals℠ 回收冷 铣刨机破碎机 等设备可以为您的公司节省大量成本。这些工具在您撕开混凝土时将其磨碎,从而形成以后可重复使用的较小骨料。机型有多种设计,从易于操控的紧凑型机器到适合道路和公路应用的大型冷铣刨机。
可再用混凝土的类型

在选择处置方法之前,了解不同类型的混凝土废物以及如何重新利用或回收它们至关重要。一些最常见的可重复使用类型包括:

  • 混凝土砌块和混凝土板: 砌块和板代表了混凝土废物的最大尺寸,对于垃圾箱或垃圾箱来说通常太大了。这些类型通常需要钳口或大型冲击器在回收之前将它们分解成更小的碎片。
  • 混凝土块和瓦砾: 块可以包括从砌块到摊铺机再到破碎的板的任何东西。根据回收商的不同,它们可以用作回填选项,也可以进一步分解以用于较小的集料应用。 
  • 混凝土混合物和浆料: 泥浆或混合物非常适合浇筑结构或车道的地基,或将杆子或柱子插入地下。由于干混合物已经被分解,因此它具有许多实际用途,例如代表工程砂的主要成分。通过用固化剂去除水分,浆料很容易冷凝。
立即联系 Cat Rentals℠ 的专业人员

如果您正在为您的组织寻找最佳的混凝土回收解决方案,Cat Rentals 可提供多种选择来满足您的需求。我们 广泛的代理商网络 提供专家服务,他们可以分析您的应用并帮助确定最有利的设备解决方案。在线 联系我们获取快速报价 ,或立即致电 1-800-RENT-CAT 了解更多信息。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置