电气施工设备

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

电气建筑设备可以成为建筑工地上的强大资产。继续阅读以了解什么是电气设备以及它如何使您的建筑公司受益。

跳转到某个部分:

电力设备与柴油设备 

电动重型机械的功能不同于柴油选件。您的柴油设备的发动机需要燃料来驱动。选择柴油建筑设备时,您必须有足够的燃料来维持您的项目。柴油建筑设备会排放二氧化碳,因此这种机械需要在不会伤害操作员或其他员工的开放空间中运行。 

电气建筑设备从可充电锂离子电池获取电力。这些选项允许您在整个电池寿命期间运行设备,而无需加油。许多电池具有高功率密度,可以为它们提供足够的燃料来承受工地的整个工作日并满足建筑电力需求。为了增加强度,某些型号配备了两块电池。 

锂离子电池为电动发动机提供支持和动力。当电池电量不足时,您可以将其插入以将其充电至满容量。

混合建筑设备具有灵活性和可持续性。

在建筑工地上实施电力解决方案时,您可以通过混合动力选项简化过渡。混合建筑设备依靠电池电源和柴油发动机运行。这些选择提供了使用电动模型与柴油动力相结合所带来的灵活性和可持续性。 

电力建筑设备的 4 大好处

电气建筑设备为项目和团队提供了许多优势。根据您的需求使用合适的设备可以帮助您实现增长和改进目标,或在现场实施更安全的做法。 

1. 消除碳排放 

当您想要提高可持续性时,电动建筑设备可以消除碳排放。由于该解决方案在可充电电池和电动机发动机上运行,因此在运行时不会排放副产品。此选项非常适合实施更环保的解决方案和支持环境。减少排放意味着电气设备也适合室内使用。

2. 提高功能和安全性

电气设备用途广泛。许多制造商和经销商正在投资电气设备,使建筑公司能够使用业内的许多最新功能。此外,许多电动建筑设备选件更加轻巧紧凑,适合工作现场较小、较狭窄的空间。较小的型号在室内空间运行良好,并且无排放使电气设备对您的员工来说更安全。 

混合动力选项可帮助您优化柴油和电力施工设备的优势。当您有燃料但没有电能来源时,柴油非常有用。如果您的电池没电了,混合动力车型意味着您可以切换到柴油发动机并维持运行。混合动力意味着使用相同的设备在室内和室外空间之间轻松移动,而不会因柴油排放而损害员工的健康和安全。 

3. 降低成本 

当您想在项目上省钱时,电动建筑设备可以提供帮助。由于此设备使用可充电电池运行,因此您可以避免柴油成本。电动模型还通过在不运行时关闭来优化能源使用。 

使用电气设备也更易于维护。锂离子电池和电动机需要较少的定期维护即可实现最佳功能,使您的团队能够专注于日常任务。这些型号的零件通常较少,需要的维修和维护也较少。

您可以通过更高效的工作现场运营来降低成本。

虽然电气建筑设备可以为团队节省燃料费用,但您还可以通过更高效的工作现场操作和功能来降低成本。您的团队可以花更少的时间加油,从而更快地开始任务。较低的维修和更换机会意味着您的团队可以更多地使用设备,从而使他们能够按时完成任务并继续开展项目。 

4. 减少噪音污染

在建筑工地上减少噪音可以增加舒适度并减少噪音污染的影响。这种污染类型会 对人类造成许多不利影响,包括: 

  • 听力损失
  • 增加应力
  • 睡眠不足
  • 高血压

电气建筑设备可以帮助您的公司为客户、员工和工作现场附近的任何人提供更愉快的体验。没有复杂的柴油电机,电气设备更加安静。在繁忙地区或住宅区工作时,使用电气设备可以减少对您的运营的关注,并让居民像往常一样继续他们的一天。 

您的员工和设备操作员在使用电气设备时也能体验到更高的舒适度。当他们不得不整天站在嘈杂的设备旁边时,噪音会影响他们的听力和情绪。员工可能必须佩戴笨重的防护装备以确保耳朵安全。由于电气设备更安静,您可以帮助保护员工的耳朵,并创造一个让他们能够更好地与此类设备进行交流的环境。 

无论您的现场只有您的员工还是位于住宅区,您都可以保护使用减少噪音污染的设备相关的每个人的健康和安全。 

电气建筑设备的类型
电气建筑设备类型

随着制造商开发更新的技术和电气解决方案,将有更多的电动选择可供选择。您已经可以在电动模型中找到几种常见的建筑设备类型,包括: 

  • 叉车: 叉车作为 标准建筑设备,已经迎合了向电力的转变。这种设备类型具有竞争激烈的市场,鼓励制造商通过电动叉车实现高质量功能。例如,您可能会发现包含服务和自我诊断问题自动提醒的模型。 
  • 挖掘机:挖掘机是功能强大的土方设备,可让您高效移动物料和挖掘。各种尺寸(包括小型挖掘机型号)使其用途越来越广,因此您可以将它们应用于每个作业现场和项目。电动模型可以进一步扩展其功能,以满足项目和环境需求。 
  • 装载机: 与挖掘机一样, 装载机帮助施工团队 运输材料并在建筑工地上执行任务。工装可以根据您的需求对其进行定制,因此您无需购买新设备即可增强功能。不同的转向和履带选件有助于使您的设备与现场相匹配。使用电动装载机,您可以降低噪音并提高效率。 

建筑公司经常推迟对新技术的投资。随着电气解决方案的普及,您的公司可以通过集成电气建筑设备更好地满足客户期望和行业标准。如果您还没有准备好投资,您可以通过设备租赁来试用电机进行运营。

通过 Cat Rentals 代理商投资购买电气建筑设备
通过 Cat Rentals℠ 代理商投资电力建筑设备

如果您的建筑公司希望从电气建筑设备中受益,租赁可以让您将项目规格与设备用途相匹配。通过租赁,您可以为每个项目切换重型机械,并通过投资多种型号来完成各种任务来提高效率。此选项还允许您访问市场上最好的设备并测试最新技术,包括电气设备。 

为了进一步支持建筑行业向电力设备的转变,Caterpillar 于 2022 年 10 月下旬推出了 四款电动 原型机。这些选项在带有交流充电器的电池原型上运行,以获得额外的能量。这四种型号包括小型和中型挖掘机、中型轮式装载机和紧凑型轮式装载机。通过这些创新,Caterpillar 希望继续拥抱可持续性和创新。

对于优质设备租赁和 全面的选择,Cat Rentals℠ 在全球拥有 1300 多个网点。您当地的代理商可以为您配对最适合您项目的设备,并帮助您了解电气建筑设备的优势。 

立即查找您附近的代理商网点 ,了解电气设备租赁如何为您的下一个项目提供支持。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置