如何测量土壤压实度
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

如果您的建筑项目涉及在土壤中安装混凝土结构,您可能熟悉土壤压实的概念。压实不足会导致混凝土板、地基或人行道损坏。 

为了实现压实,建筑商必须向地面或表面施加压力,通常使用压实机、压路机或夯实机等设备。测试和测量压实度是必要的,以验证土壤是否支持特定的建筑应用。 

测试土壤压实的重要性

出于多种原因,进行全面的土壤压实测试至关重要。通过测量压实程度和密度,工人可以确定土壤的强度,以及是否需要额外的压实步骤(例如使用设备再压一次)。如果测试提供了可接受的结果,项目经理就知道他们可以安全地开始下一施工阶段。 

土壤压实测试还可以防止日后发生意外问题。它有助于减轻对地基破裂、道路下垂或形成坑洼以及可能的部分或完全建筑物倒塌等问题的担忧。 

如何测量土壤压实度?

土壤压实测试需要根据美国材料与试验协会 (ASTM) 标准确定干密度重量(以磅/立方英尺为单位)。ASTM 认可的三种最常见的工艺是沙锥、核密度仪和 Proctor 压实测试方法。

砂锥法

该过程涉及使用体积计设备测量土壤的就地湿度和密度。技术人员或工人首先挖一个小洞,然后将装满预定重量沙子的罐子中的内容物放入挖掘中。挖出的土壤和任何剩余的沙子随后被送往实验室进行测试。 

准确性和可靠性是该测试方法的主要优点。它还具有很高的成本效益,使其能够满足节俭的建筑预算。一个潜在的缺点是测试过程比其他方法需要更长的时间,这在面临紧迫的项目期限时可能是有害的。砂锥测试也仅限于特定的土壤类型。 

核测量法

该测试方法使用核仪,这是一种土壤密度测试设备,通过两个大致相当于销头大小的同位素将少量放射性颗粒发射到土壤中。一个专门设计的探测器接收传输。该过程采用两种模式:直接传输,技术人员将连杆放入地面预先钻好的孔中,以及反向散射模式,连杆保留在机器中。 

一种设置检测土壤中的氢含量,而另一种设置测量湿密度水平。根据从这两个读数中获得的数据,核仪可以计算土壤的就地干燥密度。将此数字与实验室测试期间确定的最大干燥密度进行比较,得出一个百分比。介于规定最大干燥密度的 90% 和 95% 之间的测量值通常是可以接受的。 

核仪方法因其速度和便利性而具有优势——该过程只需几分钟,并且机器执行所有计算,使其成为大型测试项目的理想选择。它还适用于多种土壤类型。不利的一面是,核仪价格昂贵,需要用户专业知识并遵守各种监管标准。

Proctor 压实方法

Proctor 方法是一种实验室测试,可确定土壤变得最致密并达到最大干燥密度的最佳水分含量。测试过程包括将已知密度的土壤填充到圆柱形模具中,形成特定数量相等的层。每层都接受锤子的多次敲击以确定干燥密度。

该测试可以更好地了解在受控条件下改变含水量时不同土壤类型的压实特性。在压实路基、路堤和地基垫的土壤时,它可以帮助提供最佳含水量,同时确保所有承重项目的稳定性。 

紧凑型 Cat Rentals℠ 满足您的压实设备需求

无论贵公司面临何种土壤压实挑战,Cat Rentals 都能提供适合作业的设备。我们的大量库存包括来自 Caterpillar 和其他领先制造商的压实机、压路机和夯实机。相信我们的专家可以帮助您做出明智的设备选择,并提供高质量、维护良好的机器,并处于最佳状态。我们的价格具有竞争力,您将在整个过程中获得优质的服务。

立即查看 我们的压实机租赁车队 。请致电 1-800-RENT-CAT 或 在线联系我们 以获取快速报价。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置