中型轮式装载机及其不同用途
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

重型设备领域涵盖了广泛的功能,而装载机是最通用和使用最广泛的机器之一。中型轮式装载机就是其中一种适应性强的机器,一旦您了解了它们的用途,您就会发现自己会在现场一有机会就使用它们。

什么是中型轮式装载机?

轮式装载机是一种重型机器,前端装有大铲斗。该机器没有使用连续履带,而是使用皮实轮,使其能够在不损坏成品沥青的情况下在道路上行驶。轮式装载机是设备系列中的许多其他装载机之一,包括滑移装载机和反铲装载机。

Caterpillar 中型轮式装载机参考特定的铲斗容积和工作重量。我们的中型型号的铲斗容量最小为 3 立方码,工作重量从 30,000 磅到略低于 80,000 磅不等。这些型号的功率介于 200 到 500 马力之间。 

作为我们的紧凑型和大型型号之间的尺寸,中型轮式装载机可为一系列项目提供多功能性。了解其用途后,您就会发现中型轮式装载机在作业现场有多种应用。

中型轮式装载机的用途

当您考虑使用中型轮式装载机时,您需要考虑您必须在多大的空间中操作以及您计划处理多少物料。这些因素将帮助您确定适合您的应用的尺寸和铲斗容量。

中型轮式装载机的功能可分为四个基本类别 — 挖掘、装载、运载和平整。

挖掘

中型轮式装载机上的大型挖掘机可轻松执行挖掘作业。挖掘需求出现在许多不同的工作现场,无论您是在为燃气管道接头区域还是为新建筑打地基。 

中型型号可以覆盖小型和大容量铲斗,以满足广泛的挖掘需求。更大的铲斗可以帮助您在更短的时间内完成更多工作。虽然大型轮式装载机具有高容量,但使用中型机型,您可以获得更高的机动性。 

正在装载

在重型机械应用中,岩石、泥土和废物等材料需要从一个地方转移到另一个地方。中型轮式装载机是装载自卸卡车的宝贵设备,可将物料运输到作业现场的其他区域。

与挖掘应用非常相似,装载用途取决于铲斗的体积。同样值得注释的是,更高的负载输出将需要更大的马力。许多一般建筑工地会有一些装载要求,但不会像采矿业那样要求极端的装载能力。

运载

轮式装载机无需装满自卸卡车即可将物料从一个地方运输到另一个地方。许多团队会使用这些机器将岩石、泥土和其他物料运送到现场的不同区域。轮式装载机铲斗可以搬运轻质和重型物料,包括:

  • 管道
  • 砖
  • 覆盖物
  • 木屑
  • 土壤
  • 沙子

在为您的应用寻找中型轮式装载机时,请考虑物料的重量和体积。小端的中型型号非常适合覆盖物和土壤,而较大容量的型号可以处理砖块和金属棒。

平整

虽然滑移装载机、反铲和推土机是平整土地上最常见的设备,但轮式装载机也可以胜任这项工作。如果您将铲斗设置为正确的角度,它可以根据您的规格倾斜地面。回级还可以帮助您在不损坏地球的情况下获得正确的级别。

此应用程序需要熟练的操作员,但它仍然是一个选择。如果您需要一些快速平整工作,并且您手头有一台中型轮式装载机,这对您的团队来说可能是个不错的选择。

行业应用

由于中型轮式装载机用途广泛,它在许多重型设备行业中占有一席之地。您可以在以下位置找到轮式装载机:

在 Cat Rentals℠ 查找可供租赁的中型轮式装载机

由于中型轮式装载机可轻松适应多种作业,因此它们是适合各种规模作业的绝佳短期租赁选择。在 Cat Rentals℠,我们将您连接到一个代理商网络,该网络提供技术先进、燃油效率高的多种轮式装载机。 

如果您想了解有关我们轮式装载机型号的更多信息,请联系 您当地的 Cat 代理商 或致电 1-800-RENT-CAT 与团队成员联系。您还可以在线 浏览我们的轮式装载机,或 使用 快速报价请求表 从我们不惜一切代价的员工那里租用您需要的任何东西。

查找您附近的 Cat 租赁设备
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置