什么是模块化结构?
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

什么是模块化结构?

模块化结构是一种具有许多好处的创新工艺。通过这种类型的建筑,建筑物被创建为单独的部分或“模块”,这些部分是在受控的制造工厂的场外建造的。然后,这些模块被运送到最终建筑工地并在其进行组装。它们使用与传统建造设施相同的材料并满足相同的规范和标准,但通常需要大约一半的时间。

模块化结构与传统结构

模块化结构与传统结构之间存在几个关键区别。主要区别之一是,大多数模块化建筑发生在制造设施内,而传统建筑则发生在最终建筑工地上,并且从头开始。

传统的施工方法要求您在开始建造过程之前准备好场地。然而,通过模块化结构,场地准备可以在制造工厂生产模块时开始,这意味着此类项目完成所需的时间可以大大缩短。

模块化建筑与传统建筑有何不同?

除了施工地点和场地准备之外,还有许多其他区别使模块化建筑与传统建筑有很大不同。通过了解这些偏差,您将了解为什么公司开始从传统施工方法转向模块化施工方法。

项目进度表

也许模块化建筑和传统建筑之间最显着的区别在于每种方法执行其建筑过程的方式。尽管这两种风格涉及大部分相同的步骤,但执行方式会根据其能力而有所不同。

模块化结构和传统结构在以下操作方面有所不同:

  • 设计和工程: 与传统建筑相比,模块化建筑为内部和外部建筑定制提供了更多机会。传统的工程流程通常涉及公司聘请的建筑师来制定计划,或者涉及建筑商,后者将根据以前的项目进行建筑设计。
  • 场地开发和地基: 虽然这两个过程都涉及破土动工、挖掘和地基建设操作,但模块化方法在这些过程进行时开始建筑施工。
  • 建筑施工: 通过模块化结构,工人在制造设施内的工厂装配线上组装建筑物,恶劣天气和故意破坏等因素不会影响整个过程。传统的施工在现场进行,这意味着流程取决于天气条件,需要精确的调度。 
  • 模块化安装: 此步骤是模块化结构独有的。在流程的这一点上,建筑即将完工,只需要工人等待模块交付并将各个部件组装在一起。
  • 场地恢复: 两个场地修复过程都涉及修复施工期间被破坏的任何沥青、混凝土或景观美化。然而,与传统建筑 相比,在模块化施工计划中,这一过程发生得要早得多——当传统建筑开始修复时,建筑物已经完工,可以通过模块化组装入住。

时间

由于传统的施工流程以线性方式进行,工人必须等到前一步完成后才能执行下一步。之间的滞后时间会增加完成项目所需的时间,这可能需要六个月到一年的时间。 

另一方面,模块化建筑使建筑商能够同时启动地基和制造建筑物,从而显着缩短流程。通过模块化方法,您可以在短短两到四个月内完成一栋建筑。

成本

模块化建筑往往比传统建筑方法更具成本效益,因为完成该过程所需的时间要少得多,从而由于较早入住而提高投资回报率 (ROI)。模块化方法还通过较低的组装和安装成本帮助公司削减建筑费用。

由于传统建筑需要更长的时间才能完成,并且高度依赖于天气条件和劳动力能力,因此相关成本要高得多。

质量控制

由于整个模块化建造过程都在制造设施中进行,因此与传统建筑相比,它可以在制造过程中进行更好的质量控制。工厂提供受控环境,并受到上级的持续监督,确保所有模块均按照行业法规制造。 

传统的施工是在受控较少的环境中进行现场的,这使得保持质量标准更具挑战性。

模块化结构 的类型

模块化结构主要有两种类型:

  • 永久模块化建筑 (PMC): 使用 PMC,建筑物将按可交付模块部分建造,以便永久放置在工地上。PMC 通常用于家庭和商业设施,它是传统建筑的高效且可持续的替代方案。
  • 可搬迁建筑物: 可搬迁建筑物被设计为可以多次重新利用或重复使用,并运输到不同的建筑工地。它们非常适合学校、办公室、诊所和销售中心的临时空间需求。凭借快速交付和低成本重新配置,它们提供了极大的灵活性,是满足临时空间需求的高度可持续的选择。
模块化结构的优势

除了节省大量时间外,模块化施工方法还有许多其他优势:

  • 减少材料浪费: 在工厂中建造可以让您更轻松地回收、保护材料和控制库存,以帮助消除浪费。
  • 更大的再利用率: 模块化建筑可以拆卸和重新配置以用于新用途,这减少了对材料的需求并最大限度地减少了建造建筑所需的能源。
  • 减少天气问题: 由于工厂内有多达 90% 的模块化建筑发生,因此天气损坏或延误的风险大大降低。
  • 高品质: 模块化住宅按照与传统建造房屋相同的规范和标准建造,并且使用相同的优质材料。
  • 更安全的施工: 室内施工环境有助于降低工人发生事故的风险。
  • 无限的设计选项: 模块化建筑可以高度定制和建造,以匹配任何美学。
联系 Cat Rentals℠ 了解您的建筑设备需求。

为了在模块化建筑项目上节省更多时间,请充分信赖 Cat Rentals℠ 提供的卓越租赁设备。我们以实惠的价格和灵活的租赁期提供各种 土方、 物料处理 和其他类型的 建筑设备 。

在线浏览我们的库存 ,找到您要找的设备。您也可以致电 1-800-RENT-CAT 寻求帮助、更多信息或获取我们丰富库存中任何物品的租赁报价。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp