一站式满足您的所有租赁需求
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

您努力工作,以确保工作的各个方面都做好,那么您的设备难道不也应该这样做吗?Caterpillar 是各行各业的市场领导者,拥有种类繁多的 Cat® 机器。但是您是否知道 Cat Rentals 还提供来自其他 70 多家制造商的设备?这种选择有助于我们成为满足您项目任何需求的一站式商店。

也许您已经准备好使用重型机械,却发现自己错过了一些小而至关重要的东西。那些支持您工作的工具,如灯塔、空中升降机和多功能拖车,对于某些任务至关重要,不容忽视。然而,虽然它们可能在一种环境中是必要的,但在另一种环境中它们可能只是一笔额外的费用。租用这些工具是从中获得更多灵活性和价值的好方法。此外,当您通过 Cat Rentals 进行租赁时,您可以放心地获得最佳的工具选择。

跳转到某个部分:

我们的 OEM 设备系列

许多作业现场需要额外的帮助来操纵和搬运物料并改善环境。您可能需要专门的设备和多功能机器。值得庆幸的是,我们来自 70+ 设备制造商的产品系列帮助我们为您的特定需求提供解决方案。我们的一些影响广泛的 OEM 工具包括:

  • 高空作业升降机 如果您需要到达高处,我们的高空作业升降机可以将您和您的设备带到那里。我们有动臂升降机、物料升降机、剪式升降机和立式载人升降机。
  • 气动工具 我们的气动工具包括气动设备,如挖掘机、钻机和液压锤,以及 便携式 和 固定式空气压缩机
  • 压实设备 使用合适的工具可以轻松应对崎岖的地形、松软的土壤和光滑的沥青。我们有平板夯、夯实机以及驾驶式和手扶式压路机。
  • 混凝土 处理混凝土可能需要一系列工具。我们提供各种混凝土配件,如越野车、磨床、钻头、搅拌机、自卸车、锯子等。
  • 高压清洗机: 我们有 水和 热水高 压清洗机,适用于任何清洁应用。
  • 交通控制和道路施工 如果您的工作需要在开阔的道路上行驶,我们必须提供帮助的一些设备包括箭头面板、留言板、路障、道路拓宽器和料堆电梯。
  • 灯塔 许多项目需要在夜幕降临后继续移动,因此我们携带便携式灯塔来帮助您做到这一点。
  • 强制空气加热器 如果您的工作现场温度较低,强制空气加热器可以防止地面结冰,并帮助您的员工保持温暖, 从而提高效率
  • 扫机和洗地机:  我们的武器库中有骑乘 式和 手扶式清扫器和 洗地机,您可以立即进行清理。

适用于任何行业

在每个行业,我们都提供专为手头任务设计的设备和工具 :

  • 农业: 对于能够像您一样努力工作的机器, Cat Rentals 提供了一系列农业设备来帮助您完成 各种任务。我们的一些 OEM 产品包括 扫帚、园林绿化设备和紧凑型公用事业设备。
  • 铺路和道路施工: 当您一直在努力铺路时,我们一直在为支持您工作的高质量产品铺 平道路。为此,我们拥有广泛的交通控制、混凝土搬运、灯塔、发电等设备。
  • 园林绿化: 作为园林设计师,速度和精度至关重要。您需要能够帮助您一次性正确完成独特工作的机器。 您还需要能够在不同地点完成各种任务的设备。我们拥有一系列园林绿化设备和便携式工具,例如高压清洗机和发电机。
  • 建筑: 如果您要建造未来的建筑,您需要高质量的设备来支持您。 从空中设备到沟渠支护设备,我们的 OEM 产品可协助完成各种类型的建筑作业。
  • 政府: 在为联邦、州或地方政府机构工作时,节约资源和节省资金是最重要的一些问题。 作为设备和工具的一站式商店, Cat Rentals 可以帮助您节省资金,同时快速高效地完成工作。
  • 采石和采矿: 矿工深知强度和可靠性的价值。 采矿和采石作业有独特的加工要求,我们可以通过筛分设备等专业设备帮助满足这些需求。
  • 林业: 林业包含几个具有一系列需求的不同部门。提供树铲、树桩研磨机和手扶式挖沟机等设备,以及更多 OEM 机器,以应对大自然赋予您面前的任何任务。

超过 70 个设备品牌

许多企业在日常工作流程中都使用 Cat 机器和 OEM 解决方案 。 在专用机器和零件之间,OEM 解决方案可以帮助您在几乎任何环境下完成工作, 而您信赖的传统 Cat 设备的人员也可提供这些解决方案。

我们的 Cat 和 OEM 解决方案的所有优势均可通过我们的 Rental Store 获得。 租赁设备 可为您的运营带来 独特的优势。您可以降低维修和转售 成本,同时更可预测地为您的机器制定预算。此外,您无需在不使用机器时存放机器,从而节省空间和维护。当您与 Cat Rentals 合作时,您还可以获得最新技术。

凭借如此多不同的产品,Cat Rentals 提供了惊人的灵活性。如果您的项目需要快速变化,租赁将非常有效。 我们的 OEM 产品支持在任意数量的任务和环境中工作,而且租赁允许您根据需要进行调整。 您可以根据需要租用或使用任意数量的机器 — 如果您永久需要一台机器,我们也会提供购买选项。

Cat Rentals 可以帮助您 找到合适的设备。

当您与 Cat Rentals 合作时,您将获得我们训练有素的员工的专业知识。告诉我们您的项目,我们可以帮助您确定最适合作业的设备。 通过使用高质量的工具,您可以提高手头任务的安全性、效率和质量。我们提供的不仅仅是设备,我们还通过专家员工和高质量的产品提供无与伦比的支持。

Cat Rentals 在全球拥有 1300 多个网点,总是在附近。每次租赁都提供便利和世界一流的客户服务,帮助您找到多功能且高效的设备。为了使您的下一个项目更加灵活高效,请与 Cat Rentals 合作。 立即查找离您最近的商店 ,了解有关租赁设备的更多信息 。

从不惜一切代价的人那里租用您需要的任何东西。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置