租赁者提醒 — 您确实有设备维护的责任。
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置
两名工人在建筑工地检查 Cat 设备。
这篇文章是关于什么的?

回答设备租赁者关于维护责任的问题。

为什么这些信息在我租用设备时很重要?

对租赁设备进行必要的维护可以节省资金。租赁公司假设设备返还时与您收到设备时的良好工作状况相同,从而确定您的租赁成本。租赁期结束时,设备出现任何超出“正常磨损”的磨损或损坏都可能导致额外的维修费用。了解合同要求并遵循维护最佳实践,将使设备在作业时保持良好的运行状态,并有助于避免在归还设备时增加成本。

关键要点:
  • 租赁者通常在租赁合同中承担维护责任。
  • 执行所需的日常维护,以保护设备并避免额外的租赁费用。
  • 遵循 OEM 建议的维护计划,包括日常检查、润滑、润滑和油液检查。
  • 根据天气条件调整维护,以保护油液、蓄电池、软管和密封件免受极端温度的影响。
  • 查看您的租赁协议,了解维护责任并避免意外费用。
  • 租用设备以降低运营成本,同时在需要时获得专家支持。
租赁设备时我有维护责任吗?

是的,大多数设备租赁合同(例如来自 Cat Rentals℠ 的合同)都包含常规维护预期。维护任务可使您的租赁设备保持良好的工作状态,并有助于避免保养或修理需求。租房者通常期望:

Cat 机械师正在对机器发动机进行维护检查。

按照原始设备制造商(OEM,Original Equipment Manufacturer)的要求检查滤清器、机油、液位和轮胎气压。

  • 保留定期油样记录。
  • 保持设备按照建议的间隔进行润滑。
  • 每天清洁并目视检查设备。
  • 如果设备需要维修或保养,或发生任何类型的事故,请立即停止使用设备并通知租赁代理商。

有关您的维护责任的最佳信息来源是您的租赁合同;请务必仔细查看它。

租赁公司有什么维护责任?

租赁代理商的职责通常包括:

  • 租赁前的计划维护 — 技术人员检查、保养和修理机器。
  • 租给您一台功能齐全、可操作、初步润滑、随时可以工作的机器。
  • 提供现场和紧急支持。
  • 如果机器无法在现场快速修复,则进行设备更换。
  • 大修或修理。在这些情况下,成本和付款责任细节通常在您的租赁合同中详细说明。

您的租赁合同是有关维护和维修责任的最佳信息来源,请务必仔细查看。

是否有可以帮助租房者的行动项目清单?
两名工人在建筑工地上讨论 Cat 设备。

是的,Cat Rentals 提供以下 10 个提示来确保成功的租赁体验:

  1. 进行目视检查。 每日巡查有助于在小问题变成大问题之前发现它们。使用 Cat® Inspect 等检测技术为操作员提供帮助。
  2. 培训操作员。 未经培训的操作员可能是租赁损失的主要原因。租赁采用机器控制技术的设备,以提高操作员的效率、精度和安全性。如果需要,Cat Rentals 可以提供培训。
  3. 监控磨损情况。 注意履带板和轮胎、铲斗齿和铲刃以及软管和联轴器等零件的状况。这些零件保护其他主要部件并提高生产率。归还过度磨损的设备可能会增加您的租赁成本。
  4. 请遵循制造商指南。 阅读设备随附的 OEM 操作员手册,并遵循建议和维修间隔。
  5. 保持机器清洁。 过多的泥土和碎屑会影响性能并导致过度磨损。
  6. 检查液位。 根据操作员手册检查发动机机油、冷却液和液压油。机器远程信息处理技术使监控和报告变得容易。立即报告任何泄漏。
  7. 润滑和润滑运动零件。确保操作员在日常绕机检查中润滑销、接头和任何其他建议区域。
  8. 避免不良操作实践。 仅将机器用于其预期用途,并监控操作员表现。
  9. 根据天气条件进行调整。观察天气;在恶劣条件下安全存放设备。检查温度高/低,并使用正确的油液和润滑剂。通过尽可能限制暴露在极热或极冷环境中来保护软管和密封件。
  10. 使用代理商支持。 您可以咨询有关用于远程信息处理的 VisionLink℠ 等技术,以及具有 3D 系统的 Cat grade、Cat Payload 和 Cat detect 等机载机具。它们可以节省您的时间并提高生产力。
季节性天气会影响维护吗?

维护需求随季节而变化。冬季需要寒冷天气的油液和电池保护。在夏季,保持冷却系统清洁,注意是否过热,甚至为操作员补充水分,作为日常安全检查的一部分。季节性调整可使您的租赁机器在温度和条件不断变化时保持可靠。

Cat 紧凑型履带式装载机正在清除积雪

除了设备之外,我还可以采取其他措施来维持租赁设备吗?

阅读您的合同;提出问题。 您最好的资源之一是您的租赁合同。如果您不花时间阅读您的租赁协议,那么在归还时您可能会被昂贵的费用所困扰。选择 Cat Rentals,您会发现我们的协议非常简单明了,而且我们的员工随时为您解答任何问题。此外,凭借灵活的租赁条款,如果项目范围或恶劣天气等因素改变项目参数,我们始终愿意帮助您重新安排租赁时间。

使用代理商支持。 要记住的最重要的事情之一是设备随附的支持类型,以防现场出现意外问题或故障。通过 Cat Rentals,您需要快速响应时,将全天候提供全天候热线和现场代理商支持,为您的租赁提供支持。

凭借灵活的租赁条款、现场支持和维护良好的即开工机器,我们确保您在最需要的时候获得所需的东西。浏览我们完整的设备库存,索取快速报价或查找您附近的代理商。

分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置