.png)
无论您是需要为短期或长期项目填补设备机群中的空白,还是希望在机器发生故障时维持生计,租用重型设备都可以让您以最短的停机时间保持运营。无需承诺投资新单位,租赁即可提供令人难以置信的优势,为您带来竞争优势。
在 Cat Rentals℠,我们随时帮助您了解租赁如何帮助您降低风险并最大限度利用预算。
通过租赁设备降低风险
当您与信誉良好的租赁设备代理商合作时,您可以获得一系列采用最新技术的机器。通过削减成本并依靠经过维修和保养的发动机,最大限度地降低租赁设备的风险。租赁不仅仅是一种负担得起的选择——您将获得符合最高运营标准的优质、现代化的单位。
跳转到某个部分:
1. 避免市场波动
无论您的哪个行业,无论是建筑、林业、采石还是物料处理,市场都会波动。随着新机器成本的升降,跟上持续变化是一项具有挑战性的任务。您获得的工作岗位数量可能会随着行业的变化而变化,因此很难知道何时最适合投资新发动机。
租赁是一种可靠的解决方案,因为您只需支付所需的费用,而无需做出任何承诺。代理商提供灵活的选项,帮助您维持运营并应对不断变化的市场。

2. 控制负债
租赁资产不会显示为负债,当您的资产负债表上有租金账单时,它有助于减少税收。它还可以提高可信度并降低您的保险和财务费用。通过降低维护和运输成本,租赁有助于改善成本控制。
3. 避免折旧成本
折旧成本与购买新设备密切相关。随着时间的推移和使用,机器会因为持续磨损而失去价值。如果您出售设备,折旧会让您更难收回成本。 通过租赁,不存在折旧成本。相反,代理商维护每个单元并处理所有物流。
4. 在偏远地区完成作业
大多数公司的客户都在他们的基地附近,但您也可以从事将您带到更远的位置的工作。如果想避免过多的运输成本,可以依靠租赁设备进行偏远地区的项目。您无需将设备开到遥远的工地,而是可以在作业地点附近的设施中领取租赁设备。
5. 进行有限的维护并降低修理成本
拥有重型设备意味着您需要自己进行维护和维修,与依赖代理商提供支持相比,这需要花费更多的时间和金钱。租赁设备时,租赁公司的技术人员负责保养和维修。您不必担心零件、机械、记录、注册、执照和检查。专业人员使每个租赁单元都符合安全规定和最佳运营水平。
6. 当机器发生故障和定期维护时,仍能保持生产力。
当作业过程中发生故障时,您能做的最糟糕的事情就是等待维护和维修完成。这会影响项目的停机时间,更重要的重建可能需要几天时间才能完成。一个快速而简单的解决方案是租一台机器,让您重返工作岗位。您可以更换损坏的设备以保持效率。当您需要更换发动机时,您的代理商可以帮助您找到合适的解决方案。
定期维护也会影响任务的生产力,但租赁可以帮助您保持效率。每台机器都需要维护计划,这样您就可以规划和租用设备作为可靠的备用设备,以避免停机。
7. 尝试各种设备类型
如果您的主要目标是购买,您可能不确定哪种特定品牌和型号最适合您的工作。租赁允许您在投资新设备之前尝试各种机器,以了解它的处理和操作方式。它让您有时间了解设备的控制装置、液压系统、燃油效率和其他部件。
还提供先租后买选项,您的租金将计入最终价格。这是帮助您做出决定的最佳实践经验。
8. 为特殊项目和临时项目寻找解决方案
一次性作业通常需要您的设备机群阵容中没有的特定机器。租赁为专业项目提供解决方案,并帮助您找到每项工作所需的设备。拥有合适的发动机将提高正常运行时间和运营生产率。切勿强迫您当前的设备在其工作范围之外执行任务,因为这可能会损坏发动机并增加安全风险。
当您不是每周或每月都操作机器时,租赁也可能是最佳选择。偶尔使用可以更好地与租赁解决方案搭配,让您可以在特定时间内自由地租用您需要的东西。与拥有不经常需要的车队相比,租用支持单位更合理,可以为您省钱。
9. 借助多功能车队取得成功
与购买新机器或二手机器相比,租赁为您提供了更多的多样性和适应性,可以根据手头的项目在不同品牌和型号之间切换。租赁可通过适应各种任务的混合和轮换车队提供更长的正常运行时间、更高的效率和产量。
10. 在繁忙季节为您的车队提供支持
一年中最繁忙的季节可能是春季、夏季、秋季或冬季,具体取决于您的行业。通过投资季节性设备,您可以获得额外的机器来支持项目的激增。这可能意味着增加客户数量和保持不变之间的区别。当您一次需要数周或数月的特定设备时,灵活的租赁合同可以帮助您提高生产力。
预计到 2026 年,全球建筑设备市场将达到 约 1740 亿美元。随着租赁解决方案继续为各行各业提供支持,您可以依靠专家来帮助您实现您的期望。
.png)
租赁解决方案的简化流程
通过与 Cat Rentals 合作,您可以获得我们 70 多个其他品牌的全部 Cat 机器、工装机具和设备库存。我们在全球 1,300 多个地点为您提供所需的解决方案,无论您的运营位置在何处,都可以为您提供支持。我们技术精湛的团队了解每台机器的应用和技术,可提供灵活的租赁协议。我们努力了解您的要求并提供具有最新进展的租赁服务。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie