如何对建筑设备进行消毒
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

大多数负责任的建筑设备所有者都了解保持机器清洁的重要性。清除工作现场或车库中积聚的所有污垢、油脂和污垢有助于防止零件故障并减少热量积聚,同时提高安全性。清洁的设备还可以为您的企业树立正面形象。

对机器进行消毒和保护工人安全的技巧

在传染性病毒构成重大健康威胁的时代,对机器进行消毒至关重要,尤其是当多名工人操作同一台设备时。对机器进行消毒还可以保护保持机器处于最佳运行状态的维护和维修技师。

以下提示可以帮助您对建筑设备进行消毒并确保工人的安全:

  • 穿戴适当的个人防护装备: 开始前,请穿戴个人防护装备 (PPE),包括乳胶手套和面罩或口罩。此步骤可降低清洁时接触的风险,并防止在此过程中再次感染表面。
  • 消毒剂: 使用环保署 (EPA) 批准的消毒剂对机器进行消毒。这些产品可有效中和新型冠状病毒和其他潜在有害物质,并且不会损坏设备部件。70% 的异丙醇溶液也是一种强大的病毒消除剂,可以安全地用于坚硬、无孔的表面。
  • 清洁脏污的表面: 在使用消毒剂之前,清除坚硬的内表面(例如车窗、操纵杆、方向盘、旋钮和其他接触点)上的污垢和碎屑。使用肥皂、水和海绵或抹布进行清洁。
  • 应用: 清洁表面后,喷洒消毒剂。喷洒后不必擦拭——您可以让消毒剂干燥,但如果您愿意,可以用湿纤维布擦掉。
  • 内饰: 如果您设备中的座椅有织物内饰,您可以采用相同的清洁过程。如果先用肥皂和水清洁座椅,请轻轻擦拭,以防止浸入材料中。深层渗透的肥皂会留下霉味并促进霉菌生长。避免使用任何含有漂白剂的产品,因为这会损坏室内装潢。
  • 最后一步: 如果您在地面上检修设备,喷洒扶手和门把手在卫生过程中的最后一步。
设备表面以及如何接近它们

您需要清洁设备上的几个不同表面,并且您需要以不同的方式处理每个表面。请记住清洁建筑设备的这些提示:

  • 内饰: 每周清洁内饰是一个好习惯,您可以在汽车配件商店找到这些表面的指定清洁剂。清洗座椅和其他织物的最佳方法是用清洁剂和水擦洗,然后用车间吸尘器去除水分。您还应该注意清洁安全带的长度。 
  • 硬表面: 使用推荐用于汽车清洁的所有坚硬表面的产品。通用清洁剂通常可以处理大部分工作,但在清洁驾驶室内触摸屏和其他技术周围时要小心。坚硬的表面是最容易进入细菌的地方,因此请彻底使用这些材料。
  • HVAC 和管道: 随着时间的推移,您的 HVAC 系统会积聚霉菌,因此清洁对操作员的健康至关重要。臭氧机是用于清洁这些系统的常用工具。您可以选择购买一个,也可以将您的设备交给专业人士为您处理任务。
从 Cat Rentals℠ 租赁,放心

Cat Rentals℠ 已实施所有适当的保护措施和预防措施,以确保为我们的员工提供安全的工作环境并保护我们尊贵的客户。我们增加了商店的清洁和消毒频率,我们的员工遵守所有相关的社交距离和其他适用准则。我们还确保在建筑设备离开商店之前对其进行消毒。您可以完全放心地从我们这里租用。

如果需要租用推土机、滑移式装载机、挖掘机、平地机或任何其他重型机器,请随时 浏览我们当前的 Caterpillar 和其他顶级制造商的产品库存。请致电 1-800-RENT-CAT 或在线联系我们以获取更多信息和 快速报价。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp