小型建筑公司如何从租赁设备中受益
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

小型建筑公司面临着与大型建筑公司截然不同的工作环境,他们的设备采购方法也可能差异很大。租赁设备对于大型和小型建筑公司来说都是一个不错的选择。特别是,小型企业尤其可以从租赁设备的灵活性和多功能性中受益。

让我们仔细看看租赁及其对小型建筑公司的意义。

租用设备对小型企业更好吗?

这个问题的答案取决于您具体公司的性质。您的财务状况、运营实践以及使用设备的时间长短都会影响您的决定。总体而言,租赁为小型建筑企业提供了广泛的好处:

  • 资本支出低: 大多数小型建筑公司没有大量资金可用于资本投资。租赁消除了这一成本,让您能够以可预测且易于管理的价格轻松获得基本设备。此外,租房在报税季节会派上用场,因为租房不被视为负债。
  • 多功能性: 租用设备时,您可以获得所需的设备,并使机器更好地匹配手头的任务 — 没有尺寸过小、尺寸过大或不匹配的设备。您还可以扩展您的车队以满足不断变化的需求,例如旺季或大型项目。通过租赁,小公司可以满足他们可能无法承担的特定项目需求。
  • 无维护或存储成本: 没有大型机器车队,您无需在存储上花钱。您还可以免去维护成本,例如换油、更换滤清器和维修,这些成本会迅速增加。这些任务往往需要仔细的远见和规划,并非所有小公司都有人力和资源来满足这些要求。
  • 先试后买: 如果不先试用设备,做出购买决定可能会很困难。通过租赁,您可以获得这种体验,并了解一台新机器如何适合您的运营。
  • 新技术体验: 购买前试的心态对于重型设备领域的技术发展速度特别有用。测试一些最新型号可以帮助您发现生产力方面的差距,并向您推销可提高效率的最新机器。根据其技术带来的差异,您将对自己的投资充满信心。
  • 轻松的成本管理: 管理资本投资通常需要大量熟练的劳动力和资源,对于许多小型企业来说,这说起来容易做起来难。租赁简单,成本易于管理,对您的税收影响不大。您甚至可以获得税收优惠,具体取决于您经营的企业。
  • 有限的运输物流: 当您是一家小型企业时,将设备从一个地点运送到另一个地点可能具有挑战性。通过租赁,您可以根据运输能力将车队保持在可管理的规模。当需要租用机械时,您的经销商可以安排交通,因此您不必这样做。
  • 免受市场波动的影响: 重型设备行业可能会受到市场波动、机械成本和可用工人的严重影响。小规模企业需要为这些经济变化做好准备,而短期的租赁承诺使其更容易面对更大的挑战。

租赁设备是小型建筑公司跟上市场步伐并满足各种项目类型需求的绝佳方式。无论您是需要一台小型伸缩臂式装卸机来在作业现场安装更多车轮,还是需要一台大型推土机,或者介于两者之间的任何设备,Cat Rentals℠ 都能助您一臂之力。

从 Cat Rentals℠ 租赁设备

在 Cat Rentals,我们提供各种 Cat 机器以满足您的作业要求。我们还与业内其他几家领先制造商合作,为您提供各种设备类型的质量。查找 Bomag、 Synergy、 Master Craft 等品牌的机器。

在帮助小型企业成长和发展方面,Cat Rentals 提供了广泛的设备和世界一流的客户服务。致电 1-800-RENT-CAT 或 浏览我们的在线库存 ,立即开始。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置