-(1).png)
许多人越来越支持循环经济——包括减少浪费、再利用材料和回收不适合再利用的东西。模块化建筑是这一旅程中的一步,它作为传统木杆建造结构或扩建建筑的更环保替代方案而越来越受到关注。
简而言之,模块化结构是组装称为模块的预制单元。这些单元可以完成建筑物或作为现有建筑物的补充。工厂在场外生产模组,建筑专业人员在交付到现场后进行安装。
可持续性是管理自然资源和其他资源以确保其持续可用性的一种方法。模块化结构以多种方式为实现这一目标做出了贡献。
1. 产生更少的浪费
根据环境保护署 (EPA) 的数据,建筑和拆除垃圾占进入垃圾填埋场的 废物的很大一部分 。
通过模块化结构,建筑可以在受控环境中进行,从而更容易重新回收和重新利用材料。此外,室内环境意味着库存不会暴露在自然环境中。因此,由于湿气过多或损坏,无需重做现有工作。
模块化方法还简化了库存控制。工厂可以为其他项目存储剩余材料——这种选择在传统建筑中并不总是容易实现的。
2. 利用回收材料
储存材料以备后用并不是充分利用它们的唯一方法。当今的许多模块化制造商也专注于在建筑过程中使用回收材料,从而为提高可持续性铺平道路。
再生木材、回收玻璃和钢材等材料的选择比比皆是。模块化家居公司甚至提供用消费后内容制成的地板等材料。
3. 能源效率
模块化建筑支持可持续发展的另一个关键方式是缩短项目时间表。由于施工专业人员可以在施工过程中进行场地准备工作,因此可以更快地完成。施工结束越早,整个项目花费的能源就越少。受控的室内建筑环境也有助于节约能源。
模块化建筑行业的部分地区正在采用更环保的建筑实践,例如 能源与环境设计先锋奖 (LEED)。获得 LEED 认证的建筑商专注于改善健康和环境质量,同时在整个施工过程中减少碳和废物。获得认证积分包括在模块中加入节能功能。
4. 生产可重用建筑
可重复使用性是模块化建筑如此可持续的最重要原因之一。拆解模块并重新定位或重新配置它们很容易。
因此,建筑物可以适应许多不同的用途。重新利用现有的模块化建筑还可以更好地利用资源。由于对新建筑材料的需求减少,建筑更具可持续性。此外,再利用建筑物可以加倍地减少浪费——一次是在初始施工阶段,第二次是通过避免拆除碎片。
5. 对周围环境更友好
大多数模块化住宅的施工都在场外进行,导致安装点的施工车辆较少。较少的交通和长时间在现场的人员减少意味着影响周围环境的活动减少。此外,由于施工过程更快,重型机械件更少,附近地区的污染也更少。
与传统的拆除相比,周围区域的拆卸和重新定位也更容易 — 该过程产生的灰尘和碎屑更少。
6. 经济实惠
更短的项目时间框架和更高效的材料使用自然会转化为节省。此外,室内施工环境降低了库存被盗的可能性,从而减少了更换材料的需要。
值得信赖的 Cat Rentals℠ 能够为您提供所需的工具和设备,助您顺利完成下一次模块化建筑作业。代理商网点提供以下租赁服务:
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie