.png)
上倾式建筑已成为建筑行业中使用最广泛的建筑方法之一。但这个过程到底意味着什么,为什么这么多公司更喜欢它而不是其他策略呢?我们将通过这份综合指南讨论这些主题以及更多内容。
上倾式建筑是升高混凝土板以组装建筑物外墙的过程。为了完成这个过程,建筑商必须将混凝土浇筑到水平地板模板中,并使用起重机将墙壁从该模具中吊出。一旦墙壁处于垂直位置,它们就会被放置在基础基础上并支撑在一起,直到屋顶固定在顶部。
上倾式建筑适用于各种住宅和商业项目,例如:
- 仓库
- 制造工厂
- 办公楼
- 零售店
- 配送中心
- 学校
- 壳体
- 数据中心
上倾式建筑不仅仅涉及浇筑混凝土和提升墙壁,此过程还包括许多重要步骤,以确保每块面板坚固牢固。
1. 设计
在建造混凝土墙之前,工人必须首先创建一个建筑设计,作为项目的框架。设计过程包括三个主要步骤:
- 现场评估: 首先,施工团队访问工地,以验证他们是否可以完全进入该区域,并且条件适合混凝土建筑。如果是这样,他们可以批准该地点进行建设。
- 规划: 然后,该公司设计建筑,确定理想的形状和尺寸。他们还将创建一个布局,概述每个面板在提升前的排列方式。
- 文档: 最后,建筑公司处理所有必要的文书工作。
2. 施工
倾斜施工过程中最密集的部分之一是建造用作建筑物墙壁的混凝土板。构建器通过以下步骤创建这些面板:
- 混凝土板施工: 首先,工人们浇筑混凝土板并在目的地安装基础,为放置面板做准备。
- 面板形态组装: 现在,工作人员可以开始制作面板模板,作为混凝土的木模。他们还将安装门窗等功能所需的组件和开口。
- 面板加固: 接下来,建筑商通过将一系列钢筋绑在一起来建造一个钢网。
- 插入和嵌入安装: 然后,该团队安装各种嵌件和嵌件,这有助于提升面板并将它们连接到屋顶、地脚和彼此之间。
- 混凝土浇筑: 在确认楼板上没有碎片或积水后,施工团队将混凝土倒入模板中以制作面板。
- 绝缘: 每个建筑面板都采用隔热层,以确保结构节能。
3. 起吊
现在所有必要的部件都已构建完毕,是时候开始将它们提升到位了:
- 表单删除: 一旦面板凝固,工人就会移除表格。
- 起重机连接: 然后,工作人员使用电缆和连接到插件的挂钩将第一个面板连接到起重机上。
- 面板放置: 工人们将支架固定到面板上后,他们使用起重机将其从楼板提升到地基上方的垂直位置。然后,他们将面板放置到位。
- 面板固定: 为了连接面板,该团队在断开起重机电缆之前,将面板的支撑连接到板上,并将其嵌件连接到基脚上。
- 重复: 工作人员对每个面板重复此过程,直到所有面板都水平、笔直且牢固。
- 表面处理: 建筑商为建筑物进行最后的润色,例如油漆、喷砂、污渍、填缝剂和补丁。
- 屋顶: 最后,安装了建筑物的屋顶。
倾斜式建筑因其许多突破性优势而成为该国最受欢迎的商业建筑方法之一:
- 成本效益: 与其他建筑方法相比,上倾式墙体需要更少的工作人员和机械来组装,从而最大限度地降低劳动力和设备成本。
- 安装速度: 与其他方法相比,通过向上倾斜建筑建造建筑物所需的时间要少得多,并且可以实现高效的设计/建造过程。
- 设计灵活性: 上倾式建筑具有许多设计和美学可能性,从建筑饰面到墙壁纹理再到装饰。
- 能源效率: 由于倾斜式建筑由混凝土和内置绝缘层组成,因此它们有助于节能。
- 耐用性: 采用倾斜式建筑方法建造的建筑经得起时间的考验,即使在 组装 50 年后也几乎没有老化迹象。这些结构还具有耐火性。
如果您的下一个倾斜式建筑项目需要重型设备,您可以在 Cat Rentals℠ 租用您需要的设备。我们以最灵活的租赁条款为客户提供可靠且具有成本效益的设备。
致电 1-800-RENT-CAT 了解有关我们产品的更多信息或 在线浏览我们的设备!