牵引能力:您的卡车可以承载您的租金吗?
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

如果您在多个作业现场或更远的地方工作,您可能需要牵引设备才能完成项目。牵引设备可以方便地将机器从一个作业转移到下一个作业,帮助您更快地开始任务和完成项目。 

如果您从未牵引过设备,您可能不知道您的卡车是否可以承受重量。下面,您将了解卡车牵引能力的含义、如何确定您的车辆可以牵引什么以及帮助确保自己和他人在路上安全的安全提示。

跳转到某个部分:

牵引能力是什么意思?

卡车的牵引能力是指车辆可以牵引的最大重量。大多数制造商都会在手册中公布牵引能力,但您也可以在线查找或通过减去组合总重量额定值和整备质量自行计算,我们将在下面详细解释。牵引能力根据卡车的重量、配置以及牵引负载的分配和控制而变化。 

牵引有自己的词汇,这对于了解牵引能力以及您的卡车是否可以承载您的租用物至关重要。除了牵引能力外,一些有用的术语包括:

您永远不应该尝试牵引任何重量超过牵引能力的东西,因为它会使自己和他人处于危险之中,因为您无法正确控制车辆。
  • 整备质量: 整备质量是指当没有货物或乘客且所有液体都已满时,例如油箱,卡车或拖车的重量。卡车的整备质量通常与轮胎压力信息列出在同一位置,靠近驾驶员车门堵塞。拖车的整备质量通常与制造商的规格一起列出。 
  • 干重: 干重是指不含任何货物、乘客或卡车运行所需的液体的车辆重量。一般来说,干重是车辆空载时的重量。在大多数情况下,您不需要知道干重来计算牵引能力,但它在某些计算中仍然会有所帮助。 
  • 舌头重量: 舌头重量是指卡车负载对拖车挂钩施加的力。舌头重量可能会根据拖车中负载重量的分布方式而变化。 
  • GTW: 拖车总重 (GTW) 是拖车及其货物的总重量。如果您将拖车放在装载所有货物的秤上,结果测量值将是 GTW。如果您的 GTW 超出牵引能力,您将无法安全地牵引拖车。您永远不应该尝试牵引任何重量超过牵引能力的东西,因为它会使自己和他人处于危险之中,因为您无法正确控制车辆。您还可能损坏卡车和拖车。
  • GCVWR: 车辆总重额定值 (GCVWR) 是指拖车和牵引车辆的最大总重量,包括装载货物时的最大重量。拖车和拖车各有自己的重量,组成了 GCVWR。
  • 高尔: 总轴重量额定值 (GAWR) 是单个轴可以处理的最大重量。前桥和后桥的 GAWR 通常不同。很少有车辆在每个车轴之间具有完美的重量平衡。
  • 有效负载能力: 有效载荷能力是指车辆在其车厢和驾驶室中可以承载的最大重量,也称为重量限制。有效负载能力与牵引能力不同,因为后者是指车辆可以牵引的拖车的重量限制。

现在您已经了解了牵引条款,可以更轻松地解释牵引能力,以确保您的卡车可以牵引您的租赁设备。您可以准确确定您的车辆可以牵引多少重量,以便选择合适的租赁设备或找到另一种牵引设备的方式,包括租用具有更高牵引能力的 更大卡车 。

如何解释制造商的牵引能力

请记住,牵引能力是您的车辆可以牵引的最大重量,而不是您在每种条件下可以牵引的重量。您可以使用以下因素确定实际牵引能力:

您可以使用以下因素确定实际牵引能力:
  • 牵引能力: 不同的因素会影响卡车的牵引量,包括悬架、变速箱和发动机。您还可以考虑升级制动器、散热器和车桥,使您的卡车能够承载更多负载。但是,安装低阻力或较大的轮胎会降低您的总牵引能力。一般来说,半吨重的卡车可以牵引较小的物品,例如多功能拖车和小船。一吨重的卡车可以牵引大型设备,例如反铲。
  • 牵引挂钩额定值: 牵引挂钩,也称为拖车挂钩,将您的卡车连接到您正在牵引的物体。牵引挂钩按类别分组,并根据它们的拉力和舌头重量进行评级。您将了解有关不同类别的牵引挂钩的更多信息,以帮助您确定牵引租赁设备所需的类别。 
  • 拖车容量: 如果您正在寻找最大的拖车有效负载能力,您需要寻找整备质量低且设计用于承受重负载的拖车。您可能还需要考虑使用带有制动系统或独立悬架的拖车,这有助于减少拖车摇摆、缩短停车时间并改善操控性。一些拖车(例如卸载拖车或液压地面拖车)可以简化更复杂的工作。

牵引能力仅与最低额定部件一样高。例如,如果您的卡车的牵引能力为 18,000 磅,但拖车的 GCVWR 为 15,000 磅,则您需要坚持使用不超过 15,000 磅的较小负载。 

您可以使用 GCVWR 根据您的具体情况计算牵引能力,其中包括您的车辆、拖车、货物、液体和乘客的全部重量。您还需要知道整备质量,即卡车的重量,包括其运行所需的所有液体。获得这两个数字后,您将用该 GCVWR 减去整备质量,以获得适合您特定情况的牵引能力。牵引能力可能会根据您每项作业的牵引内容而变化。

切勿超过牵引能力,因为它会给驾驶员和路上的其他人带来危险。理想情况下,您不希望在总数的 10% 以内,以确保您可以安全地牵引租赁设备。

拖车挂钩类别的物理限制

您的牵引挂钩额定值至关重要,因为该设备将您的卡车连接到您的租赁设备。所有牵引挂钩都有其自身的物理限制,这将决定您的车辆可以牵引多少重量。有五种拖车挂钩类别:

拖车挂钩类别的物理限制
  • I级: 该级别是所有拖车挂钩类别中最低的,这意味着它通常用于小型或中型车辆。这些挂钩通常可以承载高达 2,000 磅的重量,并承受 200 磅的舌头重量。人们经常使用 I 类拖车挂钩来牵引小型货运拖车,这忽略了大多数租赁设备。
  • 二级: 此类拖车挂钩通常用于小型货车或大型汽车,因为它们能够以 3,500 磅的舌头重量牵引高达 350 磅的重量。您可以使用 II 类拖车挂钩来牵引小船或类似尺寸的设备,但不能更重要或更重。
  • III级: SUV、卡车和全尺寸货车通常使用 III 级拖车挂钩,它们能够牵引高达 5,000 磅的重量,舌头重量为 800 磅。III 级拖车挂钩可以拉动中型船只或露营车等重的东西。 
  • IV级: 这些拖车挂钩可以牵引重达 10,000 磅的重量并承受 1,200 磅的舌头重量。IV 类拖车挂钩可以处理需要重量分配的重载,并且可以牵引携带草坪设备的大型露营车、船只或多功能拖车。IV 类拖车挂钩适用于牵引某些类型的设备,具体取决于总重量。 
  • V级: 此类拖车挂钩是最坚固的类型,能够承载高达 20,000 磅的重量,舌头重量为 2,000 磅。V 级拖车足够坚固,可以牵引多辆汽车或马挂车,因此在使用重型租赁设备时,它们是理想的选择。

您可以通过确定租赁设备的重量来确定您需要哪种类型的拖车挂钩。当您的租赁设备重量超过 3,500 磅时,您不想使用 II 类挂钩,因为它与牵引设备超出牵引能力存在相同的问题。如有疑问,您应该选择承重能力较高的拖车挂钩级别。

安全 牵引租赁设备的提示

如果您不使用适当的安全措施,牵引租赁设备可能会对司机、乘客和路上的其他人造成危险。在将租赁设备拖到工作现场时,请遵循以下提示以确保安全。 

1. 保持在限制范围内

为了确保您和他人在牵引租赁设备时的安全,您可以做的最重要的事情之一就是保持在您的牵引能力的限制范围内。检查牵引能力,看看它是否可以承受租赁设备的重量。超过最大重量可能会产生危险,包括危险操作、悬架或发动机损坏以及制动性能不足。 

除了确保卡车的牵引能力能够承受您的租赁设备外,您还需要检查拖车挂钩是否能够承受设备的重量。您的拖车挂钩应包括一个标签,其中包含它可以安全处理的最大拖车和舌片重量,您可以使用它来确定您是否需要不同的拖车挂钩类别。牵引和拖车挂钩能力会根据卡车上的样式、尺寸、车厢长度和其他设备而有所不同,因此每次需要牵引时都必须检查制造商的信息。

2. 正确打包拖车

理想情况下,您希望设备重量的 60% 左右放在拖车的前半部分。

如果您使用 租赁拖车 牵引租赁设备,您需要确保拖车正确包装,以便均匀分布重量。理想情况下,您希望设备重量的 60% 左右放在拖车的前半部分。您还需要装载设备,使拖车挂钩上的舌片重量在拖车总负载重量的 10% 到 15% 之间。 

重量应均匀分布在拖车两侧。拖车的用户手册应包括装载和重量分配技术,以帮助安全地打包您的拖车。正确装载拖车后,您需要固定设备以防止其在运输过程中移动。

3. 检查你的轮胎

下一步要采取的是检查卡车和拖车上的轮胎(如果您使用的是)。如果您的轮胎充气不当,它们会对您的操控性产生负面影响。

轮胎充气不足还会导致滚动阻力,从而导致发动机工作更加费力并消耗更多燃油。

轮胎充气不足还会导致滚动阻力,从而导致发动机工作更加费力并消耗更多燃油。滚动阻力还会增加轮胎温度并导致爆胎。您的轮胎上应该列出最大压力,或者您可以在驾驶员的门框上找到它,这样您就可以将轮胎加注到理想的压力。

您还需要检查卡车和拖车轮胎的速度额定值,以确保您在路上不会超过速度,从而使您、其他驾驶员和您的设备更加安全。如果您要带着设备长途旅行,您需要检查备胎中的胎压,以防万一出现漏气。您还应该检查拖车的轮毂轴承,以确保它们正常工作并在牵引前适当润滑。 

4. 检查你的刹车

虽然较小的拖车不一定需要拖车休息,但较重的拖车或承载重物的拖车需要制动系统。

如果您使用拖车牵引租赁设备,您需要确定是否需要拖车制动器。虽然较小的拖车不一定需要拖车休息,但较重的拖车或承载重物的拖车需要制动系统。

除了检查拖车的制动器外,您还应该检查拖车上的制动器,以确认它们正常工作。当您牵引租赁设备时,您必须更加注意制动,因为您的车辆会比平时重,因此您想知道您的制动器可以承受负载的重量。

5. 确保你的灯正常工作

您的拖车应该有刹车灯,因为拖车会遮挡您车辆的尾灯。

除了刹车之外,您还需要检查车灯,尤其是当您使用拖车时。您的拖车应该有刹车灯,因为拖车会遮挡您车辆的尾灯。 

如果拖车上的灯工作不正常,其他司机可能无法看到您的卡车或您正在牵引的物品,尤其是当您在夜间开车时。您可以在停车时让某人站在卡车和拖车后面,以确认您的刹车灯和转向灯是否正常工作,从而确保您的车灯正常工作。 

6. 请记住您的卡车的操控方式不同。

驾驶牵引租赁设备的卡车时要小心。您的总重量将比平时多,并且您将无法像驾驶卡车时那样轮流。车辆也会比平时更长,因此您必须保持谨慎,以确保在驾驶时不会遇到任何东西。请记住,您的卡车在许多方面都会以不同的方式处理,包括:

在它成为第二天性之前,您可以有人从车外帮助指导您,尤其是当您处于狭窄的地方或在能见度较低的地方倒车时。
  • 转动: 避免突然转弯,因为您的重量和长度比平时多。突然转弯可能导致卡车或拖车倾翻,从而导致受伤或租赁设备、卡车和拖车损坏。
  • 反转: 倒车会比驾驶普通卡车更具挑战性,但您可以通过练习来学习。在它成为第二天性之前,您可以有人从车外帮助指导您,尤其是当您处于狭窄的地方或在能见度较低的地方倒车时。 
  • 制动: 由于您的拖车和重型设备使您的卡车越来越重、更长,因此与没有额外重量相比,完全停止需要更长的时间。给自己充足的时间在红绿灯处停下来。您还应该确保给前面的司机足够的空间,以便在他们突然刹车时停下来。 

您还需要记住调整后视镜,并始终清楚地看到拖车。您可能还需要考虑投资购买专为牵引而制造的后视镜,这样您就可以在路上密切关注您的设备和周围的汽车。

7. 确保维护是最新的

维护不当的卡车或拖车可能无法牵引您的租赁设备,并且可能会在您上路时意外抛锚。在开始牵引设备之前,将卡车交给合格的技师是确保卡车可靠并且可以将租赁设备运送到工作现场而不会发生意外故障的最佳方法。 

您还需要检查租赁设备的维护是否是最新的,因为您不希望到达工作现场后才发现您的设备出现故障或需要进行例行维修。通过与可靠的租赁公司合作,您可以确保您的租赁设备正常运行并得到良好维护。这些公司将为您提供经过适当维护的优质设备。有些公司甚至会在整个租赁期间对您的租赁设备进行维护。

联系 Cat Rentals℠ 了解您的设备租赁需求。
联系 Cat Rentals℠ 了解您的设备租赁需求。

如果您正在为下一个项目寻找租赁设备,Cat Rentals℠ 代理商可以随时为您提供帮助。我们的代理商拥有从混凝土到发电设备的各种 租赁设备。您可以浏览完整的选择以找到您需要的内容,或者您可以与我们的一位团队成员交谈,以帮助您 找到合适的设备尺寸 ,以确保您的拖车能够处理负载。

我们的代理商为您提供广泛的 设备和解决方案 ,以方便您,即使您在最后一刻需要它们,这样您就可以立即开始您的项目。您将获得灵活的租赁条款,这样您就可以找到符合您预算的设备,您甚至可以在租赁期间进行设备维护,以确保其在工作中发挥预期性能。 查找您附近的代理商 ,开始租赁。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置