如何使用不同类型的挖沟机
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

当您需要挖沟进行灌溉、电缆安装或树根清除时,拥有合适的设备至关重要。挖沟机租赁可以节省您的时间、减少劳动力,并为艰巨的作业提供精确度。挖沟机是功能强大的土方机器,设计用于高效挖掘狭窄、较深的沟渠。本指南介绍挖沟机的主要类型、操作方法以及最常见的应用。

挖沟机的类型

选择合适的 挖沟机 取决于作业现场的大小和所需的挖沟深度。两大类是手扶式挖沟机和驾驶式挖沟机,每种挖沟机都配有轮式或链条切割工装。

1. 手扶式挖沟机  

手扶式挖沟机 结构紧凑且易于操作,是小型或封闭式作业现场的理想选择。园林设计师经常将它们用于灌溉、电缆安装或根部切割。虽然它们提供精确挖渠且表面破坏较少,但与驾驶式型号相比,它们的马力较低。 

自行式挖沟机

2. 驾驶式挖沟机

对于较大型或高性能的项目, 驾乘式挖沟机 可提供更大的马力和更深的挖掘能力。操作员可以驾驶它们穿过岩石土壤或路面,快速挖掘长而深的沟渠。它们最适合重型建筑,但不太适合狭小空间。 

3. 轮式挖沟机和链式挖沟机  

手扶式和驾驶式版本都有两种切割选项:  

  • 轮式挖沟机:齿形金属轮可处理具有不同切割深度的软土和硬土。  
  • 链式挖沟机:重型链条或传动带精度高,可以穿过坚硬的表面挖掘又深又窄的沟渠。
驾乘式挖沟机
如何操作挖沟机

虽然操作因型号而异,但基本步骤是一致的:  

  1. 使用液压操纵杆设置速度和动臂高度。  
  2. 起动挖沟机发动机。  
  3. 接合车轮或链条。  
  4. 释放安全锁。  
  5. 向前驱动挖沟机,根据需要调整深度和速度。  

手扶式模型: 操作员在使用两个手柄转向的同时引导机器向后行驶,同时检查有无障碍物。  

乘坐式车型: 操作员坐在机器上,使用转向手柄和履带控制装置进行操纵。  

开始工作前,务必检查作业现场是否有碎屑、公用设施或障碍物。

如何使用挖沟机
常见挖沟机应用

挖沟机广泛应用于各行各 业。以下是最常见的应用:  

  • 灌溉沟渠:非常适合铺设管道、喷水灭火系统和排水解决方案。  
  • 公用事业工作:天然气、电力和电缆公司使用挖沟机来掩埋或修理线路。  
  • 切割岩石和路面:轮式挖沟机可切开沥青或混凝土。  
  • 法式排水沟:挖沟机简化了创建充满砾石或管道的排水沟以重新引导水的过程。  
  • 根部切割:景观美化和地块清理通常需要带有内置根部切割刀片的挖沟机。  
  • 土方:手扶式挖沟机有助于完成深达 4 英尺的小型挖掘任务。  
  • 精确作业:使用链式挖沟机更容易在岩石地面上挖掘狭窄、精确的沟渠。
为什么要租挖沟机?

拥有重型设备可能会很昂贵,尤其是当您的需求是特定于项目时。租赁具有以下优势:  

  • 节约成本 — 只需按使用  的时间付费
  • 获取具有先进安全功能  的最新型号。
  • 无存储、运输或 维护成本  
  • 您的租赁提供商  提供专家支持和灵活的条款
在 Cat Rentals℠ 提供多种挖沟机租赁选择
在 Cat Rentals℠ 提供多种挖沟机租赁选择

如果您所在地区的 Cat Rentals 可以享受具有竞争力的每日、每周或每月价格的驾乘式和手扶式挖沟机租赁服务。我们以来自领先制造商的挖沟机、 挖沟机工装 和其他产品为特色,并以世界一流的服务和支持为它们提供支持。我们将协助您选择产品,并向您展示如何高效、安全地使用挖沟机。此外,只要您有租赁服务,我们就会处理所有维护和维修。

查看我们丰富的库存 或致电 1-800-RENT-CAT 了解更多信息。您也可以在线获得 快速报价 。从一家不惜一切代价提供全方位服务的租赁公司租用您需要的东西。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp