-(1).png)
混凝土砌块是砖石的替代选择。混凝土砌块(或混凝土砌体单元 (CMU))用于建造墙壁、柱子和其他结构。混凝土砌块具有多种优点,包括:
- 降低材料和维护成本。
- 由于采用轻质集料,因此更容易处理。
- 更好的防潮、防热和隔音性能。
- 由于混凝土砌块不需要敷料或灰泥,因此项目周转时间短。
混凝土砌块有多种成分、样式和尺寸可供选择。了解不同类型的混凝土砌块并选择正确的组合将帮助您的建筑项目取得成功。
混凝土砌块有两种不同类型——空心混凝土块和实心混凝土块。
1. 空心
空心块在总面积的四分之一到二分之一处有孔,空心部分组合在一起或分成多个组件。这些孔使空心块变得轻巧,并允许您将电线和管道穿过它们来建造结构。在孔中铺设钢筋可增强稳定性,非常适合边界围栏和大型结构。
2. 实心
实心砌块是用致密骨料制成的大型混凝土砖。由于这些块没有孔,因此它们非常适合需要耐用性和强度的应用,例如墙壁、花盆、台阶、火坑和地基。实心块也比空心块更具成本效益。
有几种类型的空心混凝土砌块可供选择。
1. 牛鼻块
牛鼻块就像具有圆边的角块。当您想要在结构的角落上呈现圆形外观时,可以使用牛鼻块。
2. 柱块
柱块呈方形,有一个孔。可以在间隙内添加钢筋,将多个柱块堆叠在一起进行施工。
3. 角块
角块用于角落、门洞和窗户端部。素面面向外部,担架面与墙壁平行。
4. 门框块
门框块的两个孔上有一个浅槽,块末端有一个深槽。窗户的外壳构件(通常是双悬挂式)适合这些凹槽。
5. 门楣块
门楣块——或横梁或通道块——沿着块的长度有一个深的 U 形。这个 U 形槽为门楣梁留出了空间,其余空间填充了钢筋混凝土。门窗上方使用门楣块以承受上方的负载。
6. 隔板
隔断块的高度比宽度长,并且具有两个或三个空心组件。这些砌块用于隔墙施工。
7. 支柱块
柱砌块(也称为双角砌块)是一种更常见的混凝土砌块选择。它们经过精心设计,两端都可见。柱块最常用于柱子和桥墩建设。
8. 剖分面块
剖分式砌块与柱式砌块类似,但添加了粗糙的边缘以暴露内部砌块集料。这些砌块是多孔的,火灾损坏和白蚁侵扰的风险较低。
9. 担架
担架在建筑项目中连接砖石单元的角落。砌块面平行于墙面铺设。
实心块的品种不多,但有几种主要类型可供选择。
1. 加气高压灭菌块
充气高压灭菌 (AAC) 块重量轻,它之所以得名,是因为该块的大部分是空气。AAC 块可塑形、耐火,并且能够隔热和隔音。侧墙、隔墙和类似应用使用 AAC 砌块。
2. 蜂窝轻量块
蜂窝轻质块由水泥、泡沫和粉煤灰制成。这些砌块的一些优点包括出色的隔温隔音、耐火性、环保结构和低成本。根据其密度,蜂窝轻质砌块可用于承重墙、隔断墙、女儿墙、复合墙和墙板。
3、膨胀粘土骨料块
膨胀粘土骨料砌块由粉煤灰和水泥制成,形成轻质砌块以减少结构负荷。这种类型的砌块防水、防火、隔音、隔热。
4. 粉煤灰块
粉煤灰砌块由粉煤灰制成,粉煤灰是混凝土中常见的一种细粉末物质。这些块形成光滑、细致的表面。它们可减少开裂和渗透性,并抵抗寒冷天气的影响。
5. 铺路块
铺路砖是砖形的,非常适合路肩、人行道和摊铺等应用。
通过 Cat Rentals,您可以从无所不用其极的人那里租用任何您需要的设备。我们的授权经销商网络租赁各种机器,包括:
在线浏览我们的设备租赁选项,并致电 1-800-RENT-CAT 了解有关设备的更多信息。立即通过快速租赁报价开始您的租赁。