建筑中的地基类型
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

无论结构大小如何,每座建筑物都有一个地基,以帮助分散其重量、防止不均匀沉降并使其免受地面潮湿的影响。然而,工程师采取不同的方法来实现这些目标。了解这些方法之间的区别是如何判断房屋的地基类型。

基础有两种基本类型——深粉底和浅粉底——以及这两种风格的不同变化。

深厚的地基

深地基可以使用桩或沉箱方法。

桩基

桩基在两种深型中更为常见,包括端轴承和摩擦式。两者都依赖于地下深处坚固的混凝土、木材或钢柱。柱子可以预先制作或现场铸造。

桩深到足以到达端承力引道中坚实的基岩层。到达该层可确保比周围土壤所能提供的更坚固的支撑。岩石还有助于防止结构在大风等横向负载下抬起。

摩擦风格利用其整个表面积在较软的土壤和自身之间交换力,以确保结构完整性。这些列可以支持与其长度成比例的权重,因此放置必须一致才能获得均匀分布。

桩基主要用于较重的结构负荷和地下水位高的地区。

沉箱地基

一些专业人士也称沉箱设计为钻井基础。该方法类似于桩基,但具有更高的负载能力,通常采用现场浇筑。 

在这种方法中,螺旋钻钻入地面以形成竖井或沉箱,然后在铸造前用空心柱和钢筋加固孔。一旦混凝土固化,工人就可以拆除套管。负载分布通过前束或轴阻力或两者的组合产生。

由于其高容量设计,工程师通常为立交桥、桥墩、桥梁和山坡或水上房屋等结构选择沉箱基础。轴定制允许防水、地下作业、泵送等。

浅地基

浅地基有多种样式,包括垫子、单独地基、组合地基和茎墙。

铺层基础

这种基础类型也称为木筏基础。当地下室地基“浸入”土壤中时,您可以识别这种设计,就像水中的木筏底部一样。它考虑了整个结构占地面积,并利用地下室表面积提供更多的承重支撑。

工程师通常在高负载情况下选择垫子基础,这意味着从分布到地基墙和柱子的结构的重量更重。木筏地基有助于防止单个立足点可能遇到的不均匀沉降。因此,它们更类似于组合基脚,并从整体角度考虑每个承重部件。

这种基础设计最适合可能有地下室且土壤疏松的结构。

单独的基础

单个基础是最常见的浅基础方法,通常是方形或矩形。在这种配置下,一根柱子与周围的土壤分担负载,它承载的重量决定了它的宽度。工程师也可以将这种方法称为垫块基础。

由于单独的基础很常见,因此您很容易在许多结构中看到它们。如果建筑物具有单个地基柱作为支撑,您可以快速识别此方法。

联合基础基础

组合式基础与单个基础基础具有相似的特征,但它将有两个或多个支柱在单个底座上分担负载,而不是一个。当工程师想要将建筑物的重量分布在多个柱子上时,他们会采用这种设计。一般来说,柱子靠得足够近,以至于它们的承重足迹有一些重叠。

当您观察多个柱和单个基面时,可以识别组合基础。

主干墙基础

茎墙基础有很多名称,包括跨度、条形基础或连续基础。当承重墙承受结构的重量而不是柱子、柱子和横梁时,工程师会使用这种设计。 

当您观察底部由混凝土制成且大约是墙宽的两到三倍的墙壁时,请确定这种方法。将重量分散到更大的区域有助于确保完整性和稳定性。

主干墙基础的典型应用包括压实沙子或砾石上的建筑物以及砖石墙上的建筑物。

在 Cat Rentals℠ 获取挖掘和场地平整设备

Cat Rentals℠ 在全球拥有 1300 多个地点,您附近一定有一家。您可以从大量原装 Cat 工具和机械设备,以及 70 多个其他领先品牌的设备中进行选择。 

立即在线联系我们或查找附近的地点提出预订请求!

查找您附近的 Cat 租赁服务
身穿高能见度背心的人观看电话身穿高能见度背心的人观看电话
不确定您需要什么?
提交包含有关您的项目信息的快速报价,代表将与您联系讨论您的租赁需求。
快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp