公用事业作业安全终极指南
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

公用事业工人在工作过程中面临着独特的危险和挑战。当他们处理可能触电或衣服着火的设备和部件时,公用事业工人依靠他们的公司为他们提供适当的设备和设备。对于公司来说,为船员制定明确的安全程序并创造一个鼓励安全的工作环境也很重要。

由于公用事业工作通常会造成高昂的成本和生产力损失,您可能需要考虑如何提高船员的安全性。详细了解公用事业工作场所的安全需求以及公用事业工人面临的一些最常见危险。此外,了解工人应遵循的最佳安全标准和实践通常是一个好主意。

跳转到某个部分:

获取快速报价

为什么在公用设施作业中需要安全

公用事业工人从事相当危险的工作。这项工作通常需要工作人员在离地高处执行任务。此外,船员经常使用可能触电的电气元件和零件。美国劳工统计局收集了公用事业部门的数据,发现 2019 年有 2.2% 的公用事业工人 面临伤害和疾病。此外,他们发现 2015 年至 2019 年共有近 200 人死亡。

虽然每年可能会有一些伤害和疾病影响公用事业工人,但公司可以采取措施降低受伤和死亡率。除了希望确保员工安全的担忧外,使用更高的安全标准还可以减少工伤赔偿索赔的频率并为公司节省资金。公用事业工作标准还可以帮助公司保持员工配备充足,并能够有效地处理任务,而不必在工人康复期间依靠骨干工作人员运行。

最常见的公用设施作业危险

公用事业工作人员经常在道路和其他可能导致事故的繁忙地点工作。各种危险和不良做法通常会导致受伤。确保工人安全的第一步是意识到公用事业工人经常面临的危险。

回顾以下公用事业工人面临的一些主要危险:

1. 绊倒、滑倒和跌落

公用事业工作现场经常存在潜在危险的表面和条件,可能导致滑倒、绊倒和跌落。如果公用事业工人在危险环境中跌倒、滑倒或绊倒,他们可能会受重伤。这些伤害可能会使公司在工伤赔偿索赔中花费资金,并阻止关键成员在康复期间从事工作。

秋季和冬季对工人来说尤其危险。落叶和结冰的表面会导致工人滑倒。此外,如果工人在平台上进行头顶工作,结冰的情况和其他湿滑的表面可能会导致他们在高高的地面上工作时摔倒。落叶和雪会掩盖坑洼和其他潜在障碍物,导致工人绊倒。

设备使用不当还可能导致绊倒、滑倒和跌落。例如,一些公用事业工人会使用梯子作为脚手架或桥梁。这些梯子的不当使用更可能导致工人跌倒。此外,有时工人没有穿合适的设备,尤其是防滑鞋,这会导致更多的员工在工作现场滑倒。

2. 不使用 PPE

公用事业工作期间另一个令人担忧的原因是公司没有严格的 PPE(个人防护设备)要求。由于公用事业工作可能很危险,公司必须为其工作人员配备合适的装备。未佩戴适当的工作手套、面罩和护目镜可能会导致受伤,并使事故对工人的伤害更大。

除了不为工人配备口罩、手套和眼镜等特殊产品外,一些公用事业工人还因不穿防护服而将自己置于危险之中。例如,当工人从事电气和其他类型的公用事业工作时,衬衫和裤子可能会着火。当工人不穿阻燃制服时,他们在发生热火或电气火灾时会面临更大的受伤风险。如果一家公司不提供这些制服并强制使用它们,他们可能会对伤害负责。

此外,当工人没有穿足够高电弧等级的衣服时,可能会发生电击。在高压工作时不穿适当等级的衣服可能会导致重伤甚至死亡。如果公用事业工人正在处理可吸入的材料,在某些情况下不强制戴口罩也可能是一个问题,这可能会使工人生病。

3. 未能检查天气

天气是不可控的,但公司可以确保他们密切关注它。由于公用事业工人的大部分工作都在户外进行,因此天气可能是影响工作现场安全的主要因素。例如,如果公司在繁忙的道路上工作,阴天或雾天可能会成为安全问题。如果工人在工作现场没有反光背心或适当的照明,发生事故的可能性就会增加。

另一个常见的挑战是在冬天下雪或地面结冰时造成的。一家不考虑结冰条件的公司可能会使其员工面临滑倒和跌倒的危险。此外,如果公司不为员工配备更温暖的装备,寒冷的季节可能会成为一个问题。同样,如果公司不为工作人员提供透气的衣服,炎热的季节也可能导致工人的制服过热。

雷暴和雨天也可能很危险。毕竟,在附近有闪电的情况下进行电气工作并不是一个好主意。当公司不检查天气并制定行动计划时,他们就会将员工置于危险之中。

4. 触电死亡

危及公用事业工人安全的最常见危险之一是触电。不知道架空电线的工人在操作大型重型机械时可能会受到伤害。此外,未接受过遵循职业安全与健康管理局 (OSHA) 安全标准培训的工人可能会承担更大的风险,并且无法正确处理敏感的电气工作。

此外,使用错误的设备可能会增加员工意外接触带电设备和组件的可能性。这种意外接触可能会使他们电击和受伤。工作现场的不当做法和不当设备还可能导致工人接触具有接地表面的带电导体。如果没有适当的设备和防护装备,这种接触也可能导致伤害。

触电死亡的另一个主要危险发生在公司不在导体和电线上使用盖子时。这些盖为电流流动提供了屏障。一些公司没有为员工提供足够的覆盖物,迫使他们在工作时不断移动覆盖物。盖子的不断移动可能会导致工人犯错误或试图在没有使用足够的盖子来安全工作的情况下完成工作。

5. 未报告工作场所危害

公用事业工人受伤通常是疏忽的结果。不鼓励员工报告潜在危险行为的公司可能会营造一个危险的环境,让员工偷工减料或错误地执行任务。一些公司会忽视不当做法,因为这些做法可能会在短期内产生时间和金钱,即使它们使员工处于危险之中。

虽然一些公司有一种让员工报告安全隐患的方法,但他们有时不鼓励这样做。一些公司甚至创造了一种不鼓励举报的文化。因此,工人对报告危险感到不舒服,或者认为他们的报告无效。未报告的常见项目包括缺乏适当的个人防护装备、危险沟通标准、坠落防护和适当的设备。

公共设施工作安全提示

由于公用事业工人必须应对所有危险,许多公用事业公司实施严格的安全实践,以确保工人尽可能安全。一些常见的安全实践包括工人根据地形改变步伐、使用防止跌倒的设备、穿着合适的衣服以及使用适当的设备和程序防止意外触电。通过采取正确的安全措施,公司可以保护工人免受伤害并保持工作现场平稳运行。

查看下面提高公用事业工作安全性的重要提示:

根据地形调整配速

当公用事业工人面临可能导致绊倒、跌倒和滑倒的情况时,他们最好改变自己的步伐。通过减速和评估环境,工人可以更好地发现危险,避免在冰上滑倒或在不平坦的地形上绊倒。如果地面被树叶或雪覆盖,工人可能会尝试用脚在地面上滑动,以免不小心踩到危险的东西。

采取措施防止跌倒。

跌倒的最常见原因之一是梯子使用不当。工人切勿使用梯子作为脚手架或桥梁,并严格执行该规则。此外,应对工人进行如何使用任何梯子的培训,并且他们只能将梯子放置在坚固、平坦的表面上。公用事业工人还应使用带防滑脚的梯子。

除了确保工人正确使用梯子外,公司还可以通过在工作现场实施坠落保护系统来防止跌倒。这些系统可在工人跌倒时确保其安全,因此应该是必需的。每当机组人员进入潜在危险地点时,他们都应使用坠落保护系统以确保他们的安全。任何离地的平台也应保持清洁,没有可能导致工人绊倒或跌落的危险。

为工作人员配备合适的个人防护装备和服装

顶级公用事业公司为其员工配备适合他们所从事工作类型的个人防护装备。常见的个人防护装备包括防火衬衫、工作服和裤子。此外,公司通常为员工提供面部防护、手套和靴子。为了了解公用事业工人需要什么类型的衣服,公司通常会评估工人将面临的危险类型,然后提供满足这些危险的服装。

详细了解公司为确保其公用事业工人配备合适的设备而遵循的一些主要提示:

  • 评估工作现场: 要为员工选择合适的个人防护装备,公司可以首先评估工作人员将执行任务的工作现场。在这次评估中,企业应特别注意工人是否会接触到电弧和火焰。适当的评估还定期估计员工将接触到的电弧或热能量。
  • 穿防火衣服: 如果评估发现员工将在可能存在电弧或火焰危险的环境中工作,工人绝不应穿会融化在皮肤上的衣服。此外,他们应该避免穿着容易着火并且着火时可能会继续燃烧的衣服。当更容易发生火焰时,许多公司会为员工提供阻燃外衣,以更好地保护他们。
  • 使用用于处理电弧的衣服: 公司经常为员工提供电弧级衣服和设备,以保护他们免受电弧的侵害。这些衣服和设备应等于或大于工人可能遇到的估计电弧或热能。
  • 为工人提供适合季节的服装: 为了防止工人结冰或过热,公司还定期为船员提供适合季节的服装。衣服仍应提供完成工作所需的阻火和抗电性,同时保持舒适。

密切关注天气

由于天气可能对工人造成危险,主管应定期检查天气。如果天气可能对工人造成安全隐患,主管应采取行动使工作现场更加安全。反光装备在黑暗的日子里会很有帮助,在繁忙的道路上使用标牌可以帮助司机减速并意识到团队正在工作。此外,根据天气要求穿某些衣服是主管保持工人舒适和安全的另一种方式。

制定防止触电死亡的程序。

防止工人在工作时触电身亡是公司最关心的问题之一。指导工人如何避免触电可以显着降低风险。本说明可以包括有关使用重型机械时避免使用架空电线的信息。OSHA 安全标准 培训 也至关重要,因为它可以让工人为如何正确操作电气设备和使用电气元件做好准备。

如前所述,工人应该有抗电弧制服和设备。公用事业工作人员还需要防止意外接触带电设备和零件的设备。适当的设备还可以防止工人接触具有接地表面的带电导体。

掩饰对于安全也至关重要。希望确保工人在工作中的安全的公司会为他们提供足够的保护物,这样工人在执行任务时就不必移动他们。一个好的主管会评估工作现场并确保他们的工作人员在开始工作之前有足够的掩护设备。

鼓励报告工作场所危害

鼓励员工报告工作场所危害的公司在确保员工安全方面做得更好。工人应该有明确的程序来举报其他违反安全规则的人,以及在工作现场表达安全问题,例如装备不当或设备损坏。主管和管理团队中的其他人应明确表示他们希望收到安全投诉并使工作现场更安全。

收到安全投诉后,公司也应该采取行动。仅仅鼓励报告是不够的,因为员工需要知道他们的担忧正在得到解决。如果投诉有效,公司应迅速充分地解决问题。

鼓励报告工作场所危害还可以使公司免于职业安全与健康管理局的调查。如果管理层无视投诉,工人可以直接联系 OSHA, 向他们提出匿名投诉 。一旦 OSHA 收到投诉,他们将派一名检查员到公司调查他们的做法。如果 OSHA 调查员确定公司存在疏忽,他们可以迫使工作场所做出必要的改变。

请记住,常见的 OSHA 违规行为包括不安全的梯子、不合适的眼镜、缺乏适当的危险沟通标准和跌落保护不足。主动解决可能的违规行为还有助于减少公司收到的报告和投诉数量。

高质量公用事业设备对安全的重要性

高质量的公用事业设备对于安全至关重要。设备故障可能导致员工受伤和工作现场损坏。此外,当员工试图完成危险任务时,使用非设计的公用事业设备可能会造成伤害。Cat Rentals℠ 深知安全可靠的设备对公用事业工人的重要性。因此,我们为客户提供了支持他们的设备。

我们会彻底检查您从我们这里租用的每台机器,以确保其在最佳运行条件下运行。我们还保持机器得到良好的维护,这样我们的客户就不必使用可能使工人处于危险之中的损坏设备。万一发生机械故障,我们提供现场紧急服务,帮助您快速恢复正常运行,而无需考虑使用无法正常工作的设备。

Cat Rentals℠ 的顶级多功能设备

在您寻找设备时,Cat Rentals 可帮您找到最适合您作业现场的设备。有多种选项可供选择,让您轻松租用满足确切工作需求的设备。一些最受欢迎的公用事业设备包括挖掘井架、动臂升降机和铺管机。

挖掘起重机

有时,工人需要安装新的电线杆。当工作现场需要新柱子时, 挖掘机井架租赁 是一个不错的选择,因为它旨在挖深柱孔以保持柱子牢固地固定在地面上。除了标准选项外,您还可以找到 迷你挖掘机井架租赁 服务,以备您需要在难以操纵的区域挖掘柱洞时使用。

动臂提升

当工人需要在地面上进行电气工作时, 动臂升降机 是最佳选择之一。铰接动臂升降机的平台高度从 30 英尺到 120 英尺不等,因此您可以租用足够高的动臂升降机来满足您的需求。对于特别高的作业,直动臂升降机甚至可以达到 180 英尺。使用所提供的所有动臂升降机,您将永远不会面临无法解决的公用事业高度挑战。

铺管机

当公司需要进行管道铺设工作时, 铺管机租赁 是一个绝佳的选择。这些机器旨在拾取重型管道并将它们安全地放置在适当的位置。它们具有不同的提升能力和马力选项,因此您可以始终拥有工作所需的动力。

选择 Cat 租赁来满足您的公用事业设备需求

有了 Cat Rentals 可为您的公司提供的所有设备,您可能想要查看我们的产品。我们很自豪能够为工作量激增或只是暂时需要设备的公司提供租赁设备。我们的当地代理商与公司密切合作,以经济实惠的价格帮助他们找到适合其需求的设备租赁。

立即浏览我们的 公用事业设备租赁。如果您有任何疑问或需要帮助查找设备, 请联系您当地的 Caterpillar 分支机构 ,与经验丰富的代表取得联系。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置