.png)
工作现场的许多工人使用空气压缩机来为工具提供动力。但是,有许多不同类型和尺寸的空气压缩机可供选择,您应该了解所有基础知识,然后再决定哪种适合您的情况。详细了解选择空气压缩机时应考虑的事项。
在选择租赁空气压缩机时,您应该始终从考虑需要使用它的用途开始。考虑您将使用的工具的要求,并确保从超过这些最小值的数字开始计算。完成此操作后,您可以专注于影响绩效的以下五个因素:
1. 电源要求
您的电源需求可能会有所不同,具体取决于您要完成的项目类型和工作现场的性质。您的三个选项包括:
- 燃气动力: 如果您的工作现场没有良好的电源,燃气动力空气压缩机是一个绝佳的选择。但是,请注意,使用过程中声音会很大并且需要通风。
- 电动: 电动空气压缩机是最常见的类型,非常适合小型团队和项目。它们易于使用且操作相当安静。
- 液压: 液压空气压缩机不太受欢迎,但仍然可行。这种设计从车辆或设备的液压系统中获取动力,如果您的现场使用大量液压系统,则此设计是一个不错的选择。
2. 气压和输送
这两项措施至关重要,因为它们会告诉您空气压缩机可以使用的工具的数量和尺寸。磅/平方英寸 (psi) 是压缩机产生的空气压力。许多型号的 psi 可以为小型或中型工具提供动力,但您可以购买具有更多 psi 的 psi 来满足更大的需求。
立方英尺每分钟 (cfm) 是压缩机输送的空气量。cfm 越低,您可以使用它驱动的工具就越小。如果您需要用于大型或工业级工具的空气压缩机,目标是 CFM 超过 50。
3. 空气容量
空气压缩机的容量和储罐尺寸对性能至关重要。建筑和其他工作团队可能需要大型高压空气压缩机。
您可以从以下不同类型和尺寸的空气压缩机储罐中进行选择:
- 煎饼
- 浮桥
- 双排气管
- 独轮手推车
容量选项范围可能在 1 到 80 加仑之间。对于大多数应用,20 加仑的油箱提供足够的容量,同时仍然相当容易存放。
4. 工作循环
占空比是指输送空气和重新加注空气之间的时间。压缩机越大,在再次排出空气之前需要休息和重新加注的时间就越少。您可以获得占空比在 25% 到 100% 之间的空气压缩机。频谱中最低的群体在排出和重新填充空气之间需要更多的时间,而最高比例的群体在使用空气时以最快的速度供应空气。
5. 压缩机配置
空气压缩机的配置会影响其运行及其用途。考虑以下五个选项:
- 旋转螺杆: 网状转子捕获并加压压缩机中的空气。这些型号往往成本更高,并且需要更专业的维护。
- 活塞驱动: 活塞驱动的空气压缩机具有往复式活塞,可压缩空气并将其压入储气罐。它们是最受欢迎的空气压缩机类型。
- 滚动: 涡旋式空气压缩机使用两个涡形管将气穴移入设备中心。这些专用压缩机通常用于 HVAC 装置,而不是为气动工具提供动力。
- 离心式: 离心式空气压缩机使用扩散器对空气加压。该压缩机是最大的类型之一,适用于制造或化工和发电厂。
- 轴向: 旋转翼型产生并移动轴流压缩机中的增压空气。这些主要出现在船舶和飞机上,因此在工作现场并不常见。
选择一种类型的空气压缩机后,您还必须在水平或垂直设置之间做出决定,以充分利用您的可用空间。
现在您已经了解如何选择租赁空气压缩机,Cat Rentals℠ 可帮您找到适合每项作业的尺寸和类型。租赁是一种经济高效的选择,可让您在购买或采购机械以满足短期需求之前试用不同的设备。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie