.png)
租赁和购买建筑设备之间的选择会影响从您的运营成本到车队灵活性的方方面面。没有单一的答案适用于每个企业。一些承包商受益于所有权;其他人则通过租房来省钱并减轻压力。本指南概述了 10 个关键考虑因素,以帮助您决定租赁还是购买是您公司的最佳选择。
1. 您可以预付多少钱?
购买设备可能需要大量的前期资金。租赁可降低初始成本,同时还能让您获得可靠的机器。当您租房时,您还可以避免支付保险费和维护费,从而为 人员配备或材料等其他优先事项腾出营运资金。
2. 您需要设备多长时间?
如果您只需要一台机器六个月或更短时间,租赁通常是最具成本效益的选择。短期项目的购买很少能带来积极的投资回报。通过灵活的协议,您可以按天、按周或按月租赁。
3. 您想先在您的作业现场试用设备吗?
通过租赁,您可以在购买前测试不同的型号和尺寸。利用租赁期,从您的工作人员那里收集关于最适合的机器的反馈。这种先试后买的方法有助于确保长期投资非常适合您的运营。
4. 您想避免维护和维修吗?
拥有设备意味着承担维护、修理和停机成本。租赁协议通常包括服务和支持,因此您可以专注于按时完成项目,而不是车间工作。
5. 你有足够的存储空间吗?
重型设备需要安全存放,以防止天气和盗窃。租赁消除了淡季的存储挑战,因为机器已归还给提供商。
6. 您想要更多设备选择吗?
通过租赁,您可以获得比大多数设备机群所能负担得起的更多种类的机器。季节性或专用工具,如吹雪机和水拖车,可按需提供。
7. 您想使用最新型号吗?
建筑设备技术发展迅速。通过租赁,您可以使用具有 Cat® Grade 技术等功能的最新型号,该技术可自动执行平整任务并提高准确性。您可以在承诺购买之前尝试新技术。
8. 您在远方还是多个地点工作?
长距离运输自有设备的成本可能很高。在作业现场附近进行本地租赁可以减少物流费用,并确保机器在您到达时准备就绪。如果您经营多个站点,租赁还可以防止工作人员在等待 设备移动时出现停机。
9. 您将使用多少设备?
利用率是一个主要因素。估算六个月内您使用机器的天数。如果不到 40% 的时间,租房通常会更便宜。在 40% 到 65% 之间,在决定之前要考虑其他因素。高于 65%,买入可能是有道理的。
10. 你想在没有大承诺的情况下扩张吗?
通过租赁,您可以更轻松地根据需求扩大或缩小设备机群规模。如果您赢得了需要额外机器的合同,租赁可以让您快速获得机器,而无需承担长期债务或所有权责任。
租用或购买建筑设备更便宜吗?
这取决于您的使用情况。对于短期或季节性需求,租赁更便宜,而对于利用率高的机器来说,购买可能更具成本效益。
购买的良好利用率是多少?
如果您使用设备的时间超过 65%,那么购买通常更具经济意义。对于较低的利用率,租赁通常是更好的选择。
为什么小公司应该租而不是买?
租赁降低了前期成本,提供了使用新型号的机会,并允许小公司在不承担债务的情况下保持竞争力。
如果这些考虑因素符合您的情况,租房可能是正确的选择。Cat Rentals 提供来自 Caterpillar 和其他 70 个值得信赖的品牌的设备解决方案。查找离您 最近的地点,详细了解何时租赁 或索取 快速报价。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie