.png)
推土机、叉车、起重机、挖掘机和其他类型的建筑设备各具有独特的功能。然而,它们有一个共同点——黄色。
为什么建筑设备是黄色的?这种颜色选择 背后的主要原因是 :
- 能见度: 黄色是一种明亮、引人注目的颜色。在可见光谱上的七种颜色中,黄色是 远处最明显的颜色之一 , 也是黑暗中最明显的颜色 。 黄色也从其他颜色、地面、灰尘和其他条件下脱颖而出。
- 安全性: 由于黄色 很容易看到, 即使在 具有挑战性的条件下,这种鲜艳的色调也是极好的警告颜色。黄色喷漆可确保工人和行人能够清楚地看到建筑设备,并避开这些机器。 这样,员工和行人在建筑工地内或附近都能保持安全。
- 意识: 黄色也被认为是一种刺激心理活动的高能量颜色。这种刺激有助于提高机器操作员和施工工人的精力和意识水平,从而使您的作业现场更加安全、高效。
- 文化: 几十年来,黄色 一直是建筑设备的标准油漆颜色,人们经常将黄色与建筑联系在一起。
光以不同长度和频率的波传播 — 这些差异决定了我们看到的颜色。 人眼看到的是以纳米为单位的光波长的颜色。可见色谱包括红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、靛蓝和紫色 (ROYGBIV), 范围从 380 纳米(紫色)到 700 纳米(红色)。黄光波长在 570 至 590 纳米之间,使黄色成为一种高度可见的颜色。
我们的眼睛通过称为视锥细胞的感光细胞来感知颜色。 视锥细胞感知颜色的波长,并将我们看到的颜色传达给大脑。有些颜色的波长自然更容易被眼睛感知。 在白天,黄色是我们的眼睛最容易看到的颜色之一,仅次于绿色。
在光线不足的时期,视杆细胞(我们眼睛中的另一种感光细胞)也会发挥作用来帮助我们看东西。 当天黑 或能见度条件很差时,即使从远处看,我们的视杆细胞和视锥细胞也会很快感觉到 黄色 ,因为在这种情况下黄色是最明显的颜色。因此,黄色建筑设备是理想的选择, 由于人眼可以通过灰尘、云、雾、雪和其他恶劣的作业现场条件检测到黄色。
黄色并不总是建筑设备使用最广泛的颜色。在 1900 年代初期,Cat® 建筑设备采用 战舰 灰色。1931 年,Caterpillar 将其机器的颜色更改为公路黄。
这一历史性的创新源于对道路施工现场更好视野的需求。Caterpillar 需要一种美观的颜色,无论白天还是黑夜,都能提供最佳的远距离视野。经过搜索,他们找到了黄色,Caterpillar 涂装专家开发了独特的公路黄色调。 公路黄是一种明亮而大胆的黄色色调,引人注目,非常醒目。同样是在 1931 年,Caterpillar 将红色饰边改为黑色饰边,而 Cat 设备至今仍具有这种外观。
直到 1979 年,Caterpillar 一直使用 Hi-Way Yellow,直到 1979 年停止使用,取而代之的是 Caterpillar Yellow,这是 Cat 机器闻名遐迩的受法律保护的油漆颜色。 与 Hi-Way Yellow 相比,Caterpillar Yellow 更加柔和,更具视觉吸引力,但仍然非常醒目。
Caterpillar 不断调整配方,以确保其设备上的油漆具有最大的耐用性和使用寿命,但特定的黄色色调保持不变。 色调对于品牌来说变得如此重要,以至于 Caterpillar 黄色和黑色被指定为其官方颜色。所有 Cat 设备都使用这些颜色,并融入到 1989 年设计的现代 Cat 徽标中。
凭借其独特且清晰可见的 Caterpillar Yellow 颜色,Cat 设备在您的作业现场脱颖而出,有助于打造更安全的环境,同时提供行业领先的性能。如果您正在寻找可供出租的建筑设备,当您在线浏览他们的库存时 ,您会通过我们的代理商网络找到高质量的选择。您也可以致电 1-800-RENT-CAT 获取租赁报价。
要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie