为什么要在下一个项目中使用紧凑型设备?
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

紧凑型建筑设备与重型建筑设备相比具有一系列独特的优势。在决定在您的工作现场使用什么产品时,了解每种类型的优势会有所帮助。

较重的型号往往比紧凑型机器提供更大的动力,但紧凑型型号提供高实用性。在重型和紧凑型机器之间实现适当的平衡可以提高您的效率和利润。在为您的下一个项目选择紧凑型设备时,请考虑 以下七个因素。

1. 机动性

由于体积小、结构轻,紧凑型设备在狭小空间内工作良好。紧凑型机型具有偏置挖掘和 360 度转向等功能,使其更容易在小区域内进行控制。与重型型号相比,高质量紧凑型设备提供足够的动力,可以在狭窄的空间内完成许多工作。

2. 燃油成本

使用紧凑型建筑设备,您可以节省燃油成本。由于设计更小巧,这些型号在作业现场行驶时使用的燃油比平均油耗更少。您还可以使用省油车辆牵引紧凑型设备,以节省更多成本。

3. 噪音和冲击

在需要减少对周围区域影响的情况下,请考虑使用紧凑型设备。与大型型号相比,这些产品往往产生的噪音更小,并有助于创造更安静的环境。当您需要保护附近的草坪时,它们还提供较低的地面压力。 

4. 易用性

紧凑型设备体积小、重量轻,易于操作员控制。紧凑的型号更适合狭小的空间,并提供精确的转向以获得最佳效果。装载时间也更短,帮助您节省人工成本。根据型号和操作员的经验,学习如何使用紧凑型型号所需的时间也可能更短。

5. 许可

根据您使用的型号,您可以通过紧凑型设备节省劳动力和许可成本。紧凑型机器的重量较轻,因此可以在较小的运输车辆上运输。由于需要携带的负载较轻,车辆可以由持有司机执照而不是商业驾驶执照的驾驶员驾驶。这些要求可以使您的设备运输人员配置更加多样化。

6. 附件选择

与较重的同类产品一样,紧凑型设备适用于多种附件类型。您可以使用同一台机器执行多项任务,从而节省设备成本。从各种工装中进行选择,以完成艰苦工作的行业的作业。

7. 租赁选择

当您决定租用紧凑型设备时,您可以从适合各种工作的各种选项中进行选择。有关您的选择,请咨询您当地的 Cat® 代表。

从 Cat Rentals℠ 租赁紧凑型建筑设备

 在 Cat Rentals,我们提供来自 Caterpillar 和其他值得信赖的品牌的各种紧凑型设备。我们提供灵活的租赁计划和全球 1,300 多个地点,为您提供便利。致电 1-800-RENT-CAT 或 获取快速报价 ,以制定最适合您需求的租赁套餐。

 

查找您附近的 Cat 租赁服务
快速获取报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置