租用采用 Cat® Payload 技术的自卸卡车的好处

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

在 Caterpillar,我们一直在寻找方法,让建筑团队更直观、更高效地使用重型机械。借助我们的 Payload 技术,您可以使用装载机、挖掘机和卡车等多种设备轻松运输物料。

对于自卸卡车来说,运输数据至关重要。由于运输是自卸卡车的主要工作,因此实时数据可以将您和您的团队联系到关键性能信息。改变您的运输工作流程方法,转变您实现目标的方式。租用此设备后,您可以在自己的时间表内以符合预算的价格满足您的生产需求。

Cat Payload 技术能做什么?

在 Caterpillar,我们利用集成设备技术解决了您面临的一些最大的有效负载挑战。我们的许多新一代机器(包括自卸卡车)均集成了 Cat® Payload 技术。功能包括:

  • 主动负载称重: 在自卸卡车行驶时,它会跟踪有效负载数据,以帮助操作员将物料装载到目标水平。这些数据还可以帮助用户降低循环时间。
  • 易于读取的驾驶室显示屏: 操作员可以轻松查看数据,因为这些数据通过驾驶室内的用户友好型显示屏传入。查看重量、装载次数 和物料移动等数据。有效负载指示灯和方便的外部记分板显示屏允许用户查看负载状态。 
  • 有价值的报告: 通过 Cat Payload 的报告部分,您可以查看关键绩效指标(KPI),例如卡车装载次数、每日吨位和每小时吨数。您还可以在线查看这些数据,因为 Cat Payload 与我们的报告平台同步。 

借助 Payload 的一切功能,它可以为您的作业现场带来许多改进。

在设备机群中添加 Cat Payload 技术的好处

凭借 Payload 的智能功能,该技术具有多种优势。将其集成到自卸卡车中后,您可以:

  • 消除超范围负载: 将自卸卡车装载到超过其有效负载的情况下会导致轮胎和部件磨损,从而减慢卡车速度。欠载会降低效率,因为您必须在 A 点和 B 点之间进行更多的行程。Payload 技术可帮助操作员每次都能达到有效负载目标,这样您就可以在每次行程中充分利用自卸卡车。 
  • 提高速度: 通过向驾驶室内显示屏传输实时有效负载反馈,您的自卸卡车可以保持移动并充分发挥其潜力。在更短的时间内完成更多的工作。
  • 降低成本: 工作现场的错误可能导致代价高昂的纠正。借助 Payload,操作员可以更准确地完成运输流程。错误减少也意味着用于纠正的停机时间减少。
  • 提高生产力: 通过有关有效负载的综合报告,您可以确定一天中减速的时间点。就您的工作流程做出明智的决策并全面提高生产力。
  • 提高操作员效率: 与操作员信息保持联系可以帮助每个工人改进他们的流程。告别对项目时间的粗略估计,并根据需要进行单独调整。
  • 让您的网站更安全: 当负载大于应有的负载时,自卸卡车有溢出的风险。溢出可能会带来安全隐患,尤其是当您的材料很重时。通过精确测量负载,您可以消除溢出并保护船员中的每个人。

当您租用一辆采用 Cat Payload 技术的自卸卡车时,您可以享受该系统带来的所有好处,同时享受租赁的优势。您只需根据需要投资租赁自卸卡车,即可坚持预算。通过租赁服务来支持您的设备机群,以完成独特的项目,或者在日程安排紧迫时提高生产力。 

租用配备 Payload 的自卸卡车的最大好处之一是有机会在购买之前试用型号。查看正在运行的 Payload 技术,亲身了解为什么值得投资。一旦体验了 Cat Payload 的优势,您可能会发现自己在市场上购买新的自卸卡车。

在 Cat Rentals 查找高级自卸卡车

在 Cat Rentals,我们通过代理商网络出租的 自卸卡车 包括一些最新型号。在我们新型的自卸卡车中享受 Cat Payload 技术的所有优势,并根据您的日程安排设置租赁条款。我们的团队负责维护我们所有的租赁卡车,因此它们随时可以随时在您工作。

不确定您需要什么?我们的专家随时为您提供帮助。请拨打 1-800-RENT-CAT 与我们联系,讨论您的选择或获取卡车型号 的报价 。您还可以使用 我们的定位器工具 查找您附近的 Cat 代理商。

查找您附近的 Cat 租赁服务

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置