Die Vorteile eines Steinbrechers
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Baustellen können gegen Ende eines Auftrags unübersichtlich und unordentlich werden, und das Aufräumen kann viel Zeit Ihrer Mitarbeiter in Anspruch nehmen. Tools, die den Baustellenreinigungsprozess beschleunigen, sind sehr wertvoll, insbesondere solche, die die schwierigsten Aspekte bewältigen. Ein Steinbrecher kann nützlich sein, wenn Ihre Mannschaft nach einem Bau- oder Abbruchprojekt Rohstoffe sammeln und entsorgen muss. 

Wie funktionieren Steinbrecher?

Steinbrecher sind große Maschinen, die Steine, Beton, Ziegel oder andere harte Materialien in kleinere Stücke brechen. Ein Steinbrecher besteht entweder aus einem Trichter oder einem Band, das größere Materialien in Richtung einer Backe, einer Rolle oder eines Kreisels Brecher. Das harte Material wird durch den Brecher geleitet und auf der anderen Seite entweder auf eine Halde, in einen Behälter oder auf einen anderen Brecher geleitet, um ein besonders feines Endprodukt zu erhalten. Viele Steinbrecher verfügen über Ketten, die eine unabhängige Mobilität ermöglichen. 

Echte Vorteile, die Ihre Besatzung erleben kann

Ein Steinbrecher kann bei Bau- und Abbruchprojekten nützlich sein. Hier sind einige der wertvollsten Vorteile der Verwendung eines Steinbrechers:

Vereinfachen Sie den Materialtransport

Wenn Ihr Bau- und Entwicklungsprojekt zu Ende geht, müssen Sie etwas finden, was Sie mit Ihren überschüssigen harten Materialien tun und sie an ihren endgültigen Bestimmungsort transportieren können. Ein Steinbrecher erleichtert den Transportprozess, da die Materialien in kleinere Stücke zerkleinert werden. 

Nach der Behandlung des Brechers passen mehr überschüssige Steine, Ziegel oder Beton in einen Muldenkipper. Dadurch können Ihre Mitarbeiter Abfall in weniger Fahrten transportieren und zum nächsten Auftrag übergehen. 

Das Zerkleinern harter Materialien in kleinere Stücke beschleunigt den Transport, erleichtert aber auch die Handhabung der Materialien für Ihre Mannschaft. Das Schleppen großer Stücke von einem Stapel zum anderen kann mühsam sein, während feines Material einfacher auf eine Schubkarre oder einen Buggy zu laden ist. 

Bauabfälle nutzen

Ein weiterer Vorteil eines Steinbrechers besteht darin, dass er Ihrem Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen kann, Gewinne zu erzielen. In den letzten Jahren ist der Bauschutt zu neuen Höhen gewachsen. Analysten prognostizieren, dass der weltweite Bauschutt bis 2025 jährlich 2,2 Milliarden Tonnen erreichen wird. Die steigenden Abfallstatistiken haben zu einer höheren Nachfrage nach recycelten Produkten geführt. Infolgedessen können Unternehmen beim Verkauf von Schotter mehr als 12 US-Dollar pro Tonne verdienen, und der Dollarbetrag steigt mit jedem Jahr. 

Mit einem Steinbrecher in Ihrer Flotte können Sie Ihren Bauschutt in bares Geld verwandeln. Darüber hinaus trägt die Verpflichtung zum Recycling von Baumaterialien zur Schaffung von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen bei, wie aus einem EPA-Bericht aus dem Jahr 2016 hervorgeht. Die Verwendung eines Steinbrechers erleichtert Ihrem Team und allen anderen in der Branche das Leben. 

Finden Sie einen Steinbrecher für Ihre Fleet

Cat Rentals℠ führt Maschinen wie Steinbrecher von Caterpillar und anderen zuverlässigen Herstellern. Wenn Sie einen Steinbrecher mieten, können Sie seine Vorteile erleben, ohne sich langfristig binden zu müssen. Ein kostenloses Mietangebot oder weitere Informationen zu diesen Maschinen erhalten Sie telefonisch unter 1-800-RENT-CAT oder online über die Kettenbrecher unserer Händler. Sie können auch unser Fixierelement-Tool verwenden, um den nächstgelegenen Cat-Cat-Händler zu finden und von dessen fachkundigem Support zu profitieren.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen