.png)
Building Information Modeling (BIM) ist eine wichtige Technologie, die bereits die vielen Arten verändert, wie Fachleute Geschäfte machen. Wenn Ihr Unternehmen mit Kartierung und Planung an physischen Standorten wie Bauwesen, Fabrikation, Projektmanagement und Renovierungen arbeitet, kann BIM helfen. Obwohl es immer beliebter und weit verbreitet ist, sind viele Unternehmen immer noch ziemlich uninformiert darüber, was BIM ist und wie es ihnen helfen kann.
Um die vielen Vorteile von BIM nutzen zu können, sollten Sie wissen, was es ist und seine Geschichte. Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, wer es nutzt und welche Vorteile es hat, es effektiv zu nutzen.
Springen Sie zu einem Abschnitt:
BIM bezeichnet ein Verfahren zur digitalen Darstellung der physikalischen und funktionalen Eigenschaften eines Bauwerks. Es verwendet Software, um die Daten eines Werks zu erstellen und zu verwalten. Diese Daten liegen in der Regel in einem proprietären Format vor. Mit BIM können Sie auch Informationen austauschen, die Unternehmen helfen, Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage zu treffen.
Heutzutage verwenden viele Unternehmen BIM-Software, um bei der Planung, dem Design und dem Bau von Anlagen in einer Vielzahl von Branchen zu helfen. Sie finden BIM-Software, die beim Bau von Industrie-, Bildungs-, Gesundheits- und Gewerbeeinrichtungen hilft.
Zu Beginn des Entwurfsprozesses verwendet ein Team eine BIM-Software, um ein digitales Modell eines Bauwerks zu erstellen. Wenn dieses virtuelle Modell vorhanden ist, wird es dann zur Überprüfung an den Eigentümer oder eine andere relevante Partei gesendet. Sobald das Modell genehmigt wurde, wird es an Auftragnehmer und Subunternehmer geliefert.
Nach Abschluss der Bauarbeiten können Anlagenbetreiber und -manager BIM-Modelle verwenden, um den täglichen Betrieb und die Wartung zu unterstützen. Zusätzlich zu den ursprünglich in das Modell eingegebenen Daten, um die Konstruktion zu erleichtern, können Sie der Software auch weitere Daten hinzufügen. Diese Daten können in verschiedene Disziplinen eingegeben werden, sodass Sie alle Bereiche Ihrer Einrichtung im Auge behalten. Durch einen so einfachen Zugriff auf die Daten verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, Informationen zu verlieren, und können Ineffizienzen erkennen.
Obwohl BIM schnell zum Standard für den Bau von Bauwerken wird, gab es sie nicht immer. Seit geraumer Zeit verwenden Unternehmen 2D-Zeichnungen, um Strukturen zu entwerfen, und wissen, wie man Anlagen richtig baut. Diese Methode war viel zeitaufwändiger und lieferte keine detaillierte Darstellung eines Gebäudes.
Die Idee für BIM entstand in den 1960er Jahren, bevor die Technologie sie verwirklichen konnte. Zu dieser Zeit entwickelten Innovatoren die Idee, dass Menschen Software und Computer verwenden, um die technischen Spezifikationen und Designs eines Bauwerks darzustellen. Sie hofften, diese potenzielle Technologie nutzen zu können, um Designs schnell anzupassen und anzupassen.
Leider behinderten die damaligen technologischen Möglichkeiten die innovative Idee. Zum Beispiel waren die grafischen Benutzeroberflächen (GUIs), die dazu dienten, die visuelle Darstellung von Objekten auf den Computermonitor zu übertragen, sehr neu. Am Anfang konnten GUIs Modelle nicht sinnvoll darstellen.
Im Jahr 1975 war einer der ersten bedeutenden Fortschritte, als Charles Eastman, ein Architekturexperte, ein Papier veröffentlichte, in dem ein System beschrieben wurde, das dem modernen BIM ähnlich war. In dieser Arbeit diskutierte er die Verknüpfung einzigartiger geometrischer Objekte zu einem einzigen Projekt, das den Betrachtern die Möglichkeit geben würde, ein Modell aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Er schlug auch vor, dass man eine riesige Datenbank für alle Komponenten des Projekts benötigt, damit das System funktioniert.
Aufbauend auf seinen Forschungen konstruierte er ein System, das er als "Gebäudebeschreibungssystem" bezeichnete, ähnlich dem heutigen BIM. Dieses Gebäudebeschreibungssystem schrieb Geschichte, da es die erste Art von Software war, die individuelle Bibliothekselemente identifizieren konnte, die abgerufen und auf ein Modell angewendet werden konnten.
Der Begriff "Building Information Model" tauchte erst 1992 auf, als eine Zeitung ihn zum ersten Mal verwendete. Es sollte weitere 10 Jahre dauern, bis die Terminologie populär wurde. Im Jahr 2002 wurde von Autodesk ein Whitepaper mit dem Titel "Building Information Modeling" veröffentlicht. Von diesem Zeitpunkt an begannen viele Software-Anbieter, die Terminologie regelmäßig zu verwenden, um in den Bereich einzudringen.
Nach der Veröffentlichung des Whitepapers begannen weitere Unternehmen wie Bentley und Graphisoft, Building Information Modeling als Standardbegriff für die digitale Darstellung eines Bauprozesses zu verwenden. Heute ist BIM weiter entwickeln, und Sie können viele verschiedene Optionen auf dem Markt finden.
Mehr traditionell Modellierungssysteme verwenden zweidimensionale Zeichnungen, um Gebäude zu entwerfen. Dieser zweidimensionale Aspekt unterscheidet sich stark von BIM. Die heutige BIM-Software wird mindestens drei räumliche Dimensionen in ihren Gebäudeplanungsprozessen verwenden. Diese wichtigsten räumlichen Dimensionen sind Höhe, Breite und Tiefe.
Neben diesen drei Dimensionen können Sie auch andere Aspekte eines Projekts wie Kosten und Zeit einbeziehen. Im Gegensatz zur traditionellen Modellierung können die vielen Dimensionen und Eigenschaften, die mit BIM verwendet werden können, räumliche Beziehungen im Projekt darstellen. Sie können BIM sogar verwenden, um Details von Gebäudekomponenten, Geografie und Beleuchtung darzustellen.
Neben den Unterschieden zwischen BIM- und 2D-Zeichnungen unterscheidet sich BIM von computergestützten Konstruktionen (CADs). Diese Entwürfe waren in der Vergangenheit digitale Versionen der physischen Pläne, die Ingenieure, Bauteams, Designer und Architekten im Bauprozess verwenden. CADs sind eine herauftransformieren von physischen Zeichnungen, da sie einfacher geteilt, dupliziert und bearbeitet werden könnten, aber sie bleiben immer noch hinter BIM zurück.
Auch wenn die in CADs dargestellten Informationen und Daten digital sind, handelt es sich immer noch nur um digitale Zeichnungen. Eine digitale Zeichnung ist ein eingefrorenes Format, was viele Effizienzprobleme mit sich bringt. Verschiedene Teams müssen an verschiedenen Punkten des Projekts und auf unterschiedliche Weise auf die Entwurfs- und Strukturinformationen zugreifen können.
Bei Standard-CADs müssen die Benutzer die Grafiken für jeden Teil eines Plans individuell erstellen, wobei die anfänglichen architektonischen Schaltpläne verwendet werden. Wenn Änderungen vorgenommen werden, müssen diese manuell eingegeben und einer Kreuzstückprüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass alles konsistent und genau ist. Diese Art von manuellen Eingaben und Änderungen sind zeitaufwändig und führen zu Fehlern in einem Projekt.
Im Gegensatz zu Standard-CADs ist BIM für die einfache Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams und Spezialisierungen konzipiert. Benutzer können ganz einfach neue Informationen in die Software eingeben, wobei alle Mitglieder verschiedener Teams auf die Änderungen aufmerksam gemacht werden. Es ist viel einfacher, die Bearbeitungen im Auge zu behalten, und bietet eine einzige Quelle, die alle Teams anzeigen können, um auf dem gleichen Stand zu bleiben.
BIM wurde am häufigsten mit der Planung von Anlagen in Verbindung gebracht, kann jedoch auch für verschiedene Vorgänge verwendet werden, die nicht mit der Planung zusammenhängen. Bauunternehmen müssen beispielsweise Projekte schneller abschließen, selbst wenn sie ein strenges Budget, kurze Zeitpläne und wenige Mitarbeiter haben. Damit ein Team Aufträge in einem angemessenen Zeitrahmen abschließen kann, der den Kundenerwartungen entspricht, sollte es gut koordiniert sein. Mit BIM kann ein Team mögliche Konflikte in einem Projekt finden, die die Produktivität beeinträchtigen könnten.
Teams aus verschiedenen Branchen mit Einrichtungen zur Wartung und Verwaltung verwenden ebenfalls BIM. Die Software kann den Benutzern Daten und Visualisierungen der komplizierten Funktionsweise einer Anlage liefern, für die sie verantwortlich sind. Mit diesen Daten können Teammitglieder fundiertere Entscheidungen betreffend ihre Einrichtung treffen und im Laufe der Zeit möglicherweise Geld sparen.
Da BIM von Menschen im Bauwesen, im Betrieb und in der Planung verwendet wird, ist es heute eine der beliebtesten Technologien. Infolgedessen kann Ihr Unternehmen wahrscheinlich von der Verwendung von BIM profitieren.
Es gibt viele Gründe, warum Unternehmen BIM einsetzen müssen. Das Bauwesen zum Beispiel ist eine der am wenigsten digitalisierten Branchen. Mit BIM kann ein Bauunternehmen die Digitalisierung in seinen Betrieb bringen und die vielen Vorteile Kabelstrang, die damit verbunden sind. Durch BIM können Bauunternehmen den Zeitaufwand für Projekte reduzieren, indem sie die Teams besser planen. Es kann auch bei der Visualisierung von Komponenten helfen und Unternehmen die Möglichkeit geben, frühzeitig im Prozess Designänderungen vorzunehmen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Jede Branche, die ihre Anlagen und Gebäude nur langsam digitalisiert, kann von BIM profitieren. Durch die Digitalisierung Ihrer Projekte reduzieren Sie die Notwendigkeit, physische Pläne zu sichten oder nach fehlplatzierten Informationen zu suchen. Die Digitalisierung sorgt auch dafür, dass Ihr gesamtes Team so schnell wie möglich über Änderungen informiert wird.
Zu den Hauptbereichen, die BIM beeinflusst, gehören die ProjektSicherheit, die Terminplanung und die Kapitalrendite. Sicherheit, Geschwindigkeit und Geld sind entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens und machen BIM unglaublich wertvoll. Erfahren Sie mehr über diese wesentlichen Komponenten, die BIM für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend machen können:
- Höhere Kapitalrendite: Durch den Einsatz von BIM kann ein Unternehmen seine Materialkosten senken und seine Projekte schneller abschließen. Das Ergebnis reduzierter Kosten und schnellerer Projekte ist eine höhere Kapitalrendite. Unternehmen können den Geldbetrag senken, den sie für die Fertigstellung von Projekten ausgeben müssen. Durch den schnelleren Abschluss von Projekten kann ein Bauunternehmen seinen Umsatz steigern, indem es mehr Kunden und Projekte in einem Jahr annimmt.
- Größere Projekt-Sicherheit: Mit den von BIM bereitgestellten Daten können Sie Gefahren erkennen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Wenn Sie Problembereiche vor Baubeginn kennen, können Sie sie beheben, bevor sie den Bauprozess verlangsamen oder eine Struktur erzeugen, die nicht den Ausführungsbestimmungen entspricht.
- Schnellere Projektabwicklung: Ein häufiges Problem in der Baubranche ist die Überschreitung des Zeitplans bei Bauprojekten, insbesondere bei großen. Tatsächlich ergab eine Studie von McKinsey, dass große Bauprojekte in der Regel 20 % länger dauern als ursprünglich geplant. Durch den Einsatz von BIM können Unternehmen den Bauaufwand besser koordinieren und an ihrem ursprünglichen Plan festhalten. Es kann sogar möglich sein, Projekte schneller als das geplante Enddatum abzuschließen.
Es gibt einen vierstufigen Prozess, dem viele Unternehmen beim Entwerfen und Bauen einer Anlage mit BIM folgen. Die Software kann von den ersten Entwurfsphasen bis zur Wartung eines abgeschlossenen Projekts verwendet werden. BIM gibt Unternehmen mehr Kontrolle über jeden Schritt der Erstellung eines Bauwerks und gewährleistet einen genaueren und effizienteren Bauprozess.
Erfahren Sie mehr darüber, wie BIM bei den vier Schritten des Bauprozesses hilft:
1. Modellierung
Architekten und ein Designteam werden BIM verwenden, um bei der Erstellung detaillierter 3D-Modelle eines vorgeschlagenen Bauwerks zu helfen. Da dies der erste Schritt ist, können die Mitarbeiter mit verschiedenen Designs Spiel spielen und sehen, was am besten zur Vision des Kunden passt. Sie können die Software auch verwenden, um Fehler oder potenzielle Herausforderungen zu identifizieren, bevor sie den Entwurf weiterleiten.
2. Arbeitsablauf
Nachdem das Design fertiggestellt wurde, wird es an weitere Teams gesendet. Die Daten und andere relevante Projektinformationen werden an einem Ort gespeichert, auf den jeder im Unternehmen zugreifen kann. In der Regel werden die Daten bei BIM in der Cloud gespeichert, um einen einfachen Zugänglichkeit zu gewährleisten. Solange ein Teammitglied über die entsprechenden sicheren Berechtigungen verfügt, kann es unabhängig davon, wo es sich befindet, eine Verbindung zum Server herstellen.
In der Workflow-Phase können detailliertere Pläne beschlossen werden, um sicherzustellen, dass das Projekt nach Baubeginn reibungslos verläuft. Planungsteams nutzen diese Phase oft, um Entscheidungen über Raumplanung, Bauzeitabschätzungen, Materialien, Kostenschätzungen, parametrische Modellierung und Licht- und Energieanalysen zu treffen. Mit all den Daten, die aus diesen Entscheidungen gewonnen werden, kann ein Team einen Workflow erstellen, der sicherstellt, dass ein Projekt so effizient wie möglich funktioniert.
3. Konstruktion
Sobald der Entwurf und der Arbeitsablauf festgelegt sind, können die Auftragnehmer mit dem Bauprozess beginnen. Während sie die Struktur bauen, können sie zum BIM-Workflow und -Modell zurückkehren, um sicherzustellen, dass sie sich an die Pläne halten.
Neben der Verwendung von BIM, um auf dem gleichen Stand zu bleiben, können Bauleiter und andere Teammanager auf die Software zugreifen, um Änderungen an den Projekten vorzunehmen. Selbst die besten Pläne müssen möglicherweise angepasst werden, und BIM-Software gibt Teams die Möglichkeit, alle Projektrevisionen an einem zentralen Ort anzuzeigen. Mit der Software wird jeder wissen, wenn sich der Workflow oder die Struktur ändert.
4. Übergabe
Nach Abschluss des Baus ist der letzte Schritt des Prozesses die Übergabe der BIM-Informationen an den Facility Manager oder Kunden. Die Daten aus der Modellierung können ihnen helfen, ihre Anlage effizienter und kostengünstiger zu betreiben. Es kann ihnen auch helfen, wenn sie Reparaturen durchführen oder die Struktur renovieren möchten.
BIM bringt viele Vorteile mit sich, die es für Bauunternehmen und andere Branchen vorteilhaft machen. Von verbesserten Kostenbewertungen und besserer Kommunikation bis hin zu schnelleren Projektzyklen und sichereren Baustellen kann BIM Vorteile für fast jeden Aspekt des Baus eines Bauwerks bieten. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile des Einsatzes von BIM:
1. Genauere Kosteneinschätzungen
BIM-Software ist zwar mit einigen Kosten verbunden, kann aber verwendet werden, um Ihre Gesamtkosten zu senken. Viele Programme enthalten Projektschätzer, die die Kosten für Ihre Materialien und Ihren Betrieb bewerten können. Eine der beliebtesten Formen von Projektschätzern, die heute verwendet werden, ist 5D-BIM, eine modellbasierte Kostenbewertung. Die Software erleichtert die Automatisierung der Kostenbewertung und -bewertung, sodass sich die Mitarbeiter auf die Ergebnisse konzentrieren können, um den Wert zu maximieren und gleichzeitig die Kosten zu senken.
2. Bessere Teamarbeit und Kommunikation
Einer der größten Vorteile von BIM ist die Fähigkeit, Teams zu vernetzen und sie alle auf derselben Seite zu halten. Vorbei sind die Zeiten, in denen man physische Pläne vergleichen und sich die Zeit nehmen musste, den Mitarbeitern Änderungen mitzuteilen. Stattdessen ermöglichen viele BIM-Programme den Teammitgliedern, sich an einem benutzerfreundlichen Ort mit jedem Aspekt des Projekts zu verbinden.
BIM-Software verteilt Informationen nahtlos zwischen den Teams, um allen Projektbeteiligten zu helfen, alle Änderungen oder Daten zu verstehen, die dem Projekt hinzugefügt wurden. Ein Teil seiner Fähigkeit, Projektinformationen jederzeit auf dem neuesten Stand zu halten, ist die in die Software integrierte Cloud-Zugänglichkeit. Darüber hinaus kann auf BIM-Software oft von mobilen Geräten aus zugegriffen werden, sodass Benutzer Updates in Echtzeit bereitstellen und effektiver im Team arbeiten können.
3. Bessere Projektvisualisierung
In der Planungsphase ist die Fähigkeit, die Struktur zu visualisieren, entscheidend. Sie können 3D-Visualisierungs- und Simulationswerkzeuge verwenden, um eine digitale Darstellung des Aussehens eines fertigen Bauwerks zu erstellen. Diese Darstellungen helfen sowohl den Designern als auch den Kunden. Designer können Herausforderungen lösen und atemberaubende Einrichtungen entwickeln, während Kunden sehen können, ob die Designs ihren Erwartungen entsprechen.
Teammitglieder können auch die 3D-Visualisierung verwenden, um Risiken zu reduzieren und Probleme zu beseitigen, bevor sie entstehen. Durch die Überprüfung auf Fehler in den Plänen ist es weniger wahrscheinlich, dass kostspielige Änderungen oder zeitaufwändige Reparaturen auftreten, sobald der Bau beginnt.
4. Schnellere Projektzyklen
Mit BIM in Ihrer Ecke können Sie effizientere Projektpläne erstellen, die Ihren Teams helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, um die angestrebten Meilensteine zu erreichen. Die im Programm gespeicherten Daten und die Tools, die BIM zur Verfügung stellt, können auch dazu beitragen, dass Sie genaue Zeitschätzungen haben, was zu einer besseren Planung führt. Eine genauere Schätzung in Kombination mit der Möglichkeit, Fehler vor Beginn der Bauphase zu erkennen, kann oft dazu führen, dass Projekte schneller abgeschlossen werden.
Ein weiterer Aspekt von BIM, der dazu beiträgt, Projekte schneller abzuschließen, ist die Fähigkeit der Software, Pläne im System zu ändern und Änderungen in allen Teams leicht sichtbar zu machen. Dieses erhöhte Bewusstsein für Projektrevisionen sorgt dafür, dass Teams miteinander arbeiten, anstatt nicht synchron zu sein, weil ein neues Element nicht gut kommuniziert wird. Die Förderung einer verbesserten Zusammenarbeit durch BIM erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen Projektfristen einhalten und Projekte vorzeitig abschließen.
5. Sicherere Arbeitsplätze
Baustellen können ein gefährlicher Arbeitsplatz sein, insbesondere wenn Ihr Team nicht über genügend Informationen verfügt, um Bedrohungen zu erkennen. BIM-Tools können Ihr Team unterstützen, indem sie gefährliche Zonen identifizieren und es Ihnen ermöglichen, Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu mildern, bevor jemand verletzt wird oder das Projekt zurückgeworfen wird.
6. Niedrigere Ausgaben
Ein weiterer Hauptvorteil von BIM ist die Möglichkeit, die Ausgaben eines Unternehmens zu senken. Sie können Kosten vermeiden, die durch zurückgesetzte Projekte oder nicht verwendete Materialien entstehen. Sie können auch die Arbeitskosten für ein Projekt senken, indem Sie Aufträge schneller abschließen und Zeitpläne einrichten, die sicherstellen, dass keine vergeudete Zeit aufgrund von Missverständnissen verschwendet wird. Die höhere Sicherheit und Vorhersagefähigkeit der Software hilft Ihnen auch, das Risiko unerwarteter Kosten zu verringern.
7. Übergeordnete Strukturen
Mit all den Daten, die BIM liefert, können Sie Strukturen von höherer Qualität herstellen. Mit den Designtools können Sie gut synchronisierte Modelle erstellen, die Ihnen helfen, Fehler leichter zu erkennen und die Vision eines Kunden zu erfüllen. BIM gibt Ihnen eine bessere Kontrolle über jeden Aspekt des Lebenszyklus eines Projekts, was Ihnen hilft, qualitativ hochwertigere Strukturen zu erstellen. Sie können auch eine bessere Designästhetik in das Projekt integrieren, z. B. um sicherzustellen, dass natürliches Licht auf attraktive Weise durch eine Struktur fließt.
Ein entscheidendes Element eines effektiven Bauprojekts ist der Einsatz der richtigen Ausrüstung für die Anforderungen Ihres Projekts. Teil der Workflow-Phase von BIM ist die Auswahl der geeigneten Maschinen. Cat Rentals℠ ist eine großartige Option für Unternehmen, die auf der Suche nach Schwerlastmaschinen sind. Unsere Geräte sind branchenführend und bieten die Leistung und Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit richtig zu erledigen. Dank unseres umfangreichen Bestands und Händlernetzes werden Sie sicher zufrieden nach Hause gehen.
Durchstöbern Sie unseren Bestand an Cat-Mietausrüstung, um die ideale Maschine für Ihre Anforderungen auszuwählen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre örtliche Niederlassung, um mit einem Vertreter zu sprechen.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpg)