.png)
Verletzungen am Arbeitsplatz kommen in fast jeder Branche vor, aber Verletzungen im Baugewerbe sind besonders häufig und können oft schwer sein. Da im Baugewerbe in der Regel harte Arbeit, der Umgang mit schweren Materialien und die Arbeit in rauen Umgebungen erforderlich sind, besteht auf diesen Baustellen ein höheres Verletzungsrisiko als in vielen anderen Branchen.
Die OSHA hat vier Arten von Verletzungen ermittelt, die auf Baustellen am häufigsten auftreten. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was sie sind und welche Schritte Sie unternehmen können, um sie zu verhindern.
Stürze auf Baustellen werden in der Regel als Stürze aus der Höhe oder Stürze auf gleicher Ebene kategorisiert, z. B. Ausrutschen und Stolpern. Die meisten Stürze aus großer Höhe werden durch schlecht strukturierte Gerüste, unsachgemäße Verwendung von Leitern und ungeschützte Lücken in Treppenhäusern und Schächten verursacht. Ausrutschen und Stolpern sind oft die Folge von verlegten Gegenständen, die den Fußgängerverkehr behindern, sowie von Verschüttungen oder Lecks, die rutschige Oberflächen verursachen.
Es gibt mehrere Dinge, die Sie tun können, um Stürze bei der Arbeit zu vermeiden:
- Alle Sicherheits-Ausführungsbestimmungen für Dächer, Gerüste und Leitern befolgen und Mitarbeiter in diesen Ausführungsbestimmungen schulen
- Alle geeigneten Absturzausrüstungen wie Leitplanken, persönliche Absturzsicherungssysteme und Sicherheitsnetze verwenden.
- Halten Sie Arbeitsbereiche sauber, frei von Unordnung und gut ausgeleuchtet
- Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter Schuhe mit ausreichender Traktion tragen
Die OSHA definiert "von einem Gegenstand getroffen" als einen Aufprall zwischen einer Person und einem Gegenstand oder Ausrüstungsteil. Beispiele hierfür sind das Anfahren durch ein Fahrzeug und der gewaltsame Kontakt, der auftritt, wenn ein Gegenstand auf eine Person fällt.
Verletzungen durch Verletzungen können vermieden werden, indem gefährdete Bereiche deutlich markiert oder abgesperrt werden, und das Tragen geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzhelme und Schutzbrille kann dazu beitragen, ihre Auswirkungen zu minimieren. Weitere Vorsichtsmaßnahmen, die ergriffen werden können, sind:
- Material ordnungsgemäß stapeln, um herabfallende und rutschende Objekte zu vermeiden.
- Angehobene oder hängende Lasten vermeiden.
- Sicherstellen, dass Mitarbeiter wissen, dass sie sich nicht zwischen festen und sich bewegenden Objekten positionieren dürfen.
- Materialien und Werkzeuge ordnungsgemäß sichern, damit sie nicht herunterfallen.
- Nicht im Rückwärtsgang fahren, wenn die Sicht behindert ist.
Die häufigsten Verletzungen durch Stromschläge sind Verbrennungen auf der Haut, können aber auch schwerwiegendere Verletzungen wie Herzstillstand und Nervenschäden verursachen. Ein Stromschlag tritt normalerweise auf, wenn die Umgebung aufgrund einer schlechten Verkabelung, einer Beschädigung der Ausrüstung oder unsachgemäßer Arbeitspraktiken unsicher ist.
Die OSHA-Ausführungsbestimmungen decken die Anforderungen sowie die Konstruktion und Verwendung elektrischer Betriebsmittel ab. Sie empfehlen die Verwendung elektrischer Schutzvorrichtungen und eine ordnungsgemäße Isolierung, um Stromschläge zu verhindern.
Andere Möglichkeiten, Stromschläge zu verhindern, sind:
- Tragen Sie alle erforderlichen PSA.
- Ausrüstung ausschalten und ordnungsgemäße Verriegelungs- und Ausschilderungsverfahren durchführen.
- Einen sicheren Abstand zu unter Strom stehenden Teilen einhalten.
Unfälle treten auf, wenn ein Arbeiter zwischen zwei oder mehr Objekten eingeklemmt wird. Diese Unfälle können passieren, wenn ein Fahrzeug eine Person an einer Wand einklemmt, ein Körperteil in Maschinen gezogen wird oder Materialien auf jemanden zusammenbrechen.
Sich auf Ihre Umgebung zu konzentrieren, ist eine der besten Möglichkeiten, dies zu verhindern. Um sicher zu bleiben, vermeiden Sie:
- Stellen Sie sich zwischen schweres Gerät und ein unbewegliches Objekt.
- Halten Sie Ihre Hände oder andere Körperteile in die Nähe von sich bewegenden Objekten.
- Tragen von langen Ärmeln, Schmuck oder anderen Gegenständen, die sich an sich bewegenden Gegenständen hängen bleiben können.
- Arbeiten in Aushubbereichen, in denen sich Wasser ansammelt.
- sich im Schwenkradius eines rotierenden Objekts befinden.
Cat Rentals℠ liefert eine Reihe zuverlässiger Maschinen mit integrierten Sicherheitsfunktionen, um die Sicherheit auf Ihrer Baustelle zu erhöhen. Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren möchten, stöbern Sie online in unseren Maschinen oder rufen Sie uns unter 1-800-RENT-CAT an, um Informationen oder ein Mietangebot zu erhalten.
.jpg)