Umgang mit dem Transport von Baumaterialien
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Die Bauwirtschaft hängt von sicheren und pünktlichen Lieferungen ab. Die Branche trägt dazu bei, über 1,23 Milliarden US-Dollar für die amerikanische Wirtschaft zu generieren, und der größte Teil des Güterverkehrs wird per Lkw abgewickelt. Tatsächlich wickeln Lkw-Fahrer 72,7 % der gesamten Fracht in den Vereinigten Staaten ab. Wenn Sie die Logistik gut planen, schützen Sie Zeitpläne, senken Kosten und sorgen dafür, dass die Mitarbeiter produktiv bleiben.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Planung, Einhaltung und sichere Handhabung des Transports von gängigen Baumaterialien. Außerdem werden die Ausrüstungskategorien angezeigt, die Sie mieten können, um Produkte zum richtigen Zeitpunkt zu bewegen, zu heben und bereitzustellen.

Haben Sie einen Logistikplan

Ein vollständiger Plan umfasst ein- und ausgehende Umzüge, Materialien und Verpackungen, Ausrüstung, Standorteinrichtung, Kommunikation und regulatorische Anforderungen. Bauen Sie es vor der Mobilisierung.

  • Eingehender Transport: Gleichen Sie das gegenseitige Verhältnis zwischen Kosten und Zeit aus, damit die Produkte bei Bedarf ankommen. Frühe Ankünfte belasten die Lagerung und das Bargeld. Bei verspäteter Ankunft besteht die Gefahr von Unterbrechungen und Nacharbeiten.
  • Hinverkehr: Überschüssiges Material und gemietete Ausrüstung umgehend zurückgeben. Nehmen Sie Schritte für Abfall und Recycling auf, die den örtlichen Vorschriften entsprechen.
  • Materiallogistik: Bereitstellungen entsprechend Meilensteinen. Berücksichtigen Sie die tatsächlichen Kosten wie Miete, Kraftstoff, Be- und Entladezeit.
  • Ausrüstungslogistik: Listen Sie Maschinen und Anbaugeräte nach Aufgabe auf, wann und wo sie benötigt werden und wie Sie sie beschaffen, transportieren und zurückbringen.
  • Baustellenverwaltung: Bereiten Sie Zugangs-, Lager- und Hebebereiche für jede Lieferung vor. Den Boden Lager, den Wendebereich und die lichte Höhe über dem Kopf überprüfen.
  • Kommunikation: Veröffentlichen Sie einen einfachen Zeitplan, damit jeder weiß, was wann ankommt und wer sich darum kümmert. Teilen Sie Änderungen schnell mit.
  • Wetter und Jahreszeit: Planen Sie Regen, Wind, Hitze und Frost ein. Halten Sie Abdeckungen bereit und halten Sie Ersatzdaten für empfindliche Materialien bereit.
Vorschriften einhalten

Für den Lkw-Transport gelten Regeln, die die Straßen sicher und den Betrieb vorhersehbar halten. Wenn Sie die Grundlagen kennen, können Sie Feinanteile und Verzögerungen vermeiden.

Branchenorganisationen verfolgen die kritischen Probleme in der LKW-Branche. Die Federal Motor Carrier Safety Administration verlangt von vielen Fahrern die Verwendung eines elektronischen Protokollierungsgeräts (ELD) zur Aufzeichnung der Betriebsstunden. Befolgen Sie die Beschränkungen für Gewicht, Kapazitäten und Abmessungen und überprüfen Sie bei Bedarf die Lizenzierung.

Koordinieren Sie die Zeitplanung mit den Fahrern, damit die Lasten die Wiegestationen passieren und den Einsatzort erreichen können, wenn die Annahmefenster geöffnet sind. Bestätigen Sie die Baustellen-Zugangswege vor der ersten Lieferung.

Dachmaterialien

Dächer sind schwer und werden oft in gemischten Formen wie Rollenware, Schindeln und Paletten geliefert. Verwenden Sie das richtige Fahrzeug und sichern Sie die Zurrgurte für die jeweilige Lastart. Kipper mit Flachdeck oder Sattelzugmaschine funktionieren je nach Größe gut.

Bei der Anlieferung platzieren Kräne und Telehandler vor Ort Paletten auf den Dächern. Bei leichteren Bündeln übernehmen Gabelstapler oder Kompaktlader mit Palettengabeln das Entladen. Verwenden Sie Stoffgurte und Ratschen, um offene Decksladungen und Kantenschutz zu sichern, wo dies erforderlich ist.

Halten Sie einen Einweiser an Ort und Stelle, sperren Sie Hebebereiche ab und lagern Sie Materialien auf ebenen, geschützten Oberflächen, um ein Verrutschen oder Wasserschäden zu verhindern.

Baumaterialien für Schüttgüter

Zu den Schüttgütern gehören Zuschlagstoffe, Rahmenbauholz und Isolierungen. Halten und schützen Sie Lasten, damit sie intakt ankommen. Behälter, Kisten, Anhänger mit Planen, Abrollcontainer oder flache Ladeflächen mit Hebezeugen verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Be- und Abladebereiche an beiden Enden mit der richtigen Hebeeinrichtung ausgestattet sind. Verpackungen können aufgrund uneinheitlicher Größen eine Herausforderung darstellen, daher sollten Sie die Lagerung, Etikettierung und Handhabung im Voraus planen.

Bei drohender Witterung Abdeckungen verwenden und die Entwässerungswege freihalten, damit kein Material Wasser aufnimmt oder weggeblasen wird.

Möbel und Haushaltswaren

Nach Abschluss von Projekten benötigen empfindliche Gegenstände wie Geräte und Kunstwerke Wetterschutz und sorgfältige Handhabung. Geschlossene Lieferwagen und Anhänger schützen Waren vor Sonne und Regen.

Verwenden Sie Dollys und Kufen zur Begrenzung schwerer manueller Hebevorgänge, Polster und Planen, um Abrieb zu vermeiden, und Zurrgurte zum Sichern der Lasten. Rampen und Hebebühnen entlasten das Personal und verringern das Risiko, dass Gegenstände herunterfallen.

Erstellen Sie eine einfache Empfangs-Checkliste, damit die Teams die Anzahl überprüfen, auf Schäden prüfen und die Standorte für die Installation aufzeichnen können.

Betonmischungen

Transportbeton ist zeitkritisch. Sobald Wasser auf Zement und Zuschlagstoffe trifft, beginnen die Platzierungsfenster. Koordinieren Sie Anlagen, Fahrer und Baustellenteams, damit die Mischungen termingerecht ankommen und einschenken.

Zu den typischen Werkzeugen gehören Betonmischer, -platzierungen und -handhabungsgeräte: Mischerwagen, Pumpfahrzeuge, Vibratoren, Glättbleche und Kernbohrer. 

Qualifizierte Fahrer und klare Kommunikation helfen Ihnen, Qualität und Zeitpläne aufrechtzuerhalten. Bereiten Sie Zugangswege, Auswaschungsbereiche und Ersatzplatzierungswege vor. Halten Sie die Fertigbearbeitungswerkzeuge bereit, bevor der erste Lkw eintrifft.

Passen Sie bei Cat Rentals℠ Ihren Auftrag an die passenden Maschinen und Werkzeuge für das Bauwesen an. Zu den Kategorien gehören:

Tipps für Planung und Empfang
  • Stellen Sie das Material in der Nähe der Verwendungsstelle bereit, um die Rückverladung zu reduzieren.
  • Trennen Sie zerbrechliche oder hochwertige Güter und kennzeichnen Sie sie für die geschlossene Lagerung.
  • Die Anschlagpunkte und die Nennlasten vor dem Anbringen der Anschlagmittel kontrollieren.
  • Halten Sie die Gänge frei, schildern Sie Verkehrsmuster und verwenden Sie Spotter für enge Kurven.
  • Schließen Sie den Kreis mit Lieferanten, indem Sie Feedback zu Verpackung und Liefertermin geben.
Ausrüstung durchsuchen
Ausrüstung von Cat Rentals mieten

Durch das Mieten bleiben die Gemeinkosten gering und die richtige Maschine ist zur richtigen Zeit verfügbar. Sie können die Lieferung mit der Mobilisierung abstimmen und die Abholung beim Abschluss planen.

Um Preise und Verfügbarkeit zu überprüfen, stöbern Sie online in unseren Maschinen und wenden Sie sich dann an Ihren örtlichen Cat Rentals , um Größen, Lieferung und Support zu erhalten.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern

Es gibt viele bewegliche Teile innerhalb eines Bauprojekts, und das Bauprojektmanagement hilft, alles zusammenzubringen. Erfahren Sie noch heute mehr.

Weiterlesen

Verzögerungen bei Bauprojekten wirken sich auf die Produktivität aus und verringern die Gewinnmargen. Entdecken Sie die Hauptgründe für Verzögerungen bei Bauprojekten und erfahren Sie, wie Sie diese vermeiden können.

Weiterlesen

Risiken sind ein unvermeidlicher Teil des Lebens, aber Sie können eine aktive Rolle bei der Reaktion auf Risiken durch Risikomanagement übernehmen. Mehr erfahren mit Cat Rentals.

Weiterlesen

Wenn Sie die Abläufe Ihres Bauunternehmens optimieren möchten, kann Bau-Software ein großartiges Werkzeug sein. Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden.

Weiterlesen
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen