.png)
Der Straßenbau ist unerlässlich, um unsere Straßen und Autobahnen in gutem Zustand zu halten, und um diese Projekte zu einem sicheren, erfolgreichen Abschluss zu bringen, muss jeder aufmerksam sein. Wenn Sie in einer Baustelle fahren, sollten Sie mehrere Schritte unternehmen, um das Risiko von Verkehrsunfällen zu minimieren. Befolgen Sie diese Baustellen-Fahrregeln, um die Sicherheit aller zu gewährleisten:
Informieren Sie sich vor Ihrer Abreise über Ihre verlegen, um sich auf Arbeitszonen auf dem Weg vorzubereiten. Wenn möglich, Baustellen meiden und markierte Umwege benutzen.
Sobald Sie den Arbeitsbereich erreicht haben, ist es wichtig, wachsam und konzentriert zu bleiben, während Sie durch ihn fahren. Achten Sie besonders auf die Beschilderung, die wichtige Fahrtrichtungen wie Fahrstreifenwechsel und Geschwindigkeitsreduzierungen enthält. Es ist auch wichtig, Ablenkungen zu minimieren. Behalten Sie Ihre volle Konzentration auf der Straße, indem Sie:
- Verringern oder Ausschalten des Radios.
- Beenden Sie Telefonanrufe oder unterbrechen Sie Ihr Gespräch mit Passagieren.
- Verzicht auf Essen oder Trinken.
Beim Fahren durch eine Baustelle müssen viele Variablen berücksichtigt werden, von Fahrstreifen über Verkehrsänderungen bis hin zu Arbeiteraktivitäten. Durch die Reduzierung Ihrer Fahrgeschwindigkeit können Sie sicherer auf diese Variablen reagieren und das Unfallrisiko verringern. Sie sollten auch darauf vorbereitet sein, jeden Moment anzuhalten und den Arbeitern viel Raum zu geben.
Wenn Sie sich einer Fahrstreifensperrung nähern, fädeln Sie sich so schnell wie möglich vorsichtig in den offenen Fahrstreifen ein und achten Sie auf Autos in Ihren toten Winkeln. Wenn Sie warten, bis der Fahrstreifen zu Ende ist, und sich den Weg bahnen, gefährden Sie die Sicherheit aller.
Die häufigsten Arten von Unfällen in einer Baustelle sind Auffahrunfälle. Deshalb ist es am besten, zusätzlichen Abstand zwischen Ihnen und dem Auto vor Ihnen zu lassen, damit Sie mehr Zeit haben, anzuhalten oder sicher zu reagieren. Wenn Sie sich in der Nähe eines Busses oder Lastwagens befinden, geben Sie ihnen zusätzlichen Platz und versuchen Sie niemals, sie abzuschneiden, da große Fahrzeuge erhebliche tote Winkel haben.
Es ist auch wichtig, Abstand zu Baumaschinen zu halten. Wenn sich ein Gerät in Ihrem Weg befindet, lassen Sie viel Platz zwischen ihm und Ihrem Auto.
Baustellenarbeiter, die den Verkehr mit Gesten, Fahnen oder Schildern lenken, werden als Flagger bezeichnet. Wenn Sie einen Flagger sehen, befolgen Sie alle seine Anweisungen. Sie sollten davon ausgehen, dass ihre Anweisungen alle anderen Verkehrssignale oder Schilder außer Kraft setzen. Denken Sie daran, dass ihre Richtungen möglicherweise nicht mit den normalen Verkehrsmustern übereinstimmen.
Halten Sie jederzeit Ausschau nach Baustellenarbeitern. Selbst wenn Sie sie nicht sofort sehen, könnten sie direkt vor oder seitlich sein. Die Einhaltung aller Geschwindigkeitsbegrenzungen und Schilder trägt dazu bei, die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten, unabhängig davon, ob sie sich am Straßenrand befinden oder nicht sichtbar sind.
Wenn Sie Baumaschinen für Ihr nächstes Projekt benötigen, verfügen unsere Händler über einen umfangreichen Bestand an außergewöhnlichen Mietmaschinen, einschließlich Modellen zur Optimierung von Straßenarbeiten und zur Verbesserung der Sicherheit in Baustellen. Durchsuchen Sie Ihre Ausrüstung online oder rufen Sie uns unter 1-800-RENT-CAT an.
.jpg)