Mieten von Maschinen und wie Sie damit vielseitig und wettbewerbsfähig bleiben
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

In der heutigen Baubranche ist Vielseitigkeit der Schlüssel, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Einer der größten Vorteile des Mietens ist die Flexibilität, die es Ihnen gibt, um auf plötzliche Projektanforderungen zu reagieren. Wenn Sie Maschinen mieten, können Sie Ihre Fähigkeiten sofort skalieren, spezialisierte Aufträge erledigen und profitabel bleiben, ohne sich auf eine langfristige Eigentümerschaft festlegen zu müssen. 

Warum Maschinen mieten?

Auftragnehmer können Ausrüstung auf verschiedene Arten erwerben, aber das Mieten bietet oft die größte Flexibilität. Mietverträge ermöglichen es Ihnen, nur für die Zeit zu zahlen, in der Sie die Maschine nutzen, Ausrüstung zu wechseln, wenn sich die Arbeitsbedingungen ändern, und Verträge bei Bedarf zu verlängern. Zu den wichtigsten zu berücksichtigenden Faktoren gehören:

Nutzungshäufigkeit: Der Besitz von Altmaschinen, die täglich genutzt werden, mag sinnvoll sein, aber selten genutzte Maschinen sind oft billiger zu mieten. 

Vielseitigkeit: Maschinen wie Kompaktlader können Dutzende von Anbaugeräten handhaben, was sie zu einer idealen Mietmaschine macht.

Anpassungsfähigkeit: Mietgeräte geben Ihnen Zugriff auf einen vollständigen Maschinen-Katalog, sodass Sie immer das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit zur Hand haben.

Die Vorteile des Mietens von Ausrüstung

Mieten bietet Vielseitigkeit, aber auch finanzielle und betriebliche Vorteile: 

  1. Kapital sparen: Da Sie keine großen Anschaffungen tätigen müssen, können Sie den Cashflow für andere Prioritäten schonen.
  2. Erhöhen Sie die Kreditkraft: Mieten hat weniger Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit als Ausrüstungskredite.
  3. Vermeiden Sie Wertminderungen: Mietmaschinen werden vom Händler gewartet, daher ist der Wiederverkaufswert nicht Ihr Problem.
  4. Steuervorteile: Mietkosten sind als Betriebsausgaben vollständig abzugsfähig. 
  5. Flexibles Inventar: Rufen Sie die Abholung an, wenn Sie fertig sind, sodass kein Lagerbedarf entfällt.
  6. Reduzierte Einrichtungskosten: Lieferung und Abholung werden vom Händler durchgeführt.
  7. Geringere Wartungskosten: Die Händler decken Service und Reparaturen ab.
  8. Zugang zu moderner Technologie: Zu den Mietflotten gehören neuere Modelle mit erweiterten Funktionen. 
  9. Einhaltung der Sicherheit: Die Vermietung entspricht den EPA- und OSHA-Anforderungen.
  10. Erweiterter Bestand: Zugang zu Anbaugeräten wie Gabeln, Greifern und Erdbohrern.
  11. Probieren Sie es vor dem Kauf aus: Testen Sie die Maschinen, bevor Sie sich in den Besitz begeben.
  12. Möglichkeiten erweitern: Lehnen Sie niemals Aufträge wegen mangelnder Ausrüstung ab – mieten Sie, was Sie brauchen, um Aufträge zu erhalten. 

Weitere Mietvorteile finden Sie hier.

Wie das Mieten von Maschinen Türen öffnet

Vielseitigkeit bei der Ausrüstung führt zu Vielseitigkeit im Geschäft. Die Vermietung ermöglicht es Auftragnehmern, auf mehr Projekte zu Ausschreibungen, Spezialaufträge anzunehmen und sich an sich ändernde Kundenbedürfnisse anzupassen. Durch den Zugriff auf umfangreiche Händlerbestände sind Sie nie auf Ihren eigenen Fuhrpark beschränkt. Eine Partnerschaft mit Cat Rentals℠ bedeutet zuverlässige Ausrüstung, pünktliche Lieferung und kompetente Beratung zur Unterstützung neuer Chancen.

Sollten Sie Ausrüstung mieten? 

Mieten ist nicht für jeden Auftragnehmer die richtige Lösung, aber in vielen Fällen sinnvoll. Bedenken Sie:

  • Branchen-Benchmarks: Die Ausrüstung muss 60 bis 70 % der Zeit in Betrieb sein, um den Besitz zu rechtfertigen. Eine Nutzung unterhalb dieser Schwelle begünstigt das Mieten.
  • Gesamtkosten: Das Eigentum umfasst Lagerung, Versicherung und Wartung; Mieten bietet vorhersehbare Ausgaben.
  • Finanzielle Flexibilität: Mieten erfordern keine großen Anzahlungen und beinhalten oft zinslose Laufzeiten. 
  • Wartung und Ausfallzeiten: Händler stellen Service- und Ersatzmaschinen zur Verfügung, falls es zu Pannen kommt.
  • Kaufkraft: Große Mietunternehmen investieren in ihre Flotten, sodass Sie Zugang zu neueren, fortschrittlicheren Modellen erhalten.

Erfahren Sie mehr über langfristige Mietoptionen.

Mieten von Ausrüstung von Cat Rentals℠

Mieten bietet Ihnen Flexibilität, Erschwinglichkeit und Zugang zu moderner Technologie. Cat Rentals bietet eine große Flotte an Maschinen und Anbaugeräten, die durch 1.300+ Standorte weltweit unterstützt wird. Unsere Experten können Ihnen bei der Auswahl der richtigen Maschine für jedes Projekt helfen. 

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen