.png)
Gabelstapler sind ein entscheidendes Element für die Unterstützung der amerikanischen Wirtschaft. Für den Produktvertrieb und die Lagerhaltung sind Gabelstapler unverzichtbare Teile der Materialhandhabung. Die Aktivitäten in Lagern und Verteilzentren würden zum Erliegen kommen, wenn es nicht ihre treuen Gabelstapler gäbe. Auch andere Branchen setzen im täglichen Betrieb auf Gabelstapler.
So sehr Gabelstapler die Arbeitspferde vieler Unternehmen sind, sollten auch sie vorsichtig behandelt werden. Staplerunfälle mit Produktschäden oder Verletzungen von Arbeitern an industriellen oder gewerblichen Arbeitsplätzen sind viel zu häufig. Viele dieser Unfälle können jedoch durch eine ordnungsgemäße Gabelstaplerschulung verhindert werden. Diese Betriebsanleitung für Gabelstapler hilft Bedienern dabei, den sicheren Umgang mit einem Gabelstapler zu erlernen.
Springen Sie zu einem Abschnitt:

Dieses Handbuch zum Betrieb von Gabelstaplern befasst sich zunächst mit den vielen Einsatzmöglichkeiten von Gabelstaplern am Arbeitsplatz. Er behandelt die grundlegenden Gabelstaplertypen und ihre Zwecke. Ein klares und prägnantes Handbuch zur Gabelstaplerschulung muss auch die wichtigsten Ausführungsbestimmungen für sichere Gabelstaplerbetriebsverfahren enthalten, die besten Praktiken für den Betrieb von Gabelstaplern identifizieren und Anweisungen geben, wie Arbeitgeber Arbeitnehmer effektiv schulen können, damit sie jeden Arbeitstag unfallfrei sind.
Die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des US-Arbeitsministeriums identifiziert Gabelstapler als "angetriebene Flurförderzeuge". Die OSHA-Definition besagt, dass es sich um "mobile, motorbetriebene Fahrzeuge handelt, die zum Transportieren, Ziehen, Schieben, Stapeln, Heben oder Heben von Material verwendet werden". Per Definition umfassen Gabelstapler keine Hubwagen oder Sackkarren, aber sie umfassen diese sieben Gabelstaplerklassen. die ein breites Anwendungsfeld abdecken:
- Klasse 1: Elektromotor, Fahrer, Gegengewicht Muldenkipper mit Voll- oder Luftreifen
- Klasse 2: Elektromotor-Schmalgangstapler mit Vollreifen Gummi
- Klasse 3: Elektromotor-Sackkarren oder Hand-/Beifahrerwagen mit Vollreifen
- Klasse 4: Muldenkipper mit Verbrennungsmotor mit Vollreifen Gummi
- Klasse 5: Muldenkipper mit Verbrennungsmotor und Luftreifen
- Klasse 6: Zugmaschinen mit Elektro- und Verbrennungsmotor (alle Reifen)
- Klasse 7: Raue Terrain Gabelstapler mit Luftreifen
Jede Gabelstaplerklasse weist spezifische Konstruktionsmerkmale auf, die für unterschiedliche Anwendungen oder Verwendungszwecke vorgesehen sind. Beispielsweise sind Gabelstapler der Klasse 1 in amerikanischen Lagern am weitesten verbreitet und am weitesten verbreitet. Dieser Kurs umfasst Gabelstapler unterschiedlicher Größe, die Paletten mit praktisch jedem erdenklichen Produkt bewegen, stapeln und entfernen.
Gabelstapler der Klasse 2 sind spezialisierter. Aufgrund ihrer Kompaktbauweise werden Flurförderzeuge mit Klasse 2-Antrieb auf beengtem Raum eingesetzt, wie sie in vielen Verteilzentren vorkommen. Diese Schmalgangstapler werden allgemein als Kommissionierer bezeichnet, da sie fast ausschließlich zur Kommissionierung von Produkten für die Verteilung nach außen verwendet werden.
Bei der Gabelstaplerklassifizierung werden Modelle anhand ihrer Energiequelle sowie ihrer Reifenzusammensetzung unterschieden. Während Elektrostapler häufig in Innenräumen eingesetzt werden, finden intern Verbrennung Motorgabelstapler, die mit Propangas, komprimiertem Erdgas, Diesel oder Benzin betrieben werden, ihren besten Einsatz im Freien, wo die Abgase keine Gesundheitsgefährdung darstellen.
Gabelstapler sind nicht nur in Lager- und Distributionseinrichtungen zu finden. Gabelstapler kommen praktisch überall dort zum Einsatz, wo Material oder Produkte gehandhabt werden müssen. Andere gängige Orte, an denen Gabelstapler eingesetzt werden, sind:
- Baustellen
- Container-Werften
- Schienengüterverkehrsabfertigung
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Einsätze auf See und auf See
- Militär- und Verteidigungseinrichtungen
Das US-Ministerium für Arbeit und Branchen führt Statistiken über Gabelstaplerunfälle. Sie berichten, dass jedes Jahr etwa 20.000 schwere Verletzungen an amerikanischen Arbeitsplätzen aufgrund von Gabelstaplermissbrauch auftreten. Statistiken zeigen auch die vier Hauptursachen für tödliche Verletzungen im Zusammenhang mit Gabelstaplern:
- Gabelstaplerfahrer, die in Umkippen, Überschläge oder Umkippungen verwickelt sind
- Arbeiter zu Fuß von fahrenden Gabelstaplern angefahren
- Fußgänger werden von zusammenbrechenden Lasten erdrückt
- Arbeiter, die von Gabelstaplern fallen und unsachgemäß als Hebebühnen verwendet werden
Die meisten, wenn nicht sogar alle Gabelstaplerunfälle sind vermeidbar. Der amerikanische Gesetzgeber hat diese Realität erkannt und Ausführungsbestimmungen für Gabelstapler erlassen, um Arbeitgebern, die Arbeitnehmern den Betrieb von Gabelstaplern erlauben, unabhängig von ihrer Klasse eine starke Sicherheitspflicht aufzuerlegen. Jeder Arbeitgeber, der Gabelstapler an seinem Arbeitsplatz einsetzt, muss mit diesen beiden wichtigsten regulatorischen Dokumenten für Gabelstapler vertraut sein:
- OSHA 29CFR 1910.178 umreißt die Verantwortlichkeiten des Arbeitgebers für die formelle Schulung, Bewertung und Auffrischung der Gabelstaplerkompetenzen bei jedem Mitarbeiter, der zum Führen eines Gabelstaplers berechtigt ist.
- Das US-amerikanische Institut für nationale Normung (ANSI) B56.1-2016 Safety Standards for Low Lift and High Lift Trucks wurde von der International Truck and Standards Foundation (ITSF) entwickelt und beschreibt Best-Practice-Standards für den Betrieb von Gabelstaplern .
Zusammengenommen machen die Veröffentlichungen von OSHA und ANSI deutlich, dass Mitarbeiter verpflichtet sind, Schulungsprogramme für Gabelstaplerfahrer zu entwickeln und umzusetzen. Die Gabelstaplerschulung ist nicht als allgemeines Handbuch für einen sicheren Betrieb gedacht. Laut Gesetz müssen Arbeiter in der jeweiligen Gabelstaplerklasse und dem Modell, das sie betreiben, geschult werden. Die Vorschriften verpflichten Arbeitgeber, diese maschinenspezifischen Schulungen zu dokumentieren und die Fahrerkompetenz nachzuweisen.
Neben OSHA- und ANSI-Materialien tragen weitere wertvolle Tipps zur Sicherheit von Gabelstaplern dazu bei, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Hier sind fünf Top-Tipps, die jeder Gabelstaplertrainer und -fahrer kennen sollte:
- Alle Ausführungsbestimmungen für den Betrieb von Gabelstaplern beachten.
- Verstehen Sie die Physik hinter der Funktionsweise von Gabelstaplern.
- Machen Sie sich mit der Kapazität und den Grenzen des individuellen Gabelstaplers vertraut.
- Machen Sie sich mit der Arbeitsumgebung von Gabelstaplern vertraut.
- Gründliche Schulung für Gabelstaplerfahrer erhalten und alle drei Jahre auffrischen.
.png)
Der sichere Betrieb eines Gabelstaplers erfordert Geschick und Erfahrung. Die Entwicklung kompetenter Gabelstaplerfähigkeiten braucht Zeit und erfordert Erfahrung sowie kompetente Ausbildung. Der Betrieb eines Gabelstaplers kann gefährlich sein, und niemand sollte jemals einen angetriebenen Flurförderzeug ohne ausreichende Schulung bedienen. Diese Schulung beinhaltet die Grundprinzipien der Funktionsweise von Gabelstaplern.
Einen Gabelstapler zu bedienen ist nicht dasselbe wie ein Auto zu fahren. Obwohl es viele Unterschiede zwischen Autos und Flurförderzeugen gibt, ist der Hauptunterschied die Art und Weise, wie sie gelenkt werden. Herkömmliche Autos haben vier Räder und lenken mit den vorderen zwei. Die meisten Gabelstapler sind dreirädrig und haben drei Reifen. Der Gabelstapler wird durch ein einzelnes Hinterrad gelenkt, wodurch die Maschine in einem engen Wenderadius eingesetzt werden kann.
Beim sicheren Betrieb von Gabelstaplern geht es in erster Linie um das Stabilitätsmanagement. Vier Elemente tragen zur Stabilität oder Instabilität des Gabelstaplers bei. Um sicher zu sein, muss jeder Bediener diese Komponenten der Konstruktion eines Gabelstaplers kennen:
- Dreh- und Angelpunkt: Das Design eines Gabelstaplers ähnelt einer Wippe für Kinder. In seiner einfachsten Form muss ein Gabelstapler die angehobene Last ständig versetzen. Eine hinten montierte Kontergewicht erreicht diese ausgleichen und setzt auf einen entscheidenden Drehpunkt. Dies sind die Vorderräder des Gabelstaplers, die die Last und das Kontergewicht gleichmäßig verteilen.
- Schwerpunkt: Während der Drehpunkt oder die Vorderräder die Kräfte von vorne nach hinten ausgleichen, muss die Konstruktion eines Gabelstaplers die Kräfte von Seite zu Seite ausgleichen. Das Ausbalancieren des beladenen Gabelstaplers in alle Richtungen erfordert einen präzisen Punktausgleich für Zentrifugal- und Schwerkraftkräfte, die je nach Lastgewicht und -höhe variieren. Dieses bewegliche Ziel wird als Schwerpunkt des Gabelstaplers bezeichnet und ändert sich ständig.
- Stabilitätsdreieck: Da die meisten Gabelstapler ein Dreirad haben, hängt die Lastübertragung von der Maschine auf den Boden oder den Boden von drei Radpunkten ab. Zwischen den drei Reifen ist ein imaginäres Dreieck aufgedruckt, und es obliegt dem Bediener, sicherzustellen, dass das Lastgewicht des Gabelstaplers innerhalb dieses Dreiecks übertragen wird. Wird der Lastpunkt außerhalb der Linien bewegt, führt dies zu Instabilität und einem wahrscheinlichen Umkippen.
- Lastschwerpunkt: Der Gabelstapler-Lastschwerpunkt bezieht sich auf die Platzierung der Last auf den Gabeln des Geräts. Mathematisch ausgedrückt ist das Maß der Abstand von der Gabelvorder- bzw. -vorderkante und dem Mittelpunkt der Last. Die meisten Gabeln haben eine Reichweite von 48'', sodass der Lastschwerpunkt in einem optimalen Abstand von 24'' oder weniger vom Gabelstapler-Hubmast oder der Hinterkante der Gabel liegt. Für die Aufrechterhaltung einer sicheren Stabilität ist es entscheidend, die Last von vorn nach hinten und von Seite zu Seite auf den Gabelzinken zentriert zu halten.
Sobald ein neu geschulter Gabelstaplerfahrer die Physik der Maschine verstanden hat, ist es an der Zeit, die Bedienung praktisch zu erlernen. Der sichere Betrieb eines Gabelstaplers ist dann eine Frage des Verständnisses der Bedienelemente und der Aufrechterhaltung eines vollständigen Situationsbewusstseins für die Arbeitsumgebung. Wachsamkeit und Achtsamkeit sind für den sicheren Betrieb von Gabelstaplern von größter Bedeutung. Hier sind die grundlegenden Schritte für den sicheren Betrieb eines Gabelstaplers:
- Vorabinspektion: Die besten Betriebspraktiken für Gabelstapler beginnen mit dem Befolgen einer Checkliste, um sicherzustellen, dass sich der Muldenkipper in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand befindet.
- Auf- und Absteigen: Die Schulung umfasst die richtigen Verfahren für das sichere Betreten und Verlassen des Steuerbereichs des Gabelstaplers.
- Bedienelemente: Ein sicherer Bediener ist mit allen Bedienelementen einschließlich Hydraulik, Bremsen, Lenkung und Sicherheitsfunktionen vollständig vertraut.
- Ladungssicherung: Zum sicheren Betrieb gehört es, sicherzustellen, dass die umgeschlagene Last sowohl allein als auch an den Gabelstaplerzinken sicher ist.
- Bewegung: Hierbei wird mit einer Last gefahren. Die oberste Regel lautet, niemals einen Gabelstapler in einer Fahrbewegung mit einer angehobenen Last zu bewegen.
- Achtung: Sichere Bediener sind sich der Umgebung vollkommen bewusst, einschließlich aller anderen Arbeiter, die sich möglicherweise im Arbeitsbereich des Gabelstaplers befinden.
- Parken und Sichern: Das Abstellen eines Gabelstaplers für einen beliebigen Zeitraum erfordert das sichere Anlegen der Bremsen, das Unterlegen der Räder an einer Steigung und das Deaktivieren von Energiequellen.
- Betankung und Wartung: Das sichere Betanken eines Gabelstaplers und seine ordnungsgemäße Wartung ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Betriebs. Diese Aufgaben müssen in ein gründliches Gabelstapler-Betriebsanleitungsprogramm aufgenommen werden.
.png)
OSHA-Ausführungsbestimmungen und ANSI-Richtlinien verlangen, dass jeder amerikanische Arbeitgeber, der Gabelstapler verwendet, jeden Mitarbeiter, der einen Gabelstapler benutzt, in die sichere Bedienung einer bestimmten Maschine einweist. Wenn ein Gabelstaplerfahrer nicht formell geschult, praktisch unterrichtet und schließlich bewertet wird, kann dies im Falle eines Unfalls zu schweren Strafen und einer erheblichen Haftung führen. Die Gesetze verlangen auch, dass alle drei Jahre oder unmittelbar nach einem unsicheren Vorfall mit dem Gabelstaplerbetrieb Auffrischungsschulungen durchgeführt und dokumentiert werden.
Im ganzen Land sind mehrere kompetente und unabhängige Gabelstapler-Schulungsagenturen tätig. Kein Gesetz schreibt einen Gabelstaplerschein vor, obwohl jede glaubwürdige Schulungsagentur eine Bescheinigung ausstellt, aus der hervorgeht, dass ein Schüler ein organisiertes Schulungsprogramm erfolgreich abgeschlossen hat. Die OSHA- und ANSI-Richtlinien ermöglichen Flexibilität, sodass jeder Arbeitgeber sein eigenes internes Programm entwickeln und genehmigen kann, sofern es diese Anforderungen erfüllt:
- Formale Anweisung: Die Schulung eines Gabelstaplerfahrers umfasst zunächst eine formelle Diskussion, einen Vortrag oder eine andere Art von interaktiver Lernsitzung wie einen Video- oder Onlinekurs. Dieser Schritt stellt sicher, dass der Auszubildende über ein solides Verständnis der Konstruktion und der Betriebsverfahren von Gabelstaplern sowie der Fähigkeiten und Grenzen der jeweiligen Maschine verfügt.
- Praktische Ausbildung: Im zweiten Schritt muss ein Auszubildender den Gabelstapler, den er betreiben möchte, physisch bedienen. Die praktische Schulung umfasst alles von der Vorinspektion bis zur Endabstellung. Die Schüler demonstrieren ihre Kompetenz, indem sie den Gabelstapler starten, Lasten bewegen und ihn dann sicher in einer realen Umgebung betanken und abstellen.
- Persönliche Bewertung: Bevor die Fähigkeit eines Mitarbeiters, einen Gabelstapler am Arbeitsplatz sicher zu bedienen, genehmigt wird, muss ein kompetenter Aufseher die Leistung eines neuen Auszubildenden bewerten. Die Bewertung umfasst die Beobachtung des Schülers bei jedem Arbeitsschritt und die Überprüfung, ob er die Fähigkeit behalten hat, selbstständig einen Gabelstapler zu fahren. Der Bewerter muss jemand sein, der bereits über dokumentierte Fähigkeiten und Erfahrungen im Umgang mit dieser speziellen Ausrüstung verfügt.
- Auffrischungsaktualisierung: Alle drei Jahre muss ein Gabelstaplerfahrer eine Auffrischungsschulung absolvieren, unabhängig davon, wie erfahren oder geschickt er ist. Dies ist ein Schutz vor Selbstzufriedenheit, und es muss kein langwieriges oder kompliziertes Verfahren sein. Darüber hinaus schreiben die Ausführungsbestimmungen vor, dass jede Person, die einen unsicheren Vorfall mit dem Gabelstaplerbetrieb hatte, sofort mit einer Form von dokumentierter Auffrischungsschulung neu bewertet werden muss.
- Kompetenzdokumentation: Es ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass jeder Arbeitgeber, der Gabelstapler am Arbeitsplatz einsetzt, genaue und aktuelle Aufzeichnungen über die Kompetenz des Bedieners führt. Die Aufzeichnungen können als Anmerkung in einer Datei verfasst oder elektronisch gespeichert werden. Das Hauptanliegen besteht darin, dass die Fähigkeiten und die Sicherheit des Bedieners den Inspektoren eine Art von Aufzeichnungen zur Verfügung stellen, mit denen überprüft werden kann, ob der sichere Betrieb des Gabelstaplers eine Priorität am Arbeitsplatz ist.
Die Ausbildung eines Gabelstaplerfahrers erfordert ein Engagement für die Sicherheit und eine Unternehmenskultur, die sich für sichere Arbeitspraktiken einsetzt und nicht nur die OSHA-Regeln oder ANSI-Best-Practice-Empfehlungen einhält. Obwohl die Ausbildung eines Gabelstaplerfahrers viele Aspekte umfasst, müssen bestimmte Grundbegriffe durch den formalen, praktischen und Bewertungsprozess vermittelt werden. Die wichtigsten Erkenntnisse, die in der Betriebsanleitung für Gabelstapler behandelt werden sollten, sind:
- Kennen Sie die Tragfähigkeit des individuellen Gabelstaplers und überschreiten Sie diese niemals.
- Vor dem Starten eines Gabelstaplers sicherstellen, dass alle Sicherheitsfunktionen und -vorrichtungen funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Last immer mittig innerhalb des Kippwinkels des Gabelstaplers bleibt.
- Niemals und unter keinen Umständen mit angehobener Last fahren.
- Kein Arbeiter unter einer angehobenen Last stehen lassen.
- Beim Betrieb an Steigungen immer mit der Last bergauf fahren.
- Behalten Sie jederzeit die Sicht, egal ob vorwärts oder rückwärts.
- Im Falle eines Überschlags im Fahrerkäfig bleiben und nicht herausspringen.
- Während jeder Gabelstaplerbewegung stets einen Sicherheitsgurt oder eine Haltestange anlegen.
- Beim Betrieb auf einer Laderampe oder Rampe die Grenzen genau beachten.
- Sicherstellen, dass die Ladung selbst mit Stretchfolie, Bändern oder Zurrgurten gesichert ist.
- Niemals einen Arbeiter auf der Gabel anheben, es sei denn, es befindet sich eine zugelassene Hebevorrichtung.
- Checklisten sind ein Freund eines Gabelstaplerfahrers und sollten wie eine solche behandelt werden.
.png)
Cat Rentals℠ ist auch eine wertvolle Ressource für Gabelstaplerbesitzer und -fahrer. Mit einem ausgedehnten Netz von Cat-Händlern für Maschinenvermietung in den USA und anderen Teilen der Welt unterstützt Cat Rentals Unternehmen bei der Beschaffung hochwertiger Cat-Gabelstapler , Telehandler mit geradem Hubmast und anderer erstklassiger Materialumschlagmaschinen , um die amerikanische Wirtschaft aufzubauen. Darüber hinaus liefert Cat Rentals Maschinen von über 70 anderen Allied-Highend-Marken sowie ein komplettes Sortiment an Cat-Produkten.
Weitere Informationen darüber, wie Cat Rentals Ihrem Unternehmen helfen kann, erhalten Sie telefonisch unter 1-800-RENT-CAT oder suchen Sie noch heute Ihren nächstgelegenen Standort heraus und mieten Sie alles Notwendige von den Leuten, die alles tun, was nötig ist.
.jpg)