.png)
Die richtige Wahl des Gabelstaplers kann dazu beitragen, die Produktivität und Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes zu verbessern. Diese Maschine ist in verschiedenen Größen und Hubmöglichkeiten erhältlich und variiert je nach Situation und Einsatzort. Bei der Auswahl des richtigen Gabelstaplers müssen Sie Ihren Verwendungszweck und die Art der Waren kennen, die Sie umschlagen werden. Unser Leitfaden zu den verschiedenen Arten von Gabelstaplern hilft Ihnen bei der Auswahl des besten für Ihre Bedürfnisse.
Springen Sie zu einem Abschnitt:
Ein Gabelstapler ist ein motorisierter Industriestapler, der zum Heben und Transportieren von Materialien und Gegenständen verwendet wird. Sie werden von der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) reguliert, um betriebliche Standards für ihre sichere Verwendung am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Die OSHA kategorisiert die verschiedenen Arten von Gabelstaplern danach, wie sie angetrieben werden, wie sie betrieben werden und wo sie eingesetzt werden.
Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) gab es zwischen 2011 und 2017 614 Todesfälle am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit Gabelstaplern. Es ist wichtig zu wissen, wie die OSHA Industriefahrzeuge klassifiziert, damit Sicherheitsmanager sicherstellen können, dass jeder, der einen Gabelstapler bedient, die OSHA-Standards einhält.
Nachfolgend sind die sieben Gabelstaplerklassifizierungen der OSHA aufgeführt :
Klasse I: Fahrer-LKWs mit Elektromotor
Diese Industriestapler werden elektrisch betrieben, was sie zum bevorzugten Gabelstaplertyp für Innenräume macht. Gabelstapler der Klasse I können als Gegengewicht oder dreirädrig ausgeführt sein und sind mit Polster- oder Luftreifen ausgestattet. Der Fahrer kann den Gabelstapler je nach Modell entweder aus einer stehenden oder einer sitzenden Position bedienen.
Gabelstapler der Klasse I werden am häufigsten in Lagerhäusern, Einzelhandelslagern, Fabriken und Lebensmittellagern eingesetzt und hauptsächlich für den Transport von Lagerbeständen und Paletten eingesetzt.
Klasse II: Elektromotor-Schmalgangstapler
Schmalgangstapler mit Elektromotor wurden entwickelt, um den Stauraum zu maximieren, und werden in engen Räumen eingesetzt, in denen die Gänge zu schmal sind, um einen Gabelstapler zu wenden. Diese Gabelstapler können entweder als Kommissionierer oder als Aufnehmer fungieren. Die Kommissionierer bewegen das Inventar senkrecht zum Fahrer, während die Schubmaststapler die Lasten senkrecht zum Fahrer heben.
Als extrem manövrierfähige Gabelstapler sind Gabelstapler der Klasse II für den schnellen und effizienten Transport von Inventar in stark frequentierten Lagern konzipiert.

Klasse III: Elektromotor-Sackkarren
Als batteriebetriebene, handgesteuerte Gabelstapler werden Sackkarren von Seite zu Seite von der Lenksteuerung bewegt, um sie anzutreiben. Bei diesen Fahrzeugen kann es sich je nach Modell entweder um handgeführte Gabelstapler oder als Mitfahrgabelstapler handeln.
Gängige Arten von Sackkarren sind Hubwagen, Walkiestapler und abschleppen. Sie werden in der Regel als zusätzliche Unterstützung verwendet, um den Bestand zu verwalten, den größere Gabelstapler später bewegen werden.
Klasse IV: Gabelstapler mit innerem Verbrennungsmotor mit gefederten Reifen
Gabelstapler der Klasse IV werden mit Diesel, Benzin oder Erdgas betrieben. Durch ihre gefederten Reifen sind sie ideal für den Einsatz in Innenräumen auf glatten, ebenen Oberflächen, wie z. B. Lagerhallen und Lagereinrichtungen. Dieser Gabelstaplertyp wird am häufigsten für den Transport von Palettengütern verwendet, einschließlich des Be- und Entladens von Lieferwagen.
Da sich Kissenreifen tiefer über dem Boden befinden als Luftreifen, können interne Verbrennung Elastikreifen Gabelstapler in Umgebungen mit geringem Abstand verwendet werden. Es gibt viele verschiedene Modelle von Gabelstaplern der Klasse IV mit einem enormen Spektrum an Tragfähigkeiten, von kleinen Anwendungen bis hin zu schweren Industrieanwendungen.
Klasse V: Gabelstapler mit Luftreifen mit Verbrennungsmotor
Gabelstapler der Klasse V ähneln den Gabelstaplern der Klasse IV ähnlich, verfügen jedoch über Luftreifen anstelle von Federungsreifen. Diese Reifen machen sie ideal für Außenanwendungen wie Holzlager und Baustellen, können aber auch in Innenräumen verwendet werden.
Wie Gabelstapler der Klasse IV gibt es auch Gabelstapler der Klasse V in einer unglaublichen Bandbreite von Kapazitäten, von Einzelpalettenanwendungen bis hin zum Beladen von Frachtcontainern.
Klasse VI: Schlepper mit Elektro- und Verbrennungsmotor
Bei abschleppen Traktoren handelt es sich nicht um vertikale Hubvorgänge, sondern um Sitz- oder Aufsitzstapler, die die Lasten horizontal abschleppen. Sie werden häufig auf Flughäfen und Fließbändern eingesetzt, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Sie können entweder von einem internen Verbrennung Motor wie Diesel-, Gas- oder Gasmotor oder von Batterien angetrieben werden.
Da Schlepper in der Regel in Umgebungen eingesetzt werden, in denen sie große Entfernungen abschleppen müssen, sind sie auf Geschwindigkeit, hohe Beschleunigung und enge Wenderadien ausgelegt.

Klasse VII: Raue Terrain-Gabelstapler
Die letzte Klasse von Industriegabelstaplern der OSHA ist der Geländestapler, der sich auf alle Gabelstapler bezieht, die für den Außenbereich und unebenes Gelände ausgelegt sind. Laut OSHA bedeutet diese Definition jedoch nicht, dass alle Gabelstapler der Klasse VII auf jeder Art von Gelände eingesetzt werden können. Es gibt bestimmte Einstellungen, in denen verschiedene Arten von Gabelstaplern der Klasse VII am besten geeignet sind.
Ein Telehandler ist beispielsweise ein Gabelstapler der Klasse VII, der für Baustellen entwickelt wurde. Der niedrige Radstand und die breite Achslastverteilung verleihen ihm Stabilität, da der Teleskoparm mehrere Meter vor der Maschine in die Luft ragen kann, ohne dass es zu einer Destabilisierung kommt.
Während die Klassifizierungen der OSHA für Sicherheit Manager und Arbeitgeber aufgrund der Anforderungen am Arbeitsplatz Sicherheit unerlässlich sind, bezeichnen die meisten Menschen Gabelstapler nach ihrem Typ und nicht nach ihrer Klasse. Wenn Sie die verschiedenen Arten von Gabelstaplern und deren Verwendung kennen, können Sie den richtigen Gabelstapler für Faktoren wie Einstellung, Anwendung, Gewichtskapazität und mehr auswählen.
Während alle Gabelstapler darauf ausgelegt sind, Vorräte oder Materialien zu bewegen, entweder durch Heben oder Ziehen, variieren sie dramatisch in der Art und Weise, wie sie sich bewegen und die Tragfähigkeit, die sie tragen können. Nachfolgend finden Sie 10 verschiedene Gabelstaplertypen, die auf Baustellen oder in Lagereinrichtungen am beliebtesten sind.

1. Lagergabelstapler
Wenn Sie sich einen Gabelstapler vorstellen, denken Sie wahrscheinlich an einen Lagergabelstapler. Dabei handelt es sich um Gabelstapler, bei denen der Fahrer den Stapler wie bei einem Golfwagen von der Fahrerkabine aus steuert. Mit hydraulischen Gabelzinken, die sich direkt vor dem Stapler ausfahren, hebt ein Lagergabelstapler Paletten und andere große Gegenstände vertikal an und bewegt sie, um sie auf dem Regal zu platzieren oder aus dem Regal zu entfernen.
Wie der Name schon sagt, werden Lagergabelstapler in Innenräumen in Lagern und Lagereinrichtungen eingesetzt, insbesondere für den Zugang zu Regalen. Sie eignen sich am besten für den Transport schwerer Lasten zwischen 1 und 5 Tonnen über kurze Strecken und auf flachen und ebenen Flächen.
2. Seitenlader
Ein Seitenlader bewegt sich seitwärts durch die Lagergassen. Da der Seitenlader seitwärts ausgerichtet ist, bewegt er sich in die gleiche Richtung wie die Ladung, was ihn für den Transport von Gütern mit langer Länge wie Rohrleitungen, Rohrleitungen und Schnittholz nützlich macht. Diese Fähigkeit ermöglicht es ihnen, sich durch schmale Gänge zu bewegen und Materialien anzuheben und zu bewegen, ohne an den Gangeingängen oder Ecken blockiert zu werden.
Diese Gabelstapler werden am häufigsten von einem geschlossenen Fahrerhaus aus bedient, aber es gibt auch ein Standmodell, das für Innenräume üblich ist. Es sind auch andere Versionen erhältlich, bei denen die Räder um 90 Grad gedreht sind, um sowohl seitlich als auch vorwärts transportiert zu werden.
3. Gegengewichtsstapler
Als eine Art Lagergabelstapler haben Gegengewichtsstapler ihren Namen von dem Gewicht, das sie hinten haben, um das Gewicht der Frontlast auszugleichen und ein Umkippen zu verhindern. Diese Gabelstapler können entweder im Sitzen oder im Stehen ausgeführt werden, sodass der Bediener zwischen dem Transport von Lasten schnell in den Gabelstapler ein- und aussteigen kann.
Eine andere Art von Gegengewichtsstapler ist die dreirädrige Version, mit der der Bediener leicht in engen Kreisen manövrieren kann. Durch diese Funktion eignen sich dreirädrige Gegengewichtsstapler besser für Lager mit engen Gängen oder im Allgemeinen für kleine Räume. Sie werden häufig in Lagerhallen verwendet und können elektrisch, mit Propangas oder Diesel betrieben werden.

4. Telehandler
Ein Telehandler ist eine Art Industriegabelstapler mit einem Ausleger und einem Teleskoparm. Telehandler fungieren als eine Kombination aus einem Kran und einem Gabelstapler und sind zum Anheben oder Abrufen von Lasten aus sehr hohen Räumen und oft in ungewöhnlichen Winkeln konzipiert. Einige Modelle können eine Höhe von bis zu 45 Fuß erreichen und sind damit ideal für Industriebaustellen geeignet.
Wie alle Gabelstapler verfügen auch Telehandler über Gabelzinken, die zum Transport von Palettenladungen, großen Baumaschinen und Baumaterialien dienen. Die Gabeln können auch gegen kompatible Anbaugeräte ausgetauscht werden, wodurch Telehandler äußerst vielseitig einsetzbar sind und in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt werden können.
Insbesondere können Telehandler mit großer Kapazität Lasten von mehr als 15.000 Pfund transportieren und sind in der Öl-, Gas- und Bergbauindustrie weit verbreitet.
5. Industrie-Gabelstapler
Ein Industriegabelstapler ist ein weit gefasster Begriff, der Gabelstapler mit hoher Kapazität beschreibt, die in schweren Industrieanwendungen eingesetzt werden. Diese Gabelstapler sind Standard in Lagern, die sehr schwere Gegenstände wie Beton- und Metallprodukte umschlagen.
Sie können auch zum Transport von Ziegel-, Steinbruch- und Forstprodukten verwendet werden, einschließlich Lasten von mehr als 30.000 Pfund. Diese Fähigkeit, große Nutzlasten zu transportieren, ist das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Industrie- und Lagergabelstaplern.
Industriegabelstapler verfügen bei ungeraden Winkeln zwar nicht über die Tragfähigkeit wie Teleskopstapler, verfügen jedoch über eine gute Manövrierfähigkeit und Haltbarkeit, die auch in industriellen Umgebungen erforderlich sind.
6. Raue Terrain-Gabelstapler
Geländestapler werden auch als Gabelstapler mit geradem Hubmast bezeichnet und sind für den Einsatz im Freien konzipiert. Mit großen, robusten Luftreifen können Gabelstapler für raues Gelände unebene Oberflächen wie felsige, schlammige oder schneebedeckte Böden passieren.
Gabelstapler für raues Gelände sind für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung über eine größere Fläche ausgelegt und sorgen dafür, dass der Muldenkipper und die Last während des Transports stabil bleiben. Gabelstapler für unebenes Gelände haben auch ein Gewicht auf der Rückseite, um die vordere Last auszugleichen.
Geländestapler werden hauptsächlich auf Baustellen eingesetzt und transportieren große und schwere Baumaterialien und -geräte. Mit einem leistungsstarken Motor können Gabelstapler für unebenes Gelände hohe Geschwindigkeiten erreichen, die für effiziente Arbeiten im Freien erforderlich sind.
7. Hubwagen
Hubwagen sind kompakte angetriebene Muldenkipper, die auf das Heben und Bewegen kleinerer Lasten spezialisiert sind. Aufgrund der geringen Stellfläche eignen sich Palettenheber ideal für Lagerhäuser, in denen kleinere, leichtere Lasten gelagert werden, wie z. B. in Lebensmittel- und Getränkebetrieben. Sie sind eine sehr beliebte Option, weil sie erschwinglich und wartungsarm sind.
Hubwagen sind sehr einfach zu bedienen, da die Vordergabeln direkt unter der Palette platziert und von einem Hydraulikheber vom Boden abgehoben werden. Da sie klein sind, haben sie keine große Reichweitenkapazität. Stattdessen werden sie in der Regel verwendet, um bodennahe Lasten von einem Ort zum anderen zu transportieren, Vorbereitung sie für den Versand oder die Lagerung zu verwenden.
8. Walkie-Stacker
Walkiestapler sind eine Art elektrischer Gabelstapler ohne Fahrerkabine. Stattdessen verfügen sie über eine Plattform, auf der der Bediener hinter den Gabeln steht, um zu bedienen, was bedeutet, dass der Bediener hinter dem Muldenkipper hergeht. Es verfügt über einen angebrachten Griff, mit dem der Bediener den Walkie-Stacker steuert.
Da es sich nicht um leistungsstarke Stapler handelt, eignen sich Walkiestapler besser für den Transport von Gütern über kurze Entfernungen. Wie Palettenheber sind auch Walkiestapler ideal für leichtere Lasten. Im Gegensatz zu Hubwagen werden Walkiestapler jedoch eingesetzt, wenn Sie eine viel größere Reichweite benötigen, als ein Hubwagen bieten kann.
Walkiestapler werden in Lagerhäusern, im Einzelhandel und in der Lagerung eingesetzt, wobei einige Modelle für schmale Gänge konzipiert sind.

9. Kommissionierer
Ein Aufnehmer ist eine Art Gabelstapler, der dazu dient, Arbeiter zu Regalen oder hohen Stellen zu heben, um Artikel zu platzieren oder abzurufen. Es handelt sich um elektrische Gabelstapler, die fast ausschließlich in Innenräumen eingesetzt werden.
Lager, die verschiedene Waren für Kundenaufträge lagern, benötigen Kommissionierstapler, um den Mitarbeitern zu helfen, Aufnehmer schnell und effizient zu erfüllen. Anstatt eine ganze Palette oder einen ganzen Behälter nach unten zu ziehen, um Produkte zu entnehmen, ermöglicht eine Auftrags Aufnehmer dem Arbeiter, zum Lagerbehälter zu gehen, um einzelne Artikel herauszupicken.
10. Standardgabeln
Eine Standardgabel ist eine Art elektrischer Gabelstapler, der in Innenräumen verwendet wird, insbesondere in großen Lagerhallen mit hohen Regalen. Die Gabeln des Schubmaststaplers ragen über die Lkw-Fahrerkabine hinaus, die sich seitlich zur Last und den Gabeln befindet. Diese Funktion macht es nützlich für die Navigation durch enge Gänge in überfüllten Lagern.
Der Schubmaststapler verfügt außerdem über zwei Stabilisatorstützen, die ein Umkippen des Muldenkippers bei Erreichen der Höhe mit schweren Lasten verhindern. Mit einem offenen Raum bieten Schubmaststapler dem Fahrer eine gute Sicht und damit eine bessere Manövrierfähigkeit.
Da sich die Schubmaststapler in geringer Bodenhöhe befinden, eignen sie sich für den Einsatz im Freien oder überall dort, wo es unebene Oberflächen gibt.
So wie es verschiedene Arten von Gabelstaplern gibt, gibt es auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, sie zu verwenden.
Bei der Auswahl des richtigen Gabelstaplertyps für Ihre Bedürfnisse ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Arten von Gabelstaplern verwendet werden. Es ist wichtig zu wissen, wie Ihr Unternehmen einen Gabelstapler einsetzt, bevor Sie in einen neuen Gabelstapler investieren oder einen für Ihr bevorstehendes Projekt mieten.
Sobald Sie bestimmt haben, was Ihr Gabelstapler leisten soll, können Sie eingrenzen, welcher Gabelstaplertyp für Sie geeignet ist. Im Folgenden finden Sie vier verschiedene Möglichkeiten, Gabelstapler zu verwenden:

Umgang mit Material und Hilfsmitteln
Die naheliegendste Art, einen Gabelstapler zu verwenden, ist der Transport von Materialien, sei es in Innenräumen in Lagerhallen oder Einzelhandelszentren oder im Freien auf Baustellen. Der Transport von Materialien wird mit dem richtigen Gabelstaplertyp, der für die richtige Gewichtskapazität geeignet ist, erheblich vereinfacht.
Einige Beispiele für Materialumschlaganwendungen für Gabelstapler sind:
- Transport von Schnittholz, Stahlbalken, Fachwerken, Trockenbauwänden und anderen Baumaterialien in Baustoff-Versorgungshöfen
- Heben von schweren Industriegütern wie Ziegelsteinen, Beton und Stein in Bergwerken und Steinbrüchen
- Bewegen großer Container wie Müllcontainer, Recycling-Behälter und mobile Toiletten
Auf Baustellen werden Spezialgabelstapler wie Hochleistungs-Flurförderzeuge und Telehandler eingesetzt, um diese Materialien während des Bauprozesses zu transportieren und zu heben.
Organisieren von Lagern
Lagergabelstapler sind wichtige Maschinen in Lagereinrichtungen, um einen optimierten Betrieb aufrechtzuerhalten. Gabelstapler tragen dazu bei, dass Lager organisiert, gut sortiert und für Mitarbeiter einfach zu navigieren sind. Sie bewegen und stapeln Paletten, Kisten, Kisten, Behälter, Fässer und andere Containergüter.
Der Einsatz einer Vielzahl von Gabelstaplern unterschiedlicher Größe in einem Lager kann zur Effizienzsteigerung beitragen. Hubwagen können beispielsweise für kleine Lasten verwendet werden, um sie auf dem Boden zu bewegen, während Schubmaststapler hohe und schwere Lasten heben und diese ordentlich und sicher auf Regalen stapeln können.
Wenn Sie Gabelstapler benötigen, um Ihr Lager zu organisieren, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Modell mit den richtigen Funktionen für Ihr Lagerlayout auswählen, einschließlich Schmalgangstapler für kleine Räume.
Sendungen werden geladen
In der Logistik ist eine Möglichkeit, Sendungen schnell, sicher und effizient zu oder von Lieferwagen zu transportieren, entscheidend für die Produktivität. Die richtige Art von Gabelstapler für die Art der Waren, die Sie versenden, kann dazu beitragen, Ihre Versorgung Kette Metriken zu verbessern.
In Lagern verschaffen Gabelstapler anderen Arbeitern Zeit, um Sendungen zu sortieren und zusammenzustellen, während Gabelstaplerfahrer die Lieferwagen beladen. Dadurch können mehr Lieferwagen schneller be- oder entladen werden.
Auch in anderen Umgebungen, wie z. B. Werften, werden Industriestapler mit hoher Kapazität eingesetzt, um Schiffscontainer, große Palettenladungen und mehr zu bewegen, um den Versand zu beschleunigen.

Menschen bewegen sich
Gabelstapler sind nicht nur für den Umschlag von Gütern gedacht. Sie sind auch eine hervorragende Lösung, um Arbeiter sicher in große Höhen zu bewegen. In Lagerumgebungen sind Kommissionierer ein wesentlicher Bestandteil des Auftragserfüllungsprozesses, da sie enorm Zeit sparen, indem sie das Personal zu den Waren bringen, anstatt die Waren zur Kommissionierung auf den Boden zu bringen.
In industriellen Kapazitäten können Telehandler mit Körben oder Plattformen ausgestattet werden, um Arbeiter sicher in die Höhe zu heben. Das ist bei Reparaturen, der Installation von Geräten oder bei allgemeinen Bauarbeiten von Vorteil.
Beim Einsatz von Gabelstaplern zur Beförderung von Personen müssen die entsprechenden Sicherheitsanforderungen umgesetzt werden, wie z. B. OSHA-konforme Leitplanken, um Stürze zu verhindern.

Bei der Auswahl des richtigen Gabelstaplertyps müssen Sie berücksichtigen, wofür er verwendet wird und wo und wie viel Gewicht er halten soll. Bei einer so großen Auswahl an Gabelstaplern, die für bestimmte Anwendungen entwickelt wurden, ist es wichtig, sich der verschiedenen Faktoren bewusst zu sein, die die richtige Art der Verwendung eines bestimmten Gabelstaplertyps bestimmen.
Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung, welche Art von Gabelstapler Sie wählen möchten, die folgenden Faktoren, um den richtigen auszuwählen:
Lage
Als Erstes sollten Sie darüber nachdenken, wo Sie Ihren Gabelstapler einsetzen werden – drinnen, draußen oder eine Kombination aus beidem. Im Allgemeinen werden Elektrostapler, die mit Industriebatterien betrieben werden, für Innenräume bevorzugt, da sie keine Abgase abführen. Innenflächen sind auch viel glatter und ebener als Außenflächen.
Gabelstapler mit interner Verbrennung eignen sich besser für den Einsatz im Freien, da sie in der Regel leistungsstärker sind und so im Gelände im Freien navigieren können. Darüber hinaus müssen Gabelstapler für den Außenbereich in der Lage sein, in unwegsamerem Gelände zu navigieren.
Kapazität
Die nächste Überlegung bei Ihren Anforderungen an Gabelstapler ist die Hubkapazität. Es gibt eine große Auswahl an Gabelstaplerkapazitäten – von Hubwagen für kleine, leichte Lasten von einigen hundert Pfund bis hin zu Gabelstaplern mit hoher Kapazität, die Zehntausende von Pfund Gewicht heben können.
Wenn Sie mit unterschiedlichen Gewichten umgehen können, ist die Suche nach einem Gabelstapler mit einer höheren maximalen Kapazität eine gute Wahl, um auf Nummer sicher zu gehen. Sie sollten jedoch vermeiden, einen Gabelstapler zu wählen, der für den Job übertrieben ist, da er teurer ist, einen höheren Leistungsbedarf hat und schwieriger zu bedienen ist.
Hubhöhe
Die Anforderungen an die Höhe sind ein weiterer wichtiger Aspekt. Berechnen Sie bei der Auswahl des richtigen Gabelstaplers die maximale Reichweite, die Sie zum sicheren Heben oder Abrufen von Materialien benötigen. Berücksichtigen Sie sowohl die durchschnittliche als auch die maximale Höhe, um den Bereich der benötigten Reichweite des Gabelstaplers zu bestimmen.
Zusätzlich zu Ihrer Reichweitenhöhe müssen Sie auch Spielbeschränkungen berücksichtigen. Wenn niedrig hängende Leuchten oder Deckenlichter oder Installationen vorhanden sind, wählen Sie einen Gabelstapler, der in Innenräumen sicher und ungehindert betrieben werden kann.
Reifentypen
Verschiedene Klassen von Gabelstaplern haben unterschiedliche Reifentypen. Die Entscheidung zwischen Luft- und Kissenreifen ist die häufige Wahl, die Sie treffen müssen. Cushion Tires bestehen aus solidem Gummi und sind ideal für den Einsatz in Innenräumen, z. B. in Lagerhallen und Lagereinrichtungen. Gefederte Reifen gleiten sanft über ebene, feste Oberflächen.
Luftreifen sind luftgefüllt und können größere Lasten bewältigen. Sie werden in der Regel im Außenbereich eingesetzt, z. B. auf Holzlagern, Werften und Planierbaustellen. Gabelstapler für unebenes Gelände sind mit schweren Luftreifen ausgestattet, die für raues und unebenes Gelände ausgelegt sind.
Mieten vs. Kaufen
Ihre endgültige Entscheidung bei der Auswahl des richtigen Gabelstaplertyps für Ihre Bedürfnisse ist, ob Sie mieten oder kaufen. Das Mieten eines Gabelstaplers ist eine gute Möglichkeit, das richtige Modell auszuprobieren, bevor Sie eine Investition tätigen. Die Vermietung von Gabelstaplern eignet sich auch für einmalige Bedürfnisse, kürzere Verträge oder saisonale Projekte.
Mit geringen Gemeinkosten und ohne laufende Wartungsaufgaben ist das Mieten eines Gabelstaplers von einem seriösen Händler eine kostengünstige Option.
Ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind, Cat Rentals℠ ist für Sie da, wenn Sie einen Gabelstapler mieten möchten. Unsere Auswahl an Gabelstaplern bietet Optionen, die für die folgenden Anwendungen und mehr geeignet sind:
- Landwirtschaft und Viehzucht
- Bauwesen und Landschaftsgestaltung
- Verbesserung und Instandhaltung von Bildungseinrichtungen
- Materialtransport
- Lagerhallen und Einrichtungen
- Abfallwirtschaft
Cat Rentals ist stolz darauf, Produkte von vertrauenswürdigen Erstausrüster-Marken wie den folgenden für Materialumschlaglösungen anbieten zu können:
- Liftking: Seit mehr als einem halben Jahrhundert verfeinert Liftking den Geländestapler und schafft Modelle mit außergewöhnlichem Wert und strengen Spezifikationen. Liftking ist bekannt für die Flexibilität, Zuverlässigkeit und praktische Technologie, die in seine Geräte eingebaut ist. Die Schwer-Duty-Gabelstapler des Unternehmens wurden entwickelt, um die größten Herausforderungen der militärischen und kommerziellen Industrie zu erfüllen und die Leistung in der Holz-, Landwirtschafts- und Bergbauindustrie zu übertreffen. Liftking-Gabelstapler gibt es mit Hubkapazitäten zwischen 5.000 und 65.000 Pfund.
- Master Craft: Master Craft-Gabelstapler werden gebaut, um die Anforderungen von Landwirtschaft, Fabrikation und Bauprojekten zu erfüllen. Sie sind vielseitig genug, um alles von Abbrucharbeiten und Lasttransportarbeiten bis hin zu Erdbewegungen und Materialumschlag auszuführen. Unsere Master Craft-Auswahl umfasst den MC/M-Serie-Gabelstapler, den MC Fox-Gabelstapler, den MC Schlepper III und LKW-Baggerlader.

Bei so vielen verschiedenen Arten von Gabelstaplern und zu berücksichtigenden Faktoren ist es wichtig, sich von Experten helfen zu lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn es um zuverlässiges Know-how in Sachen Mietausrüstung geht, empfehlen wir Cat Rentals℠. Bei den bei Cat Rentals zu mietenden Gabelstaplern handelt es sich um hochwertige und gut gewartete Flurförderzeuge, die zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich sind.
Mit über 1300 Standorten weltweit finden Sie den Gabelstapler, den Sie brauchen, in einem Geschäft in Ihrer Nähe. Durchstöbern Sie unseren Bestand an Mietgabelstaplern und Umschlagmaschinen, um den Gabelstapler und die Umschlagmaschine zu finden, die Sie brauchen. Weitere Informationen zum Mieten von Gabelstaplern erhalten Sie von Cat Rentals unter 1-800-RENT-CAT.

.jpeg)