Generatoren für das Bauwesen: Wie viel Strom benötigen Sie?
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Wenn Sie ein Bauunternehmer sind, besteht eine gute Chance, dass Sie irgendwann einen Generator mieten müssen. Generatoren liefern Strom für Werkzeuge, Ausrüstung und Beleuchtung an entlegenen Standorten, die keinen Zugang zum Stromnetz haben. Sie können auch Notstromversorgung bereitstellen, wenn ein Stromausfall auftritt, wodurch das Risiko kostspieliger Ausfallzeiten minimiert wird.

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Baustellengenerator für Ihre Bauprojekte sind, werden Sie feststellen, dass diese in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Leistungsabgabekapazitäten erhältlich sind. Es ist wichtig, ein Modell zu wählen, das genügend Leistung bietet, um Ihre Website am Laufen zu halten, aber nicht so viel, dass Sie am Ende Strom und Geld verschwenden.

Zu berücksichtigende Faktoren bei der Auswahl eines Generators für Bauarbeiten

In der Regel benötigen Sie einen Generator, der bei einer Kapazität von 70-90 % genügend Strom für Ihren Standort liefert. Ein Generator, der mit weniger als 50 % seiner Kapazität läuft, verursacht eine Situation, die als "nasses Stapeln" bezeichnet wird und die Betriebseffizienz der Einheit erheblich verringert.

Die Berücksichtigung der folgenden Faktoren kann Ihnen helfen, die richtige Größe und Ausgangskapazität für Ihren Mietgenerator zu bestimmen:

  • Größe des Geländes: Sie können sich vorstellen, dass Ihr Generator umso mehr Strom erzeugen muss, je größer Ihre Baustelle ist. Größere Standorte erfordern möglicherweise mehrere Generatoren, um den Strombedarf zu decken.
  • Ausrüstungstypen: Wenn Ihre Bauarbeiten den Einsatz von schweren Geräten und Werkzeugen erfordern, benötigen Sie einen Generator mit mehr Wattleistung als bei kleineren Produkten, die weniger Strom verbrauchen.
  • Reserveleistung: Einige Geräte benötigen mehr Strom zum Starten als zum Betrieb. Achten Sie darauf, einen Generator zu wählen, der Stromstöße aufnehmen kann, die auftreten können, wenn mehrere Maschinen oder Werkzeuge gleichzeitig gestartet werden.
  • Spannungskapazität: Neben der Wattzahl eines Generators sollten Sie auch die Spannung berücksichtigen, die er bereitstellen kann. Je höher die Ausgangsspannung ist, desto stärker ist der vom Generator gelieferte elektrische Strom.
  • Phase: Die Generatoren sind in ein- und dreiphasigen Ausführungen erhältlich. Für ein Bauprojekt benötigen Sie wahrscheinlich die letztere Version, da sie eine stabilere und zuverlässigere Stromversorgung bietet.

Eine einfache Möglichkeit, die für Sie beste Generatorgröße zu berechnen, besteht darin, die Wattzahlen aller Geräte und Werkzeuge zu addieren, die Strom benötigen. Diese Gesamtleistung kann dann mit der Wattzahl der Generatoren verglichen werden, die gemietet werden können. Achten Sie darauf, ein Modell zu wählen, das ein wenig mehr Kapazität bietet, um Stromstöße und den möglichen Einsatz weiterer Geräte während des Projekts auszugleichen.

Verwenden Sie einen Generatordimensionierungsrechner, um den Prozess zu vereinfachen

Mit einem kommerziellen Generatorgrößenrechner können Sie die geeignete Größe für Ihre Einheiten einfacher bestimmen. Erstellen Sie zunächst eine Liste aller Werkzeuge und Maschinen (Luftkompressoren, Sägen, Presslufthämmer, tragbare Büro- und Computergeräte usw.), die auf Ihren Baustellen möglicherweise mit Strom versorgt werden müssen. Sie können dann die Start- und Betriebswattzahl für jede überprüfen, die auf dem Gerät angegeben ist.

Berechnen Sie abschließend Ihren Gesamtleistungsbedarf, indem Sie alle kW- oder kVA-Mengen addieren. Die Leistungskapazität des ausgewählten Generators sollte diesen Wert um 10-20 % überschreiten, um einen Toleranzbereich für Fehler zu erhalten.

Diesel- vs. Erdgas-Generatoren

Ein weiterer Faktor, der bei der Auswahl eines Generators für Ihren Einsatzort zu berücksichtigen ist, ist die Brennstoffquelle. Es sind sowohl diesel- als auch erdgasbetriebene Modelle erhältlich, die jeweils bestimmte Vorteile bieten.

Diesel (Dieselmotor)

Zu den Vorteilen von Dieselgeneratoren gehören:

  • Effizienz: Dieselkraftstoff ist zwar teurer als Erdgas, hat aber auch eine höhere Energiedichte. Mit einer Einheit Diesel holen Sie mehr heraus als aus der gleichen Menge Gas.
  • Konstante Leistung: Diesel ist eine zuverlässige Energiequelle und damit eine ausgezeichnete Wahl für Baustellen, die eine konstante, langfristige Stromversorgung benötigen.
  • Robuste Konstruktion: Dieselmotoren zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus, die den Strapazen einer schweren Nutzung standhält und dennoch eine lange Lebensdauer bietet.
  • Sicherheit: Diesel ist weniger entflammbar als viele andere Kraftstoffarten. Das Fehlen von Zündkerzen in Dieselmotoren verringert die Wahrscheinlichkeit von Flashen-Bränden.

Gas

Zu den Vorteilen von Erdgasgeneratoren gehören:

  • Saubere Verbrennung: Bauarbeiten müssen heutzutage immer strengere Emissionsanforderungen erfüllen. Erdgas verbrennt sauberer als andere Kraftstoffquellen, sodass Sie die Vorschriften einhalten und gut mit der Umwelt umgehen können.
  • Niedrigere Kraftstoffkosten im Vorfeld: Erdgas ist einer der billigsten Energieträger.
  • Effizienz: Erdgas ist wie Diesel ein hocheffizienter Kraftstoff, der zu niedrigen Energiekosten führt.
  • Zugänglichkeit: Die unterirdischen Versorgungsleitungen und die Infrastruktur sind bereits vorhanden, um die Erdgasversorgung zu erleichtern und auf vielen Baustellen einen einfachen Zugang zu ermöglichen. Bei diesen Modellen entfallen häufig die Kosten und der Aufwand für die Lagerung eines Kraftstoffvorrats.
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Generators für das Bauwesen

Cat Rentals℠ verfügt über einen umfangreichen Bestand an tragbaren Stromaggregaten, die zu wettbewerbsfähigen Preisen gemietet werden können. Unser Fuhrpark umfasst Produkte von Caterpillar, sodass Sie eine Ausrüstung erhalten, die Ihren Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Qualitätsstandards entspricht. Die Einheiten sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um alle Anforderungen an die Stromerzeugung zu erfüllen. Unsere Mietstromaggregate sind auch schleppbar, sodass Sie sie zu und von Ihren Einsatzorten transportieren und an den idealen Standorten platzieren können.

Wir verfügen auch über das Fachwissen, um Sie bei der Auswahl des besten Generators für Ihre Stromanforderungen zu unterstützen. Unser Team wird eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihren Strombedarf auf der Grundlage aller oben genannten Faktoren zu berechnen. Sie erhalten die Ausrüstung in der richtigen Größe und erhalten Anleitungen zur Konfiguration auf Ihrer Baustelle.

Stöbern Sie noch heute in unserem Generatorangebot

Cat Rentals kann Ihnen dabei helfen, alle Vorteile des Mietens von Stromaggregaten und anderer Ausrüstung zu entdecken, wie z. B. mehr Flexibilität der Flotte, niedrigere Betriebskosten, sofortige Verfügbarkeit und bessere Ergebnisse durch die Verwendung anwendungsspezifischer Modelle. Wir bieten auch flexible Laufzeiten und ein umfassendes Servicemenü, um Ihr Kundenerlebnis zu maximieren.

Stöbern Sie in unserem aktuellen Generatorangebot. Rufen Sie uns unter 1-800-RENT-CAT an oder wenden Sie sich an einen Standort in Ihrer Nähe, um weitere Informationen und Tipps zur Modellauswahl zu erhalten – wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Um ein schnelles Angebot anzufordern, füllen Sie bitte unser Online-Kontaktformular aus und senden Sie es ab.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp