.png)
Handsägen und handgeführte Sägen sind wertvolle Werkzeuge auf jeder Baustelle. Bevor Sie sich entscheiden, eines zu mieten, müssen Sie unbedingt feststellen, welches für Ihre Anwendung vorteilhaft ist. Handsägen und handgeführte Sägen sind nützlich und funktionieren unter bestimmten Umständen gut.
Wie der Name schon sagt, können Sie Handsägen überall auf der Baustelle aufbewahren und transportieren. Handsägen eignen sich ideal, wenn Geschwindigkeit wichtiger ist als Präzision. Es gibt zwei Haupttypen von Handsägen, die beide unterschiedlichen Zwecken dienen.
1. Trennsägen
Trennsägen lassen sich problemlos auf der Baustelle bewegen. Viele von ihnen haben Klingen zwischen 13 und 14 Zoll. Die Klingen sind kreisförmig, abrasiv und können verschiedene Materialien durchschneiden. Bei Cat Rentals℠ führen wir mehrere Trennsägemodelle, darunter:
- Diamant SC7314: Diese Säge mit einem 14"-Schar verwenden. Das interne System der Säge ist darauf ausgelegt, die Leistung zu optimieren, indem Vibrationen während des Betriebs reduziert werden.
- Multiquip HS81A: Mieten Sie diese Multiquip-Säge, die ebenfalls über eine 14-Zoll-Schar verfügt. Es kann bis zu einer Tiefe von 5 Zoll schneiden.
- Husqvarna K750 14: Testen Sie die Husqvarna-Säge auf Ihrer nächsten Baustelle. Er hat 5,0 PS und eine 14-Zoll-Schar.
- Wacker Neuson BTS 935 L3: Mieten Sie diese Säge für eine etwas kleinere Schar mit 13,8 Zoll und 4,4 PS, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Eine Handsäge ist eine gute Wahl, wenn Sie Wandöffnungen erstellen oder Oberflächenarbeiten ausführen müssen, wie z. B. Einfassungslöcher in Platten. Tragbare Trennsägen werden häufig zum Schneiden von Asphalt, Rohren und Beton verwendet.
2. Fliesensägen
Fliesen- oder Tischkreissägen sind eine weitere gute Wahl. Diese sind zwar nicht mit normalen Handsägen identisch, führen jedoch ähnliche Vorgänge aus. Fliesensägen werden hauptsächlich zum Schneiden von Keramikfliesen verwendet. Sie sind speziell für die Eigenschaften von Keramik konzipiert, weshalb Sie wahrscheinlich eine dieser tragbaren Sägen benötigen, wenn Sie etwas mit Tonröhren zu tun haben. Viele Tonröhren sind jedoch auch mit anderen Materialien kompatibel.
Unabhängig davon, ob Sie mit Betonfliesen arbeiten, besteht einer der Vorteile einer Tonröhre darin, dass sie präziser ist als eine Tonröhre. Bei Cat Rentals können Sie zwei Arten von Tischkreissägen mieten:
- Multiquip MP3: Die Tischkreissäge kann bis zu einer Tiefe von 5 Zoll schneiden. Es ist mit leistungssteigernden Funktionen ausgestattet und hat ein leichtes Design für Portabilität. Mit dieser Säge können Sie Dachziegel, Ziegelsteine, Steine, Pflastersteine und Blöcke schneiden.
- Multiquip TPX7: Der Schar dieser Multiquip-Säge ist 7 Zoll lang. Die Säge verfügt über Wasserkühlungsfunktionen, um sicherzustellen, dass sie bei der richtigen Temperatur ohne Überhitzung läuft. Diese Säge kann unter verschiedenen Bedingungen verwendet werden.
Handgeführte Sägen sind größer und werden häufig in Beton- oder Mauerwerksanwendungen eingesetzt. Diese Sägen unterscheiden sich von Handsägen in der Position, in der sich der Bediener befindet. Der Benutzer steht hinter der Säge und hält sich an den Griffen fest, während sie durch verschiedene Materialien schneidet.
Diese Sägen arbeiten oft etwas schneller als ihre handgeführten Gegenstücke, was in bestimmten Situationen von Vorteil sein kann. Handgeführte Sägen liefern präzise, scharfe Schnitte und eignen sich gut für folgende Materialien:
- Asphalt
- Bürgersteige
- Lager- und Kellergeschosse
- Betonauffahrten
- Autobahnen
Sie können diese Sägen auch verwenden, um Nuten in Platten zu schneiden. Mit einigen der Sägen in unserem Bestand können Sie sogar Grabenaushub- und Flickreparaturarbeiten durchführen.
Bei Cat Rentals finden Sie verschiedene Arten von handgeführten Sägen, wie zum Beispiel:
- Diamant-CC3535JBV-26: Es handelt sich um eine mittelgroße Säge mit Eigenantrieb. Es ist einfach zu bedienen und verfügt über ein außergewöhnlich hohes Drehmoment.
- Miller Spreizsäge 1: Diese Säge ist leicht zu manövrieren und wird mit einer Frontschneidführung geliefert. Es verfügt über eine Kastenrahmenkonstruktion, um Vibrationen zu reduzieren und die Stabilität während des Betriebs zu erhöhen.
- Multiquip-SP2S13H20: Diese Säge kann bis zu einer Tiefe von 7,5 Zoll schneiden. Sie verfügt über einen 13-PS-Motor zur Maximierung der Leistung, und die Stellungsführung der Säge ermöglicht gerade Schnitte.
- Multiquip-SP2S20H: Diese selbstfahrende Multiquip-Brammensäge verfügt über einen 20-Zoll-Schar und schneidet bis zu 7,5 Zoll tief. Er läuft mit einem 18-PS-Motor.
- Target-Pro 65III D 30: Diese Target-Betonsäge verfügt über eine 30-Zoll-Schildkapazität. Er läuft mit einem Dieselmotor und kann bis zu 12,0 Zoll tief schneiden.
Ermitteln Sie, welche Säge für Ihre Anwendung geeignet ist, und mieten Sie eine Säge bei einem Cat Rentals-Händler in Ihrer Nähe. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte, fordern Sie ein Angebot an oder stellen Sie Fragen unter der Telefonnummer 1-800-RENT-CAT oder stöbern Sie noch heute online in unseren Geräten .
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpeg)