So machen Sie Ihr Bauunternehmen innovativer
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Mit der technologischen Entwicklung entwickelt sich auch so gut wie jede Branche weiter, und das Bauwesen ist da keine Ausnahme. Nur weil es sie seit der Steinzeit gibt, heißt das nicht, dass sie in Bezug auf Innovationen nachgelassen hat. Im Gegenteil, denn das digitale Zeitalter hat neue Technologien und Methoden auf den Markt gebracht. Einige verbessern die Sicherheit, während andere die Produktivität verbessern oder Kosten senken. Andere fördern immer noch umweltfreundliche Praktiken.

Wie können Sie also Innovationen in Ihrem Bauunternehmen nutzen? Es kann Ihnen helfen, sich abzuheben und Sie als ein Unternehmen zu zeigen, das der Zeit voraus ist. Wenn Sie hinterherhinken, ist es möglicherweise das, was Sie brauchen, um zur Konkurrenz aufzuschließen. Viele Technologien und Techniken können dazu beitragen, die Betriebspraktiken von Bauunternehmen zu verbessern.

Springen Sie zu einem Abschnitt:

Innovationen im Bauwesen

Hardware, Software und Materialien können zur Verbesserung eines Bauprojekts eingesetzt werden. Hier sind einige neue Ideen, die unserer Meinung nach in der Baubranche besonders bemerkenswert sind.

 

1. Digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge sind revolutionäre Werkzeuge, die Baupersonal aller Art dabei helfen, nützliche Erkenntnisse zu gewinnen. Sie können dazu beitragen, die Kommunikation zu verbessern und Ineffizienzen zwischen Abteilungen wie Design und Betrieb zu reduzieren, indem sie eine Vielzahl von Informationstypen verbinden.

Ein digitaler Zwilling verwendet Daten aus einer Vielzahl von Quellen, darunter Drohnen, Sensoren und KI-Algorithmen, um eine digitale Version eines Gebäudes zu erstellen. Mit diesem Klon können Sie verschiedene Szenarien testen, indem Sie Simulationen durchführen. Es verwendet einen Cocktail von Technologien, von der 3D-Simulation bis hin zu Cloud-Computing-Programmen, um seine Arbeit zu erledigen.

Einige der Anwendungen für einen digitalen Zwilling sind:

  • Visualisierung des Gebäudes, die auch mit Partnern und der Öffentlichkeit geteilt werden kann
  • Dokumentation
  • Modellierung
  • Prüfung der Konformität durch Simulationen für das elektrische System, die Klimaanlage usw.
  • Modellierung
  • Planung

Ein digitaler Zwilling hilft Managern nach dem Bau des Gebäudes, indem er ihnen Echtzeitinformationen über seine Leistung liefert. Ein Test kann ein Problem mit dem Wasser oder dem elektrischen System vorhersagen, das behoben werden kann, wodurch möglicherweise Tausende von Dollar für Reparaturen eingespart werden können. Andere Tests, die ein digitaler Zwilling durchführen kann, umfassen die Unterstützung bestimmter Insassen. Für Einzelhändler kann der Zwilling den besten Ort für Warteschlangen oder die ideale Temperatur für den Verkauf identifizieren. Im Bau von Gesundheitseinrichtungen können digitale Zwillinge verwendet werden, um Untersuchungsräume zu platzieren und Personalbedarf zu ermitteln.

2. Drohnen

Drohnen oder unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) haben vor, während und nach dem Bau viele Verwendungsmöglichkeiten. Drohnen machen die Vermessungstechnologie für Bauunternehmen viel zugänglicher und können Methoden wie Light Detection and Ranging (LIDAR), globales Positionsbestimmungssystem und Bodenradar bieten.

UAVs eignen sich hervorragend zur Verbesserung der Sicherheit der Mitarbeiter bei Erhebungen und anderen Überwachungsaktivitäten, da sie den Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen ermöglichen, die für einen Menschen unsicher sein können. Dieser Faktor macht sie auch für Wartungskontrollen wie visuelle und thermische Überwachung nützlich. Mit der Weiterentwicklung der Technologie werden wir vielleicht sogar sehen, dass Drohnen in der Lage sind, mehr Gewicht zu tragen und dabei zu helfen, Materialien in neue Höhen zu heben.

3. DfMA

Design for Manufacturing and Assembly (DfMA) umfasst die Erstellung von Projekten, bei denen die Fabrikation und Montage im Vordergrund stehen, um Kosten und Komplexität zu reduzieren. Ein Ansatz, der DfMA verwendet, kann Folgendes umfassen:

  • 3D-Druck
  • Verwendung von Standardteilen
  • Modularer Aufbau
  • Minimierung der Anzahl von Bauteilen
  • Reduzierung von Inkonsistenzen in der Fertigungsqualität

Die Idee dabei ist, die Anzahl der Aufgaben, die vor Ort ausgeführt werden, zu verringern und sie einfacher zu erledigen. Diese Methode kann Kosten senken und die gleichzeitige Verwendung von Engineering-Verfahren unterstützen.

4. Erweiterte Realität

Wir haben Virtual Reality mit dem Aufkommen von Apps und Spieleplattformen gesehen, aber anstatt den Benutzer in eine vollständig virtuelle Welt zu versetzen, ergänzt Augmented Reality (Arrangement) die reale Welt vor ihm. Mit Arrangement werden virtuelle Merkmale mit realen Gegenständen überlagert. Wenn sich ein Mitarbeiter einem Arbeitsbereich nähert, werden möglicherweise Informationen zur Aufgabe, Sicherheitswarnungen und andere informative Warnungen in einer Vorwarnungsanzeige eingeblendet. Sie könnten auch Details anzeigen, die sie sonst nicht sehen könnten, z. B. elektrische Leitungen, die hinter einer Wand verlaufen. Durch das "Sehen" durch die Wand weiß der Arbeiter mehr über die Baustelle und kann sicherer handeln.

Tablets, Smart Glasses und sogar Schutzhelme sind mit der Technologie ausgestattet, um diese Ergänzungen anzuzeigen. Ein weiterer Anwendungsbereich von Arrangement sind Schulungsmodule, die den Arbeiter in eine realistische Umgebung ohne Sicherheitsrisiken versetzen.

5. Intelligente Sicherheitsüberwachung

Eine weitere Eigenschaft, die "intelligente" Schutzhelme haben können, ist die Fähigkeit, den physiologischen Zustand eines Arbeiters sowie potenzielle Gefahren zu erkennen. Sie können möglicherweise Folgendes erkennen:

  • Symptome wie Überhitzung, unzureichende Atmung und Müdigkeit
  • Stürze
  • Umweltrisiken wie Gas, extreme Temperaturen und hoher Druck
  • Nähe zu sich bewegenden Objekten

Diese intelligenten Schutzhelme können auch umsetzbare Maßnahmen liefern, wenn eines der oben genannten Ereignisse erkannt wird. Bei einem schweren Sturz können die Hüte in der Nähe befindliche Arbeiter und das entsprechende medizinische Personal alarmieren. Sie können auch Fernführung anbieten, um Arbeiter von Orten zu entfernen, an denen sie festsitzen, wie Minen oder komplexe Strukturen. Die Hüte können sogar dabei helfen, die richtigen Berechtigungen durchzusetzen. Sie können erkennen, ob ein Mitarbeiter versucht, eine Maschine zu benutzen, für die er nicht zertifiziert ist, und Warnungen an den Mitarbeiter und das Management senden, wenn jemand versucht, Zugang zu einem eingeschränkten Bereich zu erhalten.

6. Neue Materialien

Von Zeit zu Zeit kommen neue Baumaterialien ans Licht, und das Beste aus ihnen zu machen, kann einem Bauunternehmen einzigartige Vorteile bieten. Einige interessante sind:

  • CABKOMA: Dieser thermoplastische Kohlefaserverbundwerkstoff trägt dazu bei, Gebäude mit einem leichten, starken und ästhetisch ansprechenden Design erdbebensicher zu verstärken. Dazu werden Litzenstangen mit hoher Zugfestigkeit verwendet.
  • Breathe Brick: Stellen Sie sich einen Ziegel vor, der wie ein Filter funktioniert, um Schadstoffe aufzufangen und herauszufiltern. Genau das tut der Breathe Brick, indem er ein vom Staubsauger inspiriertes Design verwendet , um Partikel herauszuziehen.
  • Hydrokeramikziegel: Diese "schwitzenden" Ziegel können große Mengen Wasser aufnehmen und an heißen Tagen abgeben, um die Innentemperatur um 5-6 Grad zu senken.
  • PURETi: Eine Vielzahl von Produkten, die mithilfe von Titandioxid und ultraviolettem Licht eine photokatalytische Oberfläche erzeugen, können Schadstoffe und freie Radikale innerhalb und um ein Gebäude herum entfernen.
  • Lichterzeugender Zement: Durch die Modifizierung der mikroskopischen Struktur von Zement können phosphoreszierende Materialien Energie aus Sonnenlicht absorbieren und nachts abgeben, wodurch nachts ein einzigartig schöner Leuchteffekt entsteht, um Wege zu erhellen.

7. Roboter-Exoskelette

Auch wenn wir von autonomen Robotern, die unsere Gebäude bauen, ziemlich weit entfernt sind, kann die Robotik bei verschiedenen baubezogenen Aufgaben helfen.

Roboter-Exoskelette bieten zusätzliche Unterstützung für Bau und Fabrikation. Das Metallgerüst kann dazu beitragen, die Kraft des Trägers zu erhöhen, wodurch der zum Bewegen von Objekten erforderliche Kraftaufwand und die damit verbundene Wirkung auf Gelenke und Muskeln reduziert wird.

Innovative Konstruktion mit Cat Rentals℠

Caterpillar steht seit seiner Gründung an der Spitze der Innovationen im Bauwesen. Damit Sie Ihr Bauunternehmen auf die nächste Leistungsstufe bringen können, bieten Cat®-Maschinen eine erstklassige Konstruktion und Effizienz, und Cat Rentals bietet die Flexibilität, diese Maschinen sowie Maschinen von über 70 anderen Herstellern je nach Bedarf für Ihre Projekte einzusetzen. Beeindrucken Sie Ihre Kunden und verbessern Sie die Effizienz auf Ihrer Baustelle mit den Tools, die Sie benötigen, um die Arbeit richtig zu erledigen.

Finden Sie noch heute einen unserer mehr als 1.300 Standorte und lassen Sie sich von uns dabei helfen, Ihrem Betrieb ein wenig Innovation zu verleihen.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen