Die Welt der schweren Maschinen deckt eine breite Palette von Funktionen ab, und der Lader ist eine der vielseitigsten und am weitesten verbreiteten Maschinen. Mittelgroße Radlader sind eine dieser anpassungsfähigen Maschinen. Wenn Sie ihren Einsatz verstehen, werden Sie sie bei jeder Gelegenheit auf dem Feld einsetzen.
Ein Radlader ist eine schwere Maschine mit einer großen Schaufel an der Vorderseite. Anstelle von kontinuierlichen Ketten verwendet diese Maschine robuste Räder, wodurch sie Straßen befahren kann, ohne den fertigen Asphalt zu beschädigen. Der Radlader gehört zu vielen anderen Ladern einer Baureihe, zu denen auch Kompaktlader und Tieflöffel gehören.
Mittelgroße Radlader von Caterpillar beziehen sich auf eine bestimmte Schaufel und ein bestimmtes Einsatzgewicht. Unsere mittelgroßen Modelle haben einen Schaufelinhalt von mindestens 3 Kubikyards und Einsatzgewicht reicht von 30.000 Pfund bis knapp 80.000 Pfund. Diese Modelle haben auch zwischen 200 und 500 PS.
Aufgrund seiner Größe zwischen unseren kompakten und großen Modellen bietet der mittelgroße Radlader Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Projekten. Wenn Sie seine Einsatzmöglichkeiten verstehen, finden Sie unzählige Anwendungsmöglichkeiten für einen mittelgroßen Radlader auf Ihrer Baustelle.
Bei der Verwendung eines mittelgroßen Radladers müssen Sie berücksichtigen, auf welchem Platz Sie arbeiten können und mit wie viel Material Sie arbeiten Plan. Diese Faktoren helfen Ihnen bei der Ermittlung der richtigen Größe und des richtigen Schaufelinhalts für Ihre Anwendung.
Die Funktionen von mittelgroßen Radladern lassen sich in vier grundlegende Kategorien unterteilen: Graben, Laden, Transportieren und Planieren.
Graben
Die große Schaufel eines mittelgroßen Radladers eignet sich problemlos für Grabarbeiten. Die Notwendigkeit zu graben zeigt sich auf vielen verschiedenen Baustellen, egal ob Sie einen Bereich für Gasleitungen einrichten oder ein Fundament für einen Neubau legen.
Die mittelgroßen Modelle decken kleine und größere Schaufeln ab und eignen sich so für umfangreiche Grabarbeiten. Mit größeren Schaufeln können Sie in kürzerer Zeit mehr erreichen. Während große Radlader hohe Kapazitäten bieten, gewinnen Sie mit einem mittelgroßen Modell an Manövrierfähigkeit.
Wird geladen
Bei Anwendungen mit schweren Maschinen müssen Materialien wie Steine, Schmutz und Abfall von einem Ort zum anderen transportiert werden. Mittelgroße Radlader sind wertvolle Ausrüstung zum Befüllen von Muldenkippern, die Materialien an andere Stellen auf einer Baustelle transportieren.
Ähnlich wie bei Grabarbeiten hängt auch das Ladevolumen der Schaufel ab. Es ist auch wichtig zu Anmerkung, dass eine höhere Ladeleistung mehr Leistung erfordert. Viele allgemeine Bauarbeiten haben einige Lastanforderungen, erfordern aber keine extremen Kapazitäten wie im Bergbau.
Transportieren
Radlader müssen keine Muldenkipper beladen, um Material von einem Ort zum nächsten zu transportieren. Viele Teams verwenden diese Maschinen, um Steine, Schmutz und andere Materialien an verschiedene Stellen vor Ort zu transportieren. Radladerschaufeln können sowohl leichte als auch schwere Materialien umschlagen, darunter:
- Rohr
- Ziegel
- Mulch
- Holzspäne
- Boden
- Sand
Wenn Sie einen mittelgroßen Radlader für Ihre Anwendung suchen, sollten Sie das Gewicht und die Masse Ihrer Materialien berücksichtigen. Mittlere Modelle mit kleinem Ende sind ideal für Mulch und Erde, während größere Kapazitäten für Ziegel und Metallstangen geeignet sind.
Planieren
Während Kompaktlader, Tieflöffel und Dozer die gängigsten Geräte zum Planieren von Land sind, können auch Radlader diese Aufgabe übernehmen. Wenn Sie die Schaufel in den rechten Winkel stellen, kann sie gemäß Ihren Vorgaben einen Winkel landen. Das Rückplanieren kann auch dazu beitragen, das richtige Planum zu erreichen, ohne die Erde zu beschädigen.
Diese Anwendung erfordert einen erfahrenen Fahrer, ist aber dennoch eine Option. Wenn Sie schnell planieren müssen und einen mittelgroßen Radlader zur Verfügung haben, könnte dies eine gute Möglichkeit für Ihr Team sein.
Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist der mittelgroße Radlader in vielen schweren Ausrüstungsindustrien zu finden. Sie finden Radlader in:
Da sich mittelgroße Radlader problemlos an viele Aufgaben anpassen lassen, sind sie eine ausgezeichnete Option für die Kurzzeitvermietung für Einsätze jeder Größe. Bei Cat Rentals℠ verbinden wir Sie mit einem Händlernetz, das eine große Auswahl an Radladern mit fortschrittlicher Technologie und Kraftstoffeffizienz bietet.
Wenn Sie mehr über unsere Radladermodelle erfahren möchten, können Sie sich an einen Cat-Cat-Händler vor Ort wenden oder mit einem Teammitglied unter 1-800-RENT-CAT sprechen. Sie können auch online nach unseren Radladern stöbern oder das Formular zur Angebotsschnellanfrage verwenden, um alles zu mieten, was Sie brauchen, von den Leuten, die alles tun, was nötig ist.
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpeg)