.png)
Was ist modulares Bauen?
Die modulare Bauweise ist ein innovatives Verfahren mit vielen Vorteilen. Bei dieser Art der Konstruktion werden Gebäude als individuelle Abschnitte oder "Module" erstellt, die außerhalb des Standorts in einer kontrollierten Fabrikation errichtet werden. Diese Module werden dann zur endgültigen Baustelle transportiert und dort montiert. Sie verwenden die gleichen Materialien und erfüllen die gleichen Vorschriften und Standards wie konventionell gebaute Anlagen, nehmen aber in der Regel etwa die Hälfte der Zeit in Anspruch.
Es gibt mehrere wesentliche Unterschiede zwischen modularer Bauweise und der traditionellen Variante. Einer der Hauptunterschiede besteht darin, dass der Großteil des modularen Bauens innerhalb einer Fabrikation stattfindet, während das traditionelle Bauen auf der endgültigen Baustelle stattfindet und von Grund auf neu erfolgt.
Der traditionelle Bauansatz erfordert, dass Sie die Baustelle vorbereiten, bevor Sie mit dem Bauprozess beginnen können. Bei modularer Bauweise kann die Vorbereitung des Standorts jedoch beginnen, während die Fabrikation die Module produziert, was bedeutet, dass diese Art von Projekt erheblich weniger Zeit in Anspruch nehmen kann.
Wie unterscheidet sich modulares Bauen vom traditionellen Bauen?
Abgesehen von Bauort und Vorbereitung Standort gibt es viele weitere Unterschiede, die das modulare Bauen so stark von der traditionell Variante unterscheiden. Wenn Sie diese Abweichungen verstehen, werden Sie verstehen, warum Unternehmen beginnen, von traditionellen auf modulare Bauweisen umzusteigen.
Projektzeitplan
Der vielleicht bedeutendste Unterschied zwischen modularem und traditionellem Bauen ist die Art und Weise, wie jede Methode ihre Bauprozesse ausführt. Obwohl beide Stile die meisten der gleichen Schritte umfassen, variiert die Ausführung je nach ihren Fähigkeiten.
Die modulare und die traditionelle Bauweise unterscheiden sich in folgenden Vorgängen:
- Design und Technik: Die modulare Bauweise bietet mehr Möglichkeiten für die Anpassung an Kundenwünsche im Innen- und Außenbereich als die traditionelle Bauweise. Der traditionelle Engineering-Prozess umfasst oft einen Architekten, den das Unternehmen mit der Erstellung eines Plans beauftragt, oder einen Bildner, der das Gebäudedesign auf ein früheres Projekt stützt.
- Entwicklung und Fundamente: Während beide Prozesse Spatenstich-, Aushub- und Fundamentbauarbeiten umfassen, beginnt die modulare Methode Hochbau, während diese laufen.
- Gebäudebau: Bei der modularen Bauweise montieren die Arbeiter das Gebäude an einer Montagelinie innerhalb der Fabrikation, wo Elemente wie schlechtes Wetter und Vandalismus den Prozess nicht beeinträchtigen können. Traditionell wird vor Ort gebaut, d. h. Prozesse sind witterungsabhängig und erfordern eine genaue Terminplanung.
- Modulare Installation: Dieser Schritt ist ausschließlich bei modularer Bauweise möglich. An diesem Punkt des Prozesses ist das Gebäude fast fertig und die Arbeiter müssen nur noch auf die Lieferung der Module warten und die Teile zusammenfügen.
- Standortwiederherstellung: Beide Standortsanierungsverfahren umfassen die Reparatur von Asphalt, Beton oder Landschaftsgestaltung, die während des Baus gestört wurden. Dieses Verfahren findet jedoch viel früher im modularen Bauplan statt als beim Bau traditionell – wenn die Restaurierung in traditionell Bau beginnt, ist das Gebäude bereits fertig und bereit für den Liegenschaften durch modulare Montage.
Zeit
Da traditionelle Bauprozesse linear ausgeführt werden, müssen die Arbeiter mit der Ausführung des nächsten Schritts warten, bis der vorherige abgeschlossen ist. Die Verzögerung dazwischen erhöht die Zeit, die bis zum Abschluss des Projekts benötigt wird, was zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauern kann.
Auf der anderen Seite ermöglicht die modulare Bauweise den Bauherren, gleichzeitig mit dem Fundament zu beginnen und das Gebäude herzustellen, was den Prozess erheblich verkürzt. Durch die modulare Methode können Sie ein Gebäude in nur zwei bis vier Monaten fertigstellen.
Kosten
Modulbauweise ist in der Regel kostengünstiger als traditionelle Baumethoden, da der Prozess viel weniger Zeit in Anspruch nimmt, was zu einem höheren Return on Investment (ROI) aufgrund früherer Liegenschaften führt. Der modulare Ansatz hilft Unternehmen auch, die Baukosten durch geringere Montage- und Installationskosten zu senken.
Da der traditionelle Bau viel länger dauert und stark von den Wetterbedingungen und den Fähigkeiten der Arbeitskräfte abhängt, sind die damit verbundenen Kosten viel höher.
Qualitätskontrolle
Da der gesamte modulare Bauprozess in einer Fabrikation stattfindet, ermöglicht er eine bessere Qualitätskontrolle während der Fertigung als beim traditionellen Bauen. Die Fabriken bieten eine kontrollierte Umgebung mit ständiger Überwachung durch höhere Stellen, um sicherzustellen, dass alle Module gemäß den Ausführungsbestimmungen der Industrie hergestellt werden.
Der traditionelle Bau findet vor Ort in einer weniger kontrollierten Umgebung statt, was die Einhaltung von Qualitätsstandards erschwert.
Es gibt zwei Haupttypen des modularen Bauens:
- Permanent Modular Construction (PMC): Bei PMC werden Gebäude in lieferbaren Modulabschnitten für die dauerhafte Platzierung auf einer Baustelle errichtet. PMC wird häufig sowohl für Häuser als auch für gewerbliche Einrichtungen verwendet und stellt eine effiziente und nachhaltige Alternative zum traditionellen Bauen dar.
- Versetzbare Gebäude: Versetzbare Gebäude sind so konzipiert, dass sie umfunktioniert oder mehrfach wiederverwendet und an verschiedene Baustellen transportiert werden können. Sie sind ideal für den temporären Raumbedarf von Schulen, Büros, Kliniken und Verkaufszentren. Mit schneller Lieferung und kostengünstiger Neukonfiguration bieten sie große Flexibilität und sind eine äußerst nachhaltige Option für den vorübergehenden Platzbedarf.
Neben einer deutlichen Zeitersparnis gibt es viele weitere Vorteile der modularen Bauweise:
- Weniger Materialverschwendung: Das Bauen in einer Fabrik ermöglicht es Ihnen, einfacher in Kreislauf zurückführen, Materialien zu schützen und den Bestand zu kontrollieren, um Abfall zu vermeiden.
- Bessere Wiederverwendung: Modulare Gebäude können demontiert und für eine neue Nutzung neu konfiguriert werden, was den Materialbedarf reduziert und den Energiebedarf für die Erstellung des Gebäudes minimiert.
- Weniger Wetterprobleme: Da bis zu 90 % der modularen Bauweise in einer Fabrik stattfinden, wird das Risiko von Wetterschäden oder Verzögerungen erheblich reduziert.
- Hohe Qualität: Modulare Häuser werden nach den gleichen Vorschriften und Standards gebaut wie traditionell gebaute Häuser und verwenden die gleichen hochwertigen Materialien.
- Sichereres Bauen: Bauumgebungen in Innenräumen tragen dazu bei, das Unfallrisiko für Arbeiter zu verringern.
- Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten: Modulare Gebäude können hochgradig angepasst und an jede Ästhetik angepasst werden.
Um bei Ihrem modularen Bauprojekt noch mehr Zeit zu sparen, vertrauen Sie auf die außergewöhnliche Mietausrüstung von Cat Rentals℠. Wir liefern eine breite Palette von Baumaschinen für Erdbewegungs, Materialumschlag und andere Arten von Baumaschinen zu erschwinglichen Preisen und flexiblen Mietzeiträumen.
Durchstöbern Sie unseren Bestand online , um die Ausrüstung zu finden, die Sie suchen. Sie können uns auch unter 1-800-RENT-CAT anrufen, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten oder ein Mietangebot für alles aus unserem umfangreichen Bestand zu erhalten.
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren
.jpg)