Checkliste für die Reinigung nach dem Bau
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Nach einem Bauprojekt kann das Grundstück staubig, schmutzig und anderweitig unordentlich sein. Die Reinigung nach dem Bau räumt den Raum auf, um sein Erscheinungsbild zu verbessern und Kunden einen positiven Eindruck von Ihrem Unternehmen zu hinterlassen. Bevor Sie den Auftrag abzeichnen, verwenden Sie unsere umfassende Reinigungscheckliste, um sicherzustellen, dass Sie jeden Bereich makellos gemacht haben.

Innenräume

Um sicherzustellen, dass jeder Bereich, an dem Sie gearbeitet haben, beim Verlassen richtig fertig aussieht, befolgen Sie diese Liste der wichtigsten Aufgaben:

  • Staub an Decke und Wänden
  • Fußleisten, Verkleidungen, Türrahmen, Fensterrahmen und Fensterbänke reinigen
  • Alle Fenster abwischen
  • Lack von den Scharnieren entfernen
  • Schranktüren, Regale und Schubladen reinigen
  • Arbeitsplatte reinigen
  • Überschüssige Dichtungsmasse entfernen
  • Bodenlüftungen absaugen
  • Den Boden wischen oder absaugen
  • Saubere Leuchten
  • Jalousien und Rollläden reinigen
Spezifische Zonen

Je nachdem, welche Arbeit Sie ausgeführt haben und wo Sie ausgeführt haben, sind möglicherweise zusätzliche Schritte erforderlich, um die Arbeit abzuschließen:

  • Küche: Da in der Küche der Umgang mit Lebensmitteln stattfindet, muss sie gründlich gereinigt werden. Nehmen Sie einen Schwamm mit an die Thekenkanten, den Spritzschutz und das Waschbecken und stellen Sie dann sicher, dass die Geräte sauber und frei von Farbtropfen oder Schrammen sind.
  • Badezimmer: Als stark frequentierter Bereich erfordert das Badezimmer nach Bauarbeiten zusätzliche Liebe zum Detail. Stellen Sie sicher, dass Sie den Spiegel, das Waschbecken, die Toilette und die Badewanne oder Dusche abwischen.
  • Waschküche: Niemand möchte in einer schmutzigen Waschküche Kleidung waschen. Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine, der Trockner und alle Klappflächen oder andere Versorgungseinrichtungen im Raum sauber sind.
  • Garagen und Lagerräume: In diesen Räumen können sich während eines Projekts Geräte und Müll ansammeln. Räumen Sie den Boden auf, bringen Sie die Dinge wieder in Ordnung und wischen Sie den Ofen, die Wasser Heizung oder andere Versorgungseinrichtungen ab.
Exterieur

Nachdem die Innenräume sauber sind, checken Sie die Außenseite der Unterkunft aus, um:

  • Nägel und Schrauben aufnehmen
  • Müll aufheben
  • Vordertür reinigen
  • Die Außenleuchten reinigen
  • Waschen Sie die Einfahrt, die Veranda, das Deck und den Bürgersteig mit Hochdruck.
  • Die Scheiben abwischen
Ein- und Ausgänge

Die Schwellenwerte erfordern besondere Sorgfalt, da der meiste Schmutz und die meisten Ablagerungen an Türen ein- und ausgefahren werden. So reinigen Sie diese Räume:

  • Tür, Türrahmen und Schwelle abstauben und reinigen
  • Lack von den Scharnieren entfernen
  • Den Boden wischen oder absaugen
  • Veranda fegen
Letzter Schliff

Bevor Ihre Reinigung nach dem Bau abgeschlossen ist, finden Sie hier einige zusätzliche Schritte, die den Raum heimelig machen können:

  • Eine Matte vor der Vordertür auslegen, um den Innenraum sauber zu halten
  • Schalten Sie einen Diffusor für ätherische Öle ein, um unangenehme Gerüche zu überdecken
  • Entfernen Sie Aufkleber, Verpackungen und Klebeband von Geräten
  • Müll wegwerfen
Ausrüstung von Cat Rentals℠ mieten

Cat Rentals verfügt über die gesamte Ausrüstung, die Sie für Ihr nächstes Bauprojekt benötigen, von handgeführten Kehrmaschinen und Scheuersaugmaschinen bis hin zu Mietcontainern zum Auffangen von Müll und anderem Schutt. Darüber hinaus haben wir eine Auswahl an kompakten Baumaschinen, mit denen Sie Aufträge präzise erledigen und Ihre Reinigungsanforderungen auf ein Minimum beschränken können.

Zu unseren anderen Vertragswerkzeugen für die Reinigung gehören Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger, Aufsitzbesen und Kehrmaschinen sowie Bodenwäscher. Diese Ausrüstung von einigen anderen führenden Herstellern finden Sie bei Cat Rentals. Einige zuverlässige OEMs, auf die Sie achten sollten, sind:

  • Tennant: Als bekannter Hersteller von Premium-Boden- und Oberflächenreinigungsgeräten bringt Tennant eine Reihe hilfreicher Maschinen mit, mit denen Sie einige Punkte auf Ihrer Reinigungs-Checkliste abhaken können. Unter unseren verfügbaren Mietmaschinen finden Sie Bodenscheuermaschinen, Aufsitz-Kehrmaschinen sowie handgeführte Kehrmaschinen und Scheuersaugmaschinen dieser zuverlässigen Marke.
  • LayMor: Dieser Hersteller weiß, wie wichtig es ist, Staub zu kontrollieren und Schutt auf einer Baustelle zu beseitigen. Mit aufsitzenden und handgeführten Kehrmaschinen können Sie den Reinigungsprozess problemlos durchführen. Egal, ob Sie eine große oder kleine Fläche abzudecken haben, die LayMor-Kehrmaschinen können Ihnen helfen, die Arbeit zu erledigen.
  • Brendon: Von der Reinigung von Bereichen auf einer Baustelle bis hin zur makellosen Wartung Ihrer Geräte sind Hochdruckreiniger ein Muss. Brendon ist ein führender Hersteller von Hochdruckreinigern, der ein umfangreiches Sortiment an Waschmaschinen mit hohem und niedrigem Wasserdruck anbietet.

Die Reinigung ist eine wesentliche Aufgabe im Bauprozess. Mit Reinigungsgeräten führender Hersteller für die Baunachbearbeitung können Sie die Arbeit effizient erledigen.

Mieten Sie alles, was Sie brauchen, von den Menschen, die alles tun, was nötig ist. Durchsuchen Sie unsere Maschinen online, um unsere Mietangebote anzuzeigen, und rufen Sie 1-800-RENT-CAT an, um ein Angebot anzufordern oder mehr zu erfahren.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen