Obwohl sich die meisten Arbeiter der Sicherheitsrisiken bewusst sind, die mit dem Betrieb schwerer Geräte verbunden sind, denkt nicht jeder über die Auswirkungen von Baulärm nach. Hörbeeinträchtigungen auf der Baustelle treten in der Regel allmählich auf, so dass viele Arbeitnehmer erst Hinweis darauf bekommen, dass ihr Gehör geschädigt ist, bis es nicht mehr korrigiert werden kann, was zu einem irreversiblen lärmbedingten Hörverlust führt.
Der Umgang mit lauten Maschinen ist bei der Arbeit auf einer Baustelle unvermeidlich – es gibt jedoch zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor Hörverlust bei der Arbeit schützen können. Mit den folgenden Lärmschutz-Tipps für Arbeiter schützen Sie das Gehör Ihrer Besatzung vor Schäden.
Bei der Arbeit auf einer Baustelle ist es wichtig, dass Sie die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sich und Ihre Crew vor lärmbedingten Schäden zu schützen. Beachten Sie die folgenden Gehörschutz-Tipps für Bauarbeiter, um eine bessere Sicherheit zu fördern.
Tragen Sie Gehörschutzausrüstung.
Eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihr Trommelfell auf der Baustelle zu schützen, besteht darin, in industrietaugliche Gehörschutzausrüstung wie Kapselgehörschutz und Ohrstöpsel zu investieren, die Baulärm ausblenden. Es ist eine gute Faustregel, von Ihren Arbeitern zu verlangen, dass sie diese Geräte jederzeit auf der Baustelle tragen, auch wenn sie keine Maschinen bedienen.
In den meisten Fällen sollten Sie auf einen Gehörschutz verzichten, der zu weit im Gehörgang sitzt. Obwohl diese Art von Geräten den Schallempfang minimiert, können sie auch das Trommelfell durchbohren und Wachs und Schmutz im Ohr verursachen.
Lärmpegel am Arbeitsplatz regulieren
Die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) empfiehlt, dass der Lärmpegel am Arbeitsplatz über acht Betriebsstunden durchschnittlich 85 Dezibel nicht überschreiten darf, um das Trommelfell vor Schäden zu schützen. Sie können den Lärm auf der Baustelle mit einem Schallpegelmesser messen, der ein auf Ohrhöhe angebrachtes Mikrofon verwendet, um den Geräuschpegel der Ausrüstung zu bewerten. Sie können extrem laute Geräte mit einem Aufkleber für gefährlichen Lärm kennzeichnen, um die Mitarbeiter vor potenziellen Risiken zu warnen.
Wenn Sie keinen Zugang zu einem Schallpegelmesser haben, können Sie den Lärmpegel manuell bewerten, indem Sie etwa einen Meter von einem Kollegen entfernt stehen. Wenn Sie Ihren Partner nicht hören können oder Ihre Stimme erheben müssen, damit er Sie hört, liegt der Schallpegel Ihrer Website wahrscheinlich über 85 Dezibel.
Investieren Sie in leisere Maschinen
Mit fortschreitender Technologie werden immer mehr Maschinen mit leiseren Betriebsfunktionen angeboten. Kompakte Maschinen eignen sich ideal zur Begrenzung von Baugeräuschen, da sie tendenziell einen niedrigeren Geräuschpegel aufweisen als größere Maschinen.
Kompakte Baumaschinen von Cat® sind beispielsweise für ihren leisen Betrieb bekannt und erfüllen strenge gesetzliche Standards.
Reduzieren Sie die Lärmbelastung
Vor Beginn einer Aufgabe können Sie spezifische Projekte planen, um potenzielle Lärmbelastung zu minimieren. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, eine bessere Lärmreduzierung auf der Baustelle umzusetzen, z. B. den Bau von Schallschutzwänden oder die Planung lauterer Arbeiten, wenn weniger Arbeiter anwesend sind. Sie können auch routinemäßige Sicherheitsbesprechungen abhalten, um lärmbegrenzende Praktiken zu besprechen, die Sie bei der Arbeit anwenden können.
Sie können Ihre Mitarbeiter vor lärmbedingtem Hörverlust schützen, indem Sie leise Geräte von Cat Rentals mieten. Unsere Händler führen eine umfassende Auswahl an leistungsstarken schweren Maschinen, die mit den neuesten Technologien ausgestattet sind.
Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine Maschine an!
.jpg)