Achtung Mieter – Sie sind für die Wartung Ihrer Ausrüstung verantwortlich
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen
Zwei Arbeiter inspizieren Cat-Maschinen auf einer Baustelle.
Worum geht es in diesem Artikel?

Beantwortung der Fragen von Mietern zu Wartungsaufgaben

Warum sind diese Informationen wichtig, wenn ich Maschinen miete?

Die Durchführung der erforderlichen Wartungsarbeiten bei Mietmaschinen spart Geld. Mietunternehmen gehen bei ihren Mietkosten davon aus, dass die Maschine in demselben guten Betriebszustand zurückgegeben wird, in dem sie sich bei Erhalt befand. Am Ende der Mietdauer kann jeder Verschleiß oder jede Beschädigung der Ausrüstung, die über den "normalen Verschleiß" hinausgeht, zu zusätzlichen Reparaturgebühren führen. Wenn Sie wissen, was Ihr Vertrag verlangt, und die Best Practices für die Wartung befolgen, bleibt die Ausrüstung in gutem Betriebszustand und Sie vermeiden zusätzliche Kosten, wenn die Maschine zurückgegeben wird.

Wichtige Erkenntnisse:
  • Die Wartungspflichten der Mieter sind in der Regel im Mietvertrag enthalten.
  • Führen Sie die erforderlichen täglichen Wartungsarbeiten durch, um die Ausrüstung zu schützen und zusätzliche Mietkosten zu vermeiden.
  • Befolgen Sie den vom Erstausrüster empfohlenen Wartungsplan, einschließlich täglicher Inspektionen, Schmierung, Schmierung und Flüssigkeitskontrolle.
  • Passen Sie die Wartung an die Wetterbedingungen an, um Flüssigkeiten, Batterien, Schläuche und Dichtungen vor extremen Temperaturen zu schützen.
  • Überprüfen Sie Ihren Mietvertrag, um die Wartungspflichten zu verstehen und unerwartete Gebühren zu vermeiden.
  • Mieten Sie Maschinen, um die Betriebskosten zu senken, und erhalten Sie bei Bedarf Zugang zu fachkundiger Unterstützung.
Habe ich beim Mieten von Maschinen eine Wartungsverantwortung?

Ja, die meisten Verträge über die Maschinenvermietung (wie die von Cat Rentals℠ ) beinhalten Erwartungen an die allgemeine Wartung. Wartungsarbeiten halten Ihre Mietmaschine in gutem Betriebszustand und vermeiden Service- oder Reparaturbedarf. Von den Mietern wird in der Regel erwartet, dass sie:

Ein Cat-Mechaniker führt Wartungsprüfungen an einem Maschinenmotor durch.

Filter, Öl- und Flüssigkeitsstände sowie den Luftdruck der Reifen gemäß den Anforderungen des Erstausrüsters (OEM, Original Equipment Manufacturer) prüfen.

  • Aufzeichnungen über geplante Ölproben führen.
  • Die Ausrüstung gemäß den empfohlenen Intervallen schmieren.
  • Die Ausrüstung täglich reinigen und einer Sichtprüfung unterziehen.
  • Die Nutzung der Ausrüstung sofort einstellen und den Miethändler benachrichtigen, wenn die Maschine repariert oder gewartet werden muss oder in einen Unfall jeglicher Art verwickelt ist.

Die beste Informationsquelle über Ihre Wartungspflichten ist Ihr Mietvertrag. lesen Sie es unbedingt sorgfältig durch.

Welche Wartungspflichten hat das Mietunternehmen?

Zu den Verantwortlichkeiten des Miethändlers gehören in der Regel:

  • Planmäßige Wartung vor der Anmietung – Techniker prüfen, warten und reparieren Maschinen.
  • Wir mieten eine voll funktionsfähige, betriebsbereite, anfänglich geschmierte, einsatzbereite Maschine.
  • Bereitstellung von Vor-Ort- und Notfallunterstützung.
  • Austausch von Ausrüstung, wenn eine Maschine nicht schnell vor Ort repariert werden kann.
  • Größere Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Details zu Kosten und Zahlungsverantwortung sind in diesen Fällen in der Regel in Ihrem Mietvertrag festgelegt.

Ihr Mietvertrag ist die beste Informationsquelle zu Wartungs- und Reparaturpflichten, lesen Sie ihn unbedingt sorgfältig durch.

Gibt es eine Checkliste mit Maßnahmen, die Mietern helfen sollen?
Zwei Arbeiter diskutieren auf einer Baustelle über Cat-Maschinen.

Ja, Cat Rentals bietet diese 10 Tipps für ein erfolgreiches Mieterlebnis:

  1. Sichtprüfungen durchführen. Tägliche Rundgänge helfen, kleine Probleme zu erkennen, bevor sie zu größeren Problemen werden. Nutzen Sie Inspektionstechnologien wie Cat® Inspect, um die Bediener zu unterstützen.
  2. Bediener schulen. Ungeschultes Personal kann eine der Hauptursachen für Mietschäden sein. Mieten Sie Maschinen mit Maschinensteuerungstechnologien, um die Effizienz, Präzision und Sicherheit des Bedieners zu steigern. Cat Rentals kann bei Bedarf Schulungen anbieten.
  3. Verschleiß überwachen. Auf den Zustand von Teilen wie Bodenplatten und Reifen, Schaufelzähnen und Schneidmessern sowie Schläuchen und Armaturen achten. Diese Teile schützen andere wichtige Komponenten und tragen zur Produktivität bei. Die Rückgabe von Ausrüstung mit übermäßiger Abnutzung kann Ihre Mietkosten erhöhen.
  4. Herstellerrichtlinien befolgen. Das mit der Ausrüstung gelieferte Bedienungshandbuch des Erstausrüsters lesen und die Empfehlungen und Wartungsintervalle befolgen.
  5. Maschinen sauber halten. Übermäßiger Schlamm und Schmutz können die Leistung beeinträchtigen und zu übermäßigem Verschleiß führen.
  6. Die Flüssigkeitsstände kontrollieren. Das Motoröl, das Kühlmittel und das Hydrauliköl gemäß dem Betriebshandbuch kontrollieren. Die Maschinentelematik vereinfacht die Überwachung und Berichterstellung. Leckstellen sofort melden.
  7. Bewegliche Teile schmieren und schmieren. Beim täglichen Rundgang sicherstellen, dass die Bediener Bolzen, Gelenke und alle anderen empfohlenen Bereiche schmieren.
  8. Schlechte Betriebspraktiken vermeiden. Die Maschinen nur für den vorgesehenen Zweck einsetzen und die Leistung des Fahrers überwachen.
  9. Den Wetterbedingungen anpassen. Beobachten Sie das Wetter; Lagern Sie die Ausrüstung bei schlechten Bedingungen sicher. Überprüfen Sie die Hoch-/Tiefsttemperaturen und verwenden Sie die richtigen Flüssigkeiten und Schmierstoffe. Schützen Sie Schläuche und Dichtungen, indem Sie die Exposition gegenüber extremer Hitze oder Kälte so gering wie möglich halten.
  10. Den Händlerservice nutzen. Erkundigen Sie sich nach Technologien wie VisionLink℠ für Telematik und maschineninternen Arbeitsgeräten wie Cat Grade mit 3D, Cat Payload und Cat Detect. Sie können Ihnen Zeit sparen und die Produktivität steigern.
Wirkt sich saisonales Wetter auf die Wartung aus?

Der Wartungsbedarf ändert sich mit der Jahreszeit. Im Winter sind Flüssigkeiten für kaltes Wetter und Batterieschutz erforderlich. Halten Sie im Sommer die Kühlsysteme sauber, achten Sie auf Überhitzung und versorgen Sie die Bediener im Rahmen Ihrer täglichen Sicherheitskontrollen sogar mit Flüssigkeit. Saisonale Anpassungen sorgen dafür, dass Ihre Mietmaschinen bei wechselnden Temperaturen und Bedingungen zuverlässig sind.

Ein Cat-Kompaktkettenlader räumt Schnee

Gibt es neben der Ausrüstung noch andere Schritte, die ich unternehmen kann, um meine Mietwohnungen aufrechtzuerhalten?

Lesen Sie Ihren Vertrag, stellen Sie Fragen. Eine Ihrer besten Ressourcen ist Ihr Mietvertrag. Wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen, Ihren Mietvertrag zu lesen, könnten Sie bei der Rückgabe auf teuren Gebühren sitzen bleiben. Wenn Sie sich für Cat Rentals entscheiden, werden Sie feststellen, dass unsere Vereinbarungen unkompliziert sind und dass unsere Mitarbeiter für alle Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind wir mit flexiblen Mietbedingungen immer bereit, Ihnen bei der Umplanung Ihrer Miete zu helfen, wenn Dinge wie Projektumfang oder schlechtes Wetter die Parameter eines Projekts ändern.

Nutzung des Händler-Supports. Eines der wichtigsten Dinge, die Sie im Auge behalten sollten, ist die Art der Unterstützung, die mit der Ausrüstung im Falle eines unerwarteten Problems oder einer Panne am Einsatzort geliefert wird. Mit Cat Rentals wird Ihre Anmietung durch eine 24/7-Hotline und den Händlerservice vor Ort unterstützt, falls Sie eine schnelle Antwort benötigen.

Mit flexiblen Mietbedingungen, Vor-Ort-Support und gut gewarteten, einsatzbereiten Maschinen stellen wir sicher, dass Sie alles bekommen, was Sie brauchen, und zwar genau dann, wenn Sie es am dringendsten brauchen. Durchsuchen Sie unseren gesamten Maschinenbestand, fordern Sie ein schnelles Angebot an oder suchen Sie einen Händler in Ihrer Nähe.

Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen